Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
La clínica Schwarzwaldklinik Bad Krozingen KG

Inversión específica, amplia gama de beneficios

Schwarzwaldklinik de Bad Krozingen pudo modernizar su infraestructura energética de forma sostenible con Siemens, con una financiación de pago por ahorro que garantizó que las inversiones se calculaban en función de los ahorros conseguidos y, por lo tanto, eran gestionables desde el punto de vista financiero.

El centro de rehabilitación Schwarzwaldklinik de Bad Krozingen se compromete a ofrecer las condiciones óptimas para la atención terapéutica y a mejorar el entorno de tratamiento de los pacientes. Sus amplias y atractivas instalaciones contribuyen a este entorno, pero también implican una alta demanda de energía, sobre todo para calefacción, agua caliente y ventilación. Por lo tanto, la dirección de la clínica se enfrentó al desafío de modernizar la infraestructura energética existente para cumplir tanto con los requisitos legales (eWärmeg) como con los objetivos de su propia estrategia de sostenibilidad. Naturalmente, esto también implicaba tener en cuenta los ajustados presupuestos y opciones de inversión típicos del sector de la salud.

Para lograr estos objetivos, las mejoras en la eficiencia energética tenían que ir de la mano de una reducción sustancial de los costes de energía y una mayor independencia de los proveedores de energía externos.

Una reforma integral de la infraestructura energética

La solución desarrollada e implementada por Siemens Smart Infrastructure combina una modernización total de la infraestructura energética con una gestión inteligente de edificios y energía y un suministro de energía descentralizado. Las mejoras físicas incluyeron la renovación de los centros de calefacción, la optimización de la generación y la distribución del calor (incluida la sustitución de las calderas y la optimización hidráulica de los circuitos de calefacción) y la mejora de los sistemas de ventilación.

Siemens también instaló dos unidades combinadas de calefacción y electricidad, dos sistemas fotovoltaicos y una red de calefacción local, entre otras medidas. Se implementó un sistema inteligente de gestión de edificios y energía para supervisar y optimizar continuamente la demanda de energía. Al monitorizar todos los flujos de energía en tiempo real, el sistema proporciona transparencia y control, lo que permite tomar decisiones basadas en los datos, así como una optimización continua y nuevas incorporaciones, como bombas de calor, almacenamiento de baterías o infraestructura de carga.

Costes cubiertos por los ahorros realizados

Todas las medidas se aplicaron en tres fases de construcción entre 2019 y 2024. A pesar del extenso trabajo, la inversión siguió siendo manejable para Schwarzwaldklinik, ya que la mayor parte de la financiación se proporcionó mediante un modelo de pago por ahorro. Esto significa que Siemens cubre inicialmente los costes de la modernización y las nuevas instalaciones, que posteriormente se pagan con los ahorros realmente logrados. Y esos ahorros son sustanciales: el consumo anual de energía se ha reducido en 1,4 GWh. Junto con el uso de electricidad autogenerada, esto ahorra a la clínica alrededor de 625 000 euros en costes de funcionamiento cada año. Por lo tanto, las inversiones se amortizan rápidamente, mientras que el modelo de pagar según ahorre significaba que la clínica no tenía que inmovilizar su propio capital.

No sorprende que el profesor Dr. Jörg-Rüdiger Blau, director administrativo y director gerente de Schwarzwaldklinik Bad Krozingen, esté satisfecho con los resultados:

Gracias a la solución energética integrada de Siemens, hemos podido modernizar nuestra infraestructura energética de forma sostenible, reducir significativamente nuestros costes operativos y, al mismo tiempo, aumentar nuestra seguridad de suministro e independencia del mercado energético.
El profesor Dr. Jörg-Rüdiger Blau, Director administrativo y director gerente, La clínica Schwarzwaldklinik Bad Krozingen KG

Schwarzwaldklinik Bad Krozingen KG

La combinación de cuatro clínicas y los muchos años de experiencia del personal convierten a Schwarzwaldklinik en un centro que ofrece rehabilitación con los más altos estándares. La amplia gama de indicaciones permite a más de 500 pacientes recibir un tratamiento holístico en cardiología, ortopedia, neurología y geriatría mediante terapias multidisciplinarias.