La industria de la construcción se encuentra en una fase crítica
La caída de los pedidos y el aumento de los precios de los materiales están ejerciendo presión sobre las empresas y dificultando las inversiones necesarias. Sin embargo, F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG pudo reformar por completo sus instalaciones de producción de empalizadas de hormigón, gracias a una modernización con Siemens Financial Services.
Desde la década de 1970, las empalizadas se han convertido en un elemento habitual en el paisajismo. Por lo general, tienen un doble propósito: estabilizan y aseguran terraplenes o pequeñas pendientes y, al mismo tiempo, sirven como bordes para parterres o senderos. Para F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG, las empalizadas de piedra y hormigón son un pilar clave de su negocio. Como parte de la línea de productos Walls and Support Elements, contribuyen de manera significativa a los ingresos totales por ventas. La producción de gran volumen se lleva a cabo en una planta especializada de la planta de producción de Fambach de la empresa en Turingia, donde el equipo necesitaba una mejora urgente tras 20 años de servicio. El sistema de control llevaba en uso unos 30 años y conseguir piezas de recambio era cada vez más difícil. Además, el sistema de manipulación del embalaje tuvo que sustituirse urgentemente por un nuevo sistema robótico debido al importante desgaste. Estos son solo algunos de los factores que llevaron a FCN a modernizar la instalación.
Sistema Palisade en Fambach
Objetivos específicos y a nivel de sistema para la modernización
En general, el proceso de producción de empalizadas debería estar a la altura actual en términos de sistemas mecánicos, de control y de software. Al hacerlo, se deben optimizar el concepto de seguridad y el flujo de materiales.
Permitir la inversión en un entorno complejo
Como la industria ya había sufrido una importante desaceleración en ese momento, F. C. Nüdling Betonelemente estaba deseoso de encontrar una solución rápida que preservara su liquidez. Siemens Financial Services pudo cumplir estos requisitos con un modernización propuesta. Implicó amplias modificaciones y mejoras que pusieron la máquina a la altura de los estándares técnicos más recientes. La modernización se financió mediante un modelo de arrendamiento con opción a compra valorado en más de 1,5 millones de euros con un plazo de 72 meses. Como es habitual en este modelo, la propiedad se transfiere automáticamente al arrendatario al final de la vigencia del contrato.
La modernización como solución sostenible
A pesar del elevado coste, el modernización representa una solución más económica y, al mismo tiempo, más sostenible en comparación con una compra completamente nueva. En general, la modernización no solo implicó un coste de inversión significativamente inferior, sino que también permitió una implementación más rápida del proyecto y, en última instancia, una interrupción más corta de la producción. En consecuencia, Bernhard Pilz, El director gerente del Grupo Franz Carl Nüdling puede sacar una conclusión totalmente positiva:
Gracias a la solución personalizada de financiación de la modernización de Siemens Financial Services, pudimos actualizar nuestras instalaciones de producción de forma rápida y sostenible. Esta inversión reforzará nuestra competitividad y nos ayudará a consolidar nuestra posición como proveedor líder de vallas de empalizada.
Perfil: Grupo Franz Carl Nüdling
El Grupo FCN, con sede en Fulda (Hesse), se especializa en la fabricación de materiales de construcción hechos de piedra natural y hormigón. La empresa es conocida, entre otras cosas, por sus adoquines y empalizadas de alta calidad. Estos productos se utilizan en la construcción residencial, industrial y de gran altura, así como en la construcción de carreteras y en jardinería y paisajismo.