Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

La modernización da una segunda vida a la línea de impresión de Amcor

Amcor Flexibles Gent modernizó su mayor línea de impresión con tecnología Siemens. Resultado: 30 años más de vida útil, mayor eficiencia y reducción del riesgo.

En Amcor Flexibles Gent, la importante línea de impresión de Cerutti ha recibido una nueva oportunidad. Gracias a una modernización integral con tecnología de Siemens, esta instalación de 30 años ya está lista para las próximas décadas: es más segura, más eficiente desde el punto de vista energético y está equipada para funcionar con nuevas películas reciclables.

Un siglo de películas de embalaje

Amcor Flexibles Gent comenzó a producir celofán (entonces una innovación vanguardista) en 1925. Cien años después, la planta sigue produciendo películas de embalaje. En Gante, se llevan a cabo dos operaciones: extrusión (creación de películas a partir de gránulos) y conversión (impresión, laminación y corte de películas). La instalación también sirve como Centro Europeo de Innovación de Amcor. «Los clientes acuden a nosotros para probar prototipos en sus propias máquinas de envasado», explica Kristof Boone, ingeniero de fiabilidad. «Eso hace que nuestras instalaciones sean únicas en Europa».

La fábrica de Gent suministra películas para alimentos, aplicaciones médicas y uso industrial. Muchas de estas películas se imprimen en una imprenta de Cerutti, la más grande del sitio y fundamental para la producción. «Normalmente imprimimos varios colores y laminamos en la misma línea. Procesa miles de metros de película al día. Cualquier tiempo de inactividad es un desastre», explica Kristof.

Amcor 100 years

Acerca de Amcor

Amcor es un grupo mundial de embalaje. La empresa fundada en Australia emplea a más de 75 000 personas en más de 40 países.

Electrónica analógica: un riesgo creciente

La línea de impresión Cerutti data de 1991 y todavía funciona principalmente con electrónica analógica. «La línea es extremadamente robusta. Funcionó durante treinta años prácticamente sin tiempo de inactividad. Hace tres años, falló una placa de circuito electrónico. Estuvimos fuera una semana y media: el fabricante de máquinas ya no existía y la placa no estaba disponible en ningún sitio. Solo podríamos resolverlo convirtiéndolo parcialmente al control de Siemens. Pero estaba claro: si algo así volvía a suceder, podríamos estar desconectados durante semanas».

Además de eso, Christian Schietse, el técnico que construyó y mantuvo la máquina durante años, se retiró. «Era nuestra enciclopedia ambulante», dice Kristof. «Los técnicos más jóvenes simplemente tienen menos conocimientos de electrónica analógica. El riesgo se había hecho demasiado grande».

La solución: una modernización completa con Siemens

Rápidamente quedó claro que una modernización era la mejor opción. «La máquina estaba mecánicamente en perfecto estado. Una máquina nueva cuesta más dinero y también necesita más tiempo y espacio para construir y poner en marcha todo. Con una modernización, podríamos asegurarnos de que la máquina volvía a ser perfectamente fiable, capaz de manipular nuevos productos, funcionar de forma más segura y consumir menos energía».

Amcor eligió Siemens por tercera vez. Ya habían modernizado dos máquinas laminadoras. «Queríamos un socio con amplios conocimientos técnicos y experiencia, respaldado por una sede a la que acudir cuando surgieran problemas importantes. La proximidad, el hecho de que hablen holandés, los precios, todo juega a su favor. Y llevamos años estandarizados en los componentes de Siemens, así que podemos mantener todo nosotros mismos».

Siemens reconstruyó toda la línea en ocho semanas. El mando es un SIMATIC S7-1516 TF, que también incorpora todas las funciones de seguridad. Los variadores SINAMICS S120 y los servomotores SIMOTICS garantizan un control suave y preciso. Los antiguos pulsadores y contadores fueron sustituidos por dos nuevas pantallas HMI con una interfaz fácil de usar.

«Pasamos un año preparándonos, producimos más existencias y planificamos todo meticulosamente», explica Kristof. «Gracias a esa preparación, pudimos probar la línea siete semanas después y ponerla en producción según lo previsto. Siemens realizó entonces algunas optimizaciones y dio soporte, pero la línea funcionó de forma fiable a las velocidades objetivo de inmediato. No lo vemos muy a menudo. Callewaert, de Harelbeke, responsable de los nuevos gabinetes y el cableado, también funcionó de manera excelente, como siempre».

Preparado para el futuro

«La mayor ventaja de esta modernización es la restauración de la confianza», afirma Kristof. «Estamos bien otros 20 o 30 años. Si se produce un tiempo de inactividad, ahora es de 1 día en lugar de 4 a 6 semanas. En los meses siguientes a la modernización, la demanda de varios productos aumentó. Gracias a la mejora de la fiabilidad, logramos ese aumento de producción sin ningún problema».

«Técnicamente, ya estamos preparados para el futuro. En el futuro, trabajaremos cada vez más con películas reciclables. Son más elásticos, por lo que el control de la tensión debe ser perfecto. Y lo es. Gracias al aumento de la precisión, ya estamos viendo una pequeña mejora de calidad en algunos productos».

«La máquina también funciona de forma más eficiente. Siemens contribuyó activamente a ello. Al optimizar el control de las válvulas del horno, ahora tenemos menos fugas de aire en el escape, lo que nos permite reducir la velocidad del motor. Y a través del bus de corriente continua común para las unidades, se puede recuperar la energía de frenado de los motores. Todo esto se traduce en un ahorro de energía de alrededor del 10% en electricidad y un 3% en el consumo de gas del horno».

Nuestros operadores están satisfechos: la máquina es más segura y ahora cumple plenamente con las directrices PLd y las normas ATEX. También es más silencioso gracias a los nuevos motores de corriente alterna. Y tienen que andar menos porque el control está ahora en una HMI en lugar de estar repartido por la máquina. Las pantallas están programadas para que los operadores apenas puedan cometer errores, ya que pueden usar recetas. Esto también mejora la eficiencia».

Amcor - Kristof Boone
En los meses siguientes a la modernización, la demanda de varios productos aumentó. Gracias a la mejora de la fiabilidad, logramos ese aumento de producción sin ningún problema.
Kristof Boone, Ingeniero de fiabilidad , Amcor Flexibles Gent

Beneficio para el medio ambiente y para Amcor

«Una modernización es, ante todo, una inversión para mantener su máquina actualizada. Pero el aumento de eficiencia es una buena ventaja. En el futuro, también podemos utilizar los datos que proporcionan los nuevos controles para el mantenimiento predictivo, lo que nos permitirá funcionar aún mejor».

El éxito de este proyecto promete más por venir. Está prevista una cuarta modernización de máquinas en Gante en un futuro próximo. «Llevamos años trabajando con Siemens y seguiremos haciéndolo. Proyectos como este confirman nuestra confianza».

Amcor - Environment

Los beneficios de un vistazo

  • Fiabilidad operativa en las próximas décadas
  • Listo para nuevos productos
  • Ahorro de electricidad del 10%
  • Ahorro de gasolina del 3%
  • Mayor ergonomía y ahorro de tiempo para los operadores