Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
PERSPECTIVAS

Convergencia entre TI/OT para la energía renovable

La empresa austriaca de planificación y consultoría de proyectos PBEG confía en la convergencia entre TI y OT para las plantas de biogás.

Nuevas ideas, estrategias y tecnología de vanguardia para las empresas agrícolas, así como el uso de fuentes de energía renovables: por eso es conocida la consultora Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH (PBEG), con sede en Lichtenegg (Baja Austria). Siemens fue crucial para dar a sus clientes una ventaja económica con Industrial Edge y la convergencia entre TI y OT.

Las plantas de biogás siempre han formado parte de las actividades de PBEG. Tras su creación, la empresa se centró principalmente en la construcción y en la gestión integral de estas instalaciones, desde la gestión del proyecto hasta la puesta en marcha y el soporte continuo. Como resultado de la digitalización en curso, PBEG también ha podido comercializar la energía de equilibrio que se genera en las plantas de biogás. Para tener éxito en el equilibrio del mercado eléctrico con sus clientes, PBEG se basa en la convergencia entre Industrial Edge y entre TI y OT.

El proveedor de energía que equilibra las energías renovables

Las plantas de biogás están llenas de materiales biodegradables. El producto final es el metano, que se puede almacenar temporalmente. Pueden producir la llamada carga base de electricidad. Esto supone una diferencia significativa en comparación con otras fuentes de energía renovables, como la energía eólica y solar: se genera la misma cantidad de electricidad, independientemente de la estación o de las condiciones meteorológicas actuales, de forma continua por hora. La expansión intensiva de las energías renovables también ha provocado tensiones adicionales en la red, que se manifiestan en forma de fluctuaciones de la frecuencia eléctrica. Las plantas de biogás pueden estabilizar la red, ya que la producción de electricidad se puede aumentar o reducir en unos minutos. Esto se denomina poder de equilibrio positivo y negativo, que se puede utilizar para equilibrar esas fluctuaciones.

Planta industrial de biogás con grandes tanques de almacenamiento, tuberías y equipos de procesamiento ecológicos en un entorno rural.

Una plataforma para el comercio de energía

Hay una persona de pie frente a un logotipo de Siemens, con una camisa azul y con un producto de Siemens en la mano.

Junto con su socio B-SEC better secure KG, PBEG desarrolló el Strom Pool Manager, una plataforma centralizada que permite negociar la potencia de equilibrio. Los operadores de plantas de biogás pueden utilizar el gestor de piscinas de Strom para anunciar con antelación cuándo y en qué medida la planta correspondiente estará disponible para una llamada de equilibrio de energía. Posteriormente, el gestor de piscinas de Strom permite a los operadores de energía de equilibrio solicitar la energía de equilibrio positiva o negativa de las plantas de biogás.

Con la tecnología que ofrecemos, permitimos a nuestros clientes participar en el equilibrio del mercado energético y, por lo tanto, les ayudamos a hacerse una posición económica adicional.
Christian Gremel, Director ejecutivo, Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH

Conexión entre TI y OT

Se incorporó la tecnología de Siemens para garantizar la comunicación de las plantas de biogás con el administrador de piscinas de Strom. Las conversaciones conjuntas dejaron claro rápidamente que Industrial Edge puede funcionar como un puente entre las plantas de biogás del mundo de la OT y el administrador de piscinas de Strom del mundo de la TI. Las unidades de control funcionan aproximadamente de 20 a 30 años. Como consecuencia, la tecnología de automatización instalada en las plantas de biogás gestionadas por PBEG es muy heterogénea.

Siemens Industrial Edge se utiliza para unir las unidades de control, que pueden diferir todas en términos de generación de productos y fabricante, a un denominador común.

El logotipo de Siemens sobre un fondo blanco con un borde azul.

Los llamados dispositivos perimetrales pueden conectarse a casi todas las unidades de control y recopilar datos, que posteriormente pueden mostrarse en un panel de mandos o enviarse a un servidor. El único requisito previo es tener una pieza de hardware que haya que instalar. En el caso de la asociación entre PBEG y Siemens, los dispositivos Edge, instalados en las plantas de biogás, garantizan la comunicación entre las unidades de control y el gestor de piscinas Strom de PBEG mediante una pequeña aplicación en contenedores. Los operadores participantes inician sesión en la herramienta de administración digital e indican, en segmentos de cuatro horas, la disponibilidad de sus plantas de biogás.

La convergencia entre TI y OT permite a los operadores de plantas de biogás participar en el equilibrio del mercado eléctrico de forma rápida y sin esfuerzo.
Diploma. -HLFL. Erich Mandl, Director ejecutivo, Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH

Los dispositivos de vanguardia industrial en la frontera entre el mundo de la TI y la OT son los responsables de la recopilación de datos, así como de la posterior representación en el gestor de piscinas de Strom. En la dirección opuesta, es decir, desde el gestor de piscinas de Strom hasta las plantas de biogás, los dispositivos permiten aumentar y disminuir la potencia de salida de las unidades de cogeneración, las unidades técnicas de las plantas de biogás.

Este intercambio bidireccional de datos es posible gracias a la aplicación que se ejecuta en el Dispositivo Industrial Edge. Dadas las múltiples plantas de biogás en las diferentes provincias federales y las correspondientes distancias geográficas implicadas, las funciones de acceso remoto, que también forman parte del Edge Industrial, representan una ventaja significativa. Para conectarse al gestor de piscinas de Strom solo es necesario instalar un dispositivo Industrial Edge en la planta de biogás. Posteriormente, las actualizaciones de software se pueden implementar a través de Industrial Edge Management, que identifica todos los dispositivos de periferia industrial conectados y establece las conexiones remotas.

La solución Industrial Edge se utiliza actualmente en un proyecto piloto que incluye varias plantas de biogás en diferentes estados federales. Tras completar con éxito el piloto, se conectarán más plantas de biogás al Strom Pool Manager a través de Industrial Edge. Esto les permitirá participar en el mercado energético equilibrado, lo que abrirá nuevas oportunidades para las plantas de biogás en el contexto de la transición energética y la combinación energética.

La oferta Industrial Edge se distingue por sus amplias opciones de conectividad en el sector de la automatización, junto con sus aplicaciones de procesamiento y gestión de datos. Además, la filosofía de Industrial Edge abarca la gestión central, el despliegue de aplicaciones y la actualización, lo que facilita la configuración y las actualizaciones remotas. La escalabilidad y la adaptabilidad de la solución permiten una integración perfecta en otras plantas de biogás.