¿Qué distingue a un edificio sostenible?
Una propiedad sostenible es un edificio que se planifica, construye y opera teniendo en cuenta los aspectos ecológicos, económicos y sociales. El objetivo es minimizar el consumo de recursos y reducir el impacto medioambiental y, al mismo tiempo, lograr la eficiencia económica. Hay un gran potencial en el sector de la construcción en particular, ya que son responsables de una proporción importante del consumo total de energía y de las emisiones de CO₂ en Alemania.
Un edificio sostenible va más allá del objetivo de cero emisiones. Es inteligente y está conectado en red y gestiona edificios de forma eficiente con la ayuda de tecnologías de última generación. Por ejemplo, estos edificios utilizan sistemas inteligentes para controlar la iluminación, la calefacción y la refrigeración, e integran energía renovable, lo que reduce el consumo de energía. El análisis continuo de los datos energéticos ayuda a reducir la huella medioambiental y los costes operativos. Al mismo tiempo, mejoran la comodidad y la salud de los residentes. Plataformas como Building X pueden respaldar esto al unificar los distintos aspectos de la gestión de los edificios y, por lo tanto, reducir la complejidad.
¿Qué es la descarbonización?
La descarbonización se refiere al proceso de reducir o evitar por completo las emisiones de CO₂, especialmente en los sectores del suministro de energía, la industria, la movilidad y la construcción. El objetivo es reemplazar los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas por alternativas respetuosas con el clima para limitar el calentamiento global y alcanzar los objetivos climáticos (por ejemplo, el Acuerdo de París). La descarbonización es una parte importante de la creación de un futuro sostenible y con bajas emisiones.
La descarbonización tiene éxito cuando se sustituyen los combustibles fósiles, incluido el uso de energías renovables, la descentralización del suministro de energía y el uso del almacenamiento de energía, la reducción del consumo de energía mediante el aumento de la eficiencia energética y la electrificación de la calefacción y la movilidad.
Estamos encantados de apoyarlo en esto. Analizamos la situación actual, determinamos las medidas adecuadas y las aplicamos junto con usted.
¿Cómo funciona la descarbonización?
En la práctica, la descarbonización no es un proceso sencillo, sino que requiere un enfoque holístico. Una transformación tan sostenible solo puede tener éxito sobre la base de una planificación estratégica y a largo plazo. Una estrategia de descarbonización bien pensada en la que todas las medidas estén coordinadas entre sí ayuda en este sentido. En el primer paso, ayuda a registrar todas las medidas que se van a implementar en una hoja de ruta de descarbonización. Es importante recopilar, visualizar y analizar todos los datos energéticos y de edificios relevantes. Las medidas concretas solo pueden derivarse sobre la base de la gestión de datos de edificios y energía. Entonces es necesario reducir la demanda de energía e implementar soluciones inteligentes para un suministro de energía local y sostenible (por ejemplo, con la ayuda de los sistemas de almacenamiento de energía y la electrificación del suministro de calor). Conclusión: La descarbonización exitosa se lleva a cabo mediante diversas medidas y tecnologías que, en conjunto, minimizan o sustituyen el uso de combustibles fósiles.
¿Cuáles son los mayores emisores de CO₂?
Los edificios están entre los mayores emisores de CO₂, junto con el sector energético, la industria, el transporte y la agricultura. Dentro de los edificios, la calefacción y el aire acondicionado, así como la producción de agua caliente y la iluminación, son los que más emisiones de CO₂. La calefacción y el aire acondicionado suelen representar la mayor parte, ya que muchos edificios siguen utilizando combustibles fósiles como petróleo o gas. Hay varias soluciones para mejorar el equilibrio del CO₂. En primer lugar, un sistema de gestión de datos energéticos consistía en crear transparencia en cuanto al consumo de energía para poder obtener medidas de optimización.
Entonces, el mejor kilovatio hora es el que no se consume en primer lugar. El consumo de energía se puede reducir significativamente mediante la aplicación de medidas para aumentar la eficiencia energética y un control optimizado entre sistemas. Con las soluciones interdisciplinarias de eficiencia energética, puede reducir sus emisiones de CO₂ (y los costes de energía) a largo plazo.