Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Siemens Aerospace Digital Twin Natilus DI 2024 Imagen en azul profundo una al lado de la otra.

Ingeniería inmersiva: aviones de carga de próxima generación

Olvídese de todo lo que sabe sobre los aviones de carga, porque un avión rediseñado radicalmente aterrizará pronto en un aeropuerto cercano a usted. El impulsor de este cambio es Natilus, con su innovador avión de fuselaje mixto diseñado con el software del Siemens Xcelerator cartera.

Un diseño distintivo de carrocería combinada, un uso extensivo de compuestos de carbono ligeros y un innovador compartimento de carga en forma de «diamante»: los aviones de Natilus están listos para revolucionar las cadenas de suministro de todo el mundo. Porque, en comparación con los aviones tradicionales de tubo y ala, los aviones de Natilus podrán transportar 1,5 veces más carga por vuelo y, al mismo tiempo, reducir el consumo de combustible un 50%. Esto representa un importante avance en la carga aérea sostenible. Pero eso es solo el principio, ya que Natilus ha diseñado sus aviones para que sean compatibles con los combustibles de aviación sostenibles y la futura propulsión de hidrógeno. Diseñar aviones como estos es, por supuesto, un desafío, ya que Natilus está abriendo nuevos caminos en aviación. La empresa aeroespacial con sede en San Diego (California) ha acelerado significativamente sus procesos de desarrollo al aprovechar los elementos del Siemens Xcelerator cartera de software industrial, tipo NX X y Teamcenter. Como resultado, los ingenieros de Natilus pudieron reducir a la mitad el tiempo necesario para construir su primer prototipo. «Nuestro trabajo con Siemens y la adopción de la gama Xcelerator de Siemens nos permiten alcanzar la velocidad con la que se necesita innovar y eso nos ayuda a mantenernos ágiles, flexibles y reactivos», afirma Aleksey Matyushev, director ejecutivo y cofundador de Natilus.

Diseño inmersivo para una ingeniería más colaborativa

Natilus también es uno de los primeros en adoptar Diseñador inmersivo de NX. En combinación con la nueva Pantalla Sony XR montada en la cabeza, esta solución de ingeniería inmersiva emplea la realidad aumentada para permitir a los ingenieros una interacción 3D precisa con sus diseños. Pueden acceder a sus planes y trabajar en ellos en contexto con un lienzo infinito y totalmente inmersivo, en el que el mundo digital pase a ser indistinguible del mundo real. La combinación de NX Immersive Designer y la pantalla montada en la cabeza Sony XR fusiona el mundo real y el digital. Con este dúo tecnológico, Siemens lleva la ingeniería inmersiva al Metaverso Industrial. Los clientes como Natilus ahora pueden disfrutar de su Digital Twin en un entorno inmersivo e interactivo: no solo ven su diseño, sino que también lo experimentan a escala de una manera completamente nueva. Aleksey Matyushev recuerda la primera vez que usó los auriculares para ver un avión a gran escala de 85 pies en el hangar del Natilus, algo que hasta entonces él y sus compañeros solo conocían por sus archivos CAD 2D: «El factor sorpresa fue enorme. Fue la primera vez que vimos la escala de lo que estamos construyendo».

El factor sorpresa fue enorme. Fue la primera vez que vimos la escala de lo que estamos construyendo.
Aleksey Matyushev, CEO y cofundador, Natilus

Un gran impacto es que los equipos de diseño entiendan mejor el trabajo de cada disciplina, que es la base de un enfoque más colaborativo de la ingeniería de productos, es decir, unir las piezas de una manera más significativa y coherente. Un buen ejemplo es encontrar las rutas más óptimas para el enrutamiento de los cables. Al final, un mejor diseño ayuda a evitar costosos cambios en la fábrica.

Una bendición para la interacción con los inversores y los clientes

El equipo de Natilus también ha utilizado NX Immersive Designer y la pantalla montada en la cabeza Sony XR para demostrar a los inversores y clientes la inmensidad, la profundidad y la complejidad de lo que están creando. La tecnología es muy portátil (basta con un portátil y unos auriculares) para que la experiencia inmersiva llegue a donde quiera que se encuentre su público.

Por supuesto, está el factor sorpresa que Aleksey Matyushev y su equipo quieren transmitir al presentar la escala física de sus aviones en el ámbito virtual. Pero a nivel práctico, la solución facilita la respuesta a las preguntas. Dice: «Supongamos que un cliente quiere saber sobre la sección de carga. En lugar de hojear las diapositivas en CAD, podemos llevar los auriculares e incluso demostrar cómo se pueden mover las cajas de contenedores en la zona de carga». Además, puede ofrecer a los inversores un recorrido por las instalaciones y la línea de producción de Natilus en San Diego, también de forma totalmente virtual. La tecnología ayuda a mantener las conversaciones enérgicas y a generar ventas.

Este proyecto es un excelente ejemplo de cómo los innovadores y pioneros están adoptando el Siemens Xcelerator para crear una industria de la aviación más sostenible.
Todd Tuthill, Vicepresidente de Aeroespacial y Defensa, Software Siemens Digital Industries

Software para una industria de la aviación más sostenible

El software de la gama Xcelerator de Siemens es un elemento clave para el innovador avión de fuselaje mixto de alas de Natilus, que redefinirá los cielos. Para Siemens, es un honor que lo elijan como socio de confianza para ayudar a Natilus a cumplir su misión de revolucionar la industria mundial de carga aérea. «Esperamos trabajar con el equipo para lanzar sus nuevos e innovadores aviones al mercado», afirma Todd Tuthill, vicepresidente de Aeroespacial y Defensa de Siemens Digital Industries Software. «Este proyecto es un excelente ejemplo de cómo los innovadores y pioneros están adoptando el Siemens Xcelerator para crear una industria de la aviación más sostenible».

Agosto de 2024

Contacto: Ben Widdowson

Natilus, San Diego, California, EE. UU.

Aleksey Matyushev y Anatoly Star cofundaron Natilus en 2016 para convertir en mercancía la industria del transporte de mercancías mediante la innovación y la tecnología avanzada. La misión de la empresa es hacer que la carga aérea sea más eficiente reduciendo los costes operativos un 60% y aumentando los volúmenes de carga por vuelo, también un 60%. El efecto es una reducción del 50% de las emisiones de carbono. Reducir los costes de transporte aéreo con una menor huella de carbono probablemente reduzca los costes de los alimentos, nivele las barreras en el comercio transfronterizo y ayude a conectar las áreas con poca infraestructura con el resto del mundo.

El equipo de apasionados expertos, impulsado por la ingeniería, ha trabajado en más de 25 programas de aviones que abarcan la aviación comercial, militar y general. Natilus cuenta con el respaldo de los principales inversores y se ha asociado con compañías aéreas y proveedores de primer nivel.
Natilus