Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Invertir en tecnología en tiempos de transformación

Lograr el equilibrio adecuado entre la ecología y la economía

ENERO DE 2025

Un entorno económico y político dinámico se ha convertido en la nueva normalidad para la mayoría de los sectores. Las empresas de fabricación y los fabricantes de máquinas se enfrentan a demandas en constante cambio, a situaciones de suministro impredecibles y a enormes presiones de costes, al tiempo que mantienen los estándares de calidad y cumplen con los crecientes requisitos reglamentarios.

No es solo una sensación, los números cuentan la historia: Según Deloitte, el ritmo de crecimiento interanual en EE. UU., por ejemplo, se desaceleró del 41,3% en septiembre de 2023 al 20,5% en septiembre de 2024. De cara al 2025, los fabricantes se enfrentan a un clima empresarial cada vez más difícil debido al aumento de los costes y a la persistente volatilidad del mercado.

Dejando de lado las condiciones del mercado, hay una presión creciente para ser más sostenible, para descarbonizar, mejorar la eficiencia energética y mejorar la circularidad. Y el sector industrial no es precisamente un gran volador en esta área: En 2022, representó una cuarta parte de las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía. Para alinearse con el escenario de Nueva Zelanda, es esencial que las emisiones directas totales de la industria se reduzcan casi un 25% de aquí a 2030.

A pesar de estos desafíos, las empresas siguen deseosas de invertir en tecnología moderna —desde la automatización y la digitalización hasta la infraestructura— para mejorar la eficiencia y la competitividad futura. Aquí hay tres formas comprobadas de equilibrar estas inversiones con la prudencia financiera:

A person is standing in front of a white wall, wearing a black shirt and a black hat.

Elevar, no eliminar

Una opción prometedora en tiempos de transformación es modernizar los equipos en lugar de comprar maquinaria nueva. Invertir en nuevas máquinas y equipos puede tener un precio elevado y con costosos tiempos de inactividad. La modernización, por otro lado, es una forma eficiente y sostenible de integrar las últimas tecnologías en los equipos existentes. Financiación de la modernización las opciones se adaptan perfectamente a las necesidades de los fabricantes de máquinas y facilitan la modernización. En un ejemplo de este enfoque, Siemens Financial Services (SFS) apoyó a FCN-Basaltwerke, que necesitaba mejorar urgentemente una línea de producción en empalizada. Una oferta de modernización personalizada y un plazo de financiación de 72 meses permitieron a FCN-Basaltwerke prolongar 30 años la vida útil de la máquina. FCN se benefició del aumento de la productividad y de un importante ahorro de tiempo y costes en comparación con la compra de una máquina nueva. De esta manera, la modernización conserva el flujo de caja y apoya la economía circular.

Invierta hoy, liquide después

Los fabricantes de máquinas necesitan tecnologías y equipos para producir sus máquinas. Adquirirlos implica costes elevados y la rentabilidad de la inversión se retrasa debido a los largos plazos de los proyectos. Para evitar los cuellos de botella de liquidez, facilitar el flujo de caja y cubrir las brechas de pago, los Extended Payment Terms (EPT) de Siemens se pueden utilizar sin afectar a las líneas de crédito existentes. Esto permite a las empresas mantener la flexibilidad financiera también en tiempos de transformación, como exactamente esto opción «compre ahora, pague después», por ejemplo, permite ampliar las condiciones de pago hasta 180 días.

El fabricante sueco de máquinas TechTribe se enfrentó al reto de construir y entregar máquinas para un cliente. El contrato llave en mano requería un gran inventario de componentes, lo que implicaba recursos. Gracias al EPT de Siemens, TechTribe pudo comprar los componentes a Siemens, garantizar tiempos de entrega cortos y gestionar el flujo de caja de forma eficaz. PulPac, cliente de TechTribe, un fabricante de productos a base de fibra que sustituyen a los plásticos, también está cosechando grandes beneficios: las máquinas de TechTribe no solo son más rentables, sino que también son más sostenibles, ya que ahorran casi un 100% en agua, consumen mucha menos energía y reducen las emisiones de CO2 hasta un 80% en comparación con productos similares.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.
A building with a tower and a clock on the side of the tower.

Piense más allá: los edificios pagan

Invertir en tiempos de transformación significa ver el panorama completo: las empresas industriales pueden ir más allá de las inversiones en producción tradicionales para aprovechar un nuevo potencial: su infraestructura. ¿Sabía que los bienes inmuebles suelen representar el segundo factor de coste más importante de las pérdidas y ganancias, y que los costes operativos representan el 80% de los gastos de construcción? La energía por sí sola representa el 40% de estos costes.
Here también, la modernización puede cambiar las reglas del juego. Junto con Siemens Smart Infrastructure (SI), SFS ha desarrollado la descarbonización como servicio. Esta innovadora solución permite la modernización de edificios sin una inversión de capital inicial. El modelo es sencillo: los costes mensuales se cubren con un ahorro de energía garantizado, que nunca supera los costes operativos anteriores. Esto permite mejorar la infraestructura estratégica y, al mismo tiempo, preservar el capital para las principales iniciativas empresariales.

La empresa industrial Stoba, con sede en Alemania, demuestra el éxito de este enfoque: al implementar la nueva tecnología de Siemens SI, incluidos los nuevos sistemas de control de calefacción y energía y el almacenamiento de baterías, lograron un ahorro energético anual de un millón de euros y redujeron a la mitad su consumo de gas natural, al tiempo que protegieron su presupuesto de inversión (obtener más información).

Incluso en tiempos de mercados dinámicos, las empresas industriales no tienen que elegir entre la estabilidad financiera y la sostenibilidad. Al asociarse con un experto en financiación que combine la experiencia financiera con la tecnológica, las empresas pueden conseguir financiación para la tecnología de vanguardia y, al mismo tiempo, impulsar la innovación y mantener la responsabilidad medioambiental. Esta sinergia permite a las empresas del sector alcanzar sus objetivos de crecimiento de forma sostenible y resiliente.

Entrevista con Madlen Junker y Thomas Geiselbrecht en Hannover Messe 2025

Obtenga información experta de Madlen Junker y Thomas Geiselbrecht, socios de soluciones de financiación para Siemens Digital Industries y Siemens Smart Infrastructure, mientras hablaban sobre cómo cerrar la brecha entre la sostenibilidad y la dinámica del mercado y permitir el crecimiento autofinanciado en Hannover Messe 2025.