Skip to main content

El vehículo recreativo que prioriza lo digital: Hymer

Disfruta del aire libre y explora lugares poco conocidos sin tener que renunciar a las comodidades de siempre; eso resume la vida en furgoneta, más conocida en las redes sociales como #vanlife. Para algunos es una forma de ocio, para otros un estilo de vida impulsado por las tendencias minimalistas y el trabajo móvil.

Hymer diseña y fabrica furgonetas camper y autocaravanas para todo tipo de necesidades. Para su nueva furgoneta insignia Venture S, Hymer utilizó elementos del portfolio de software Siemens Xcelerator, como por ejemplo Solid Edge y NX.

En el interior, la autocaravana Venture S de Hymer está marcando estándares en el segmento de las furgonetas: una estación de trabajo integrada para trabajar y realizar reuniones virtuales; una amplia ducha de lluvia; compartimentos de almacenamiento inteligentes para todo, desde ollas y sartenes hasta zapatos y chaquetas; y un proyector retráctil que permite proyectar tus películas favoritas en una pantalla desplegable.

Por fuera, la Venture S tampoco decepciona: cuenta con una puerta trasera tipo terraza y una carrocería eficiente que regula la temperatura y reduce la superficie caliente del vehículo.

Con paneles solares y el uso de materiales sostenibles como fieltro y bambú para el interior, la Venture S está totalmente a la moda y ofrece la flexibilidad que cualquier usuario espera de un hogar móvil.

Creación de productos totalmente digitalizada

Para el diseño asistido por ordenador (CAD), los ingenieros de Hymer de todas las sedes europeas utilizan el software Solid Edge. "Solid Edge tiene una interfaz de usuario compatible, por lo que es fácil de aprender; los nuevos compañeros solo requieren una formación mínima», afirma Stefan Ziegler, director de Investigación y Desarrollo (I+D) de Industrialización de Hymer.

El software CAD 3D tiene todo lo necesario para crear un gemelo digital completo de los vehículos. Esto es especialmente valioso para tareas complejas, como dirigir tuberías y conductos (ya sean para gas, agua o aguas residuales) en espacios muy reducidos. En este momento, se emplea Solid Edge XpresRoute 3D. Después, en la fase fabricación, los modelos 3D facilitan al personal de producción saber dónde instalar las tuberías y conductos.

Los ingenieros de Hymer de todas las sedes europeas utilizan Solid Edge para el CAD. Derechos de autor: Hymer GmbH & Co. KG.
Un diagrama de una furgoneta azul oscuro muestra cómo los ingenieros de diseño utilizan las capacidades FEM de Solid Edge para verificar la integridad estructural de sus diseños en comprobaciones básicas del día a día y cómo externalizan análisis de esfuerzo más profundos a un departamento interno especializado de EHG (The Team Technology; TTT) utilizando Simcenter 3D. Copyright: Hymer GmbH & Co. KG.

Los ingenieros de diseño verifican la integridad estructural de sus diseños mediante análisis de modelos de elementos finitos (FEM) integrados en Solid Edge. Estas verificaciones básicas diarias son fáciles de ejecutar y ya ofrecen una buena primera visión de los datos estructurales.

Los análisis de esfuerzo más profundos se externalizan a The Team Technology (TTT), un departamento interno de construcción ligera de automóviles del Erwin Hymer Group, que utiliza el software Simcenter 3D para los análisis FEM.

Este proceso de verificación en dos etapas permite adquirir conocimientos durante las primeras fases del diseño del producto, reduciendo el número de prototipos físicos necesarios.

Simcenter también es capaz de hacer más. Como solución de software modular, Simcenter tiene componentes para cada tarea de ingeniería y diseño. Ria Kaiser, directora de Diseño Ligero y Nuevos Materiales del TTT del Erwin Hymer Group, está estudiando actualmente la posibilidad de utilizar Simcenter FLOEFD para probar la forma aerodinámica de diferentes componentes.

«Una de las principales ventajas es que nuestros ingenieros no necesitan acostumbrarse a una nueva interfaz», afirma. «Eso mantiene la curva de aprendizaje al mínimo y permite obtener resultados más rápido».

Prototipado virtual

Hymer también utiliza el software de Siemens para construir y evaluar prototipos de sus vehículos en realidad virtual (VR). Para ello, los expertos en furgonetas camper importan el gemelo digital creado con Solid Edge y crean maquetas digitales de todo el vehículo o de una alguna de sus partes. El prototipado virtual ayuda a Hymer a reducir significativamente las maquetas y prototipos físicos.

«Nuestros productos, como la Venture S, se han vuelto tan complejos que los modelos 2D tradicionales no son suficientes. Los modelos 3D que son posibles con el software de Siemens son vitales para detectar y resolver los problemas en nuestros diseños antes de que se conviertan en problemas costosos», afirma Stefan Ziegler. Una herramienta esencial para crear los modelos 3D más realistas posibles es NX, especialmente eficaz para definir superficies complejas.

En el área del modelado de superficies y superficies de forma libre, Hymer trabaja con Siemens NX. (Derechos de autor: Hymer GmbH & Co. KG.
Un hombre lleva un casco de realidad virtual para diseñar una furgoneta. Derechos de autor: Hymer GmbH & Co. KG.

Algunos ejemplos incluyen la verificación del diseño ergonómico con equipos de realidad virtual para determinar si las soluciones son prácticas, y la realidad aumentada (AR) para comprobar la exactitud de los datos desde la fase de construcción del prototipo.

En el futuro, las capacidades de AR también podrán utilizarse para apoyar el mantenimiento o mejorar la usabilidad para el cliente. En un hackatón reciente con la Universidad Técnica de Múnich (TUM), los estudiantes desarrollaron un primer prototipo de aplicación con la ayuda de la plataforma low code de Siemens Mendix para crear un manual de usuario interactivo que también podrá beneficiarse de las funciones de realidad aumentada.

Con la ayuda de las tecnologías de realidad virtual, no solo el personal de producción puede visualizar mejor las instrucciones técnicas, sino que los interiores para clientes o vendedores pueden experimentarse de forma vívida, incluso cuando están dispersos geográficamente.

«Un prototipo digital también aporta ventajas decisivas para el marketing», afirma Frank Heinrichsen, director de marketing de Hymer GmbH & Co. KG.

El detallado gemelo digital de la Venture S permitió al equipo de marketing de Hymer crear material de comunicación con fotos y vídeos, incluso antes de que se construyera el primer prototipo físico.

Del mismo modo, Hymer también utilizó el gemelo digital para iniciar la formación de su personal de producción y de operaciones de venta, de nuevo, sin necesidad de un vehículo físico.

Dar vida al gemelo digital

Tras configurar el diseño de la Venture S, los ingenieros de Hymer utilizaron RapidAuthor para Teamcenter para crear toda la documentación para la fabricación. En particular, el sistema crea instrucciones electrónicas para el personal del taller de las líneas de montaje de la empresa en Bad Waldsee , Alemania.

«Los trabajadores están entusiasmados con las notificaciones de ensamblaje dinámico que se utilizan en los modelos 3D», afirma Stefan Ziegler. «Les gusta especialmente la posibilidad de girar a las modelos para ver mejor las cosas que suelen estar ocultas en los dibujos».

Tener un gemelo digital maestro único también es especialmente útil cuando un producto se presenta en distintas configuraciones, como ocurre con frecuencia en las furgonetas camper y autocaravanas de Hymer. Por eso, el prototipo de diseño básico incluye todas las posibles variantes, el llamado modelo al 150 %.

Cuando un cliente hace un pedido, puede seleccionar la configuración correspondiente con unos pocos clics. Los ingenieros de Hymer también han empezado recientemente a enriquecer sus modelos con información sobre productos y fabricación (PMI).

«El uso del PMI ha convertido la obtención de variantes individuales en configuración», confirma Stefan Ziegler. «Ha reducido significativamente el tiempo requerido».

Esta captura de pantalla muestra cómo los ingenieros de Hymer utilizan Rapid Author para Teamcenter para crear instrucciones electrónicas para las líneas de montaje. Derechos de autor: Hymer GmbH & Co. KG.

Adiós a los silos de información

Utilizar el gemelo digital creado en Solid Edge como única fuente de información para todos estos fines permite que todos los datos sean omnipresentes y asociativos. Esto ha permitido a Hymer eliminar los silos de información distribuidos y algunas fuentes de error conocidas asociadas a la separación de datos.

Además, tras las modificaciones, todos los involucrados pueden reanudar inmediatamente su trabajo sobre la base de información válida y actualizada. La Venture S define una categoría de vehículos completamente nueva. Con la furgoneta Venture S,

Hymer muestra cómo la empresa imagina y define los viajes móviles, la vida en furgoneta y el trabajo flexible en la actualidad. Desde los paneles solares, pasando por la terraza solar, la ducha extensible, las lámparas extraíbles, el control de calefacción en la nube y un escritorio plegable, tú estás disfrutando de los beneficios de la estrategia digital que dio vida a la Venture S.

Junio de 2023
Contacto: Susann Kunz
Equipo editorial: Historias del sector

Acerca de Hymer

Ubicada en Bad Waldsee, Alemania, Hymer GmbH & Co KG es una empresa pionera en vehículos recreativos, ya que fabricó su primer remolque de caravana en 1957 y la primera autocaravana alemana en 1961.

Parte del Erwin Hymer Group, Hymer también diseña y fabrica remolques con la marca Eriba. El Erwin Hymer Group pertenece a Thor Industries familia de empresas, que reúne a la mayoría de los fabricantes de autocaravanas de Europa y Norteamérica.