Skip to main content

Planta de biogás Gasum Götene

La estabilidad y el control basado en datos sientan las bases de los sistemas energéticos del futuro.

Cada vez se destaca más el biogás como un factor clave en la transición a un sistema energético libre de fósiles. En Götene, Gasum dirige uno de los proyectos de biogás más grandes y avanzados de Suecia, una iniciativa que no solo genera beneficios climáticos locales, sino que también sirve como un poderoso ejemplo de cómo la digitalización, la automatización y los recursos circulares pueden impulsar a toda la industria.

Un paso hacia la libertad de los fósiles

La recién inaugurada gran planta de Gasum en Götene produce 120 GWh de biogás líquido al año, lo que la convierte en una de las más grandes de Suecia de su tipo. La planta se basa en un sistema circular en el que 400 000 toneladas de estiércol y residuos agrícolas de las granjas cercanas se convierten en energía renovable y biofertilizantes, que luego se devuelven a la agricultura. Esto no solo implica reducir las emisiones para los clientes industriales y de transporte (más de 30 000 toneladas de dióxido de carbono al año), sino también importantes beneficios ambientales en la agricultura, donde el biofertilizante mejora la eficiencia de los nutrientes de las plantas.

Visión a largo plazo y opciones estratégicas

Desde el principio, el camino hacia la construcción de una planta de biogás de última generación se ha centrado en gran medida en la digitalización y la automatización, que han sido fundamentales durante todo el proceso. Con las herramientas digitales adecuadas, instalaciones como la de Götene no solo pueden maximizar su producción, sino también crear una base flexible para la expansión y el desarrollo tecnológico futuros.

Los sistemas de control de Siemens permiten conectar todo el proceso de producción, desde los flujos de materias primas hasta el intercambio de gases y la distribución de energía, lo que garantiza una alta fiabilidad operativa, eficiencia de los recursos y minimización de las interrupciones. Con Real Digital Twin de AFRY, también se pudo probar la planta y comprobar su funcionalidad y calidad incluso antes de su puesta en servicio. Esto crea una alta precisión de entrega y una puesta en marcha eficiente, a la vez que reduce la necesidad de trabajar in situ.

«Utilizamos sistemas de control de Siemens en todas nuestras instalaciones y estamos muy satisfechos tanto con la funcionalidad como con la fiabilidad. El sistema ofrece buenas oportunidades para reemplazar y mejorar las unidades según sea necesario, incluso cuando los componentes se eliminen gradualmente.

Las herramientas modernas, como TIA Selection Tool y TIA Portal, proporcionan un flujo de trabajo eficaz y coherente durante todo el proceso, desde el diseño eléctrico hasta la programación, la verificación y la puesta en marcha del PLC. Para identificar y corregir los errores en una fase temprana, utilizamos un gemelo digital basado en SIMIT, lo que contribuyó a una puesta en marcha in situ más fluida y eficiente. Confiamos mucho en el sistema de control como una solución a largo plazo que satisface las necesidades actuales y futuras. Es estable, fácil de usar y se complementa con potentes herramientas de visualización de procesos en el sistema SIMATIC WinCC SCADA». afirma Rikard Norman, Especialista en sistemas de control de Gasum.

Visual Siemens Gasum Web img 1 Web img 2 640x360

Rikard Norman, Especialista en sistemas de control de Gasum

Transición energética acelerada

Götene demuestra claramente que la producción de energía industrial, sostenible y circular es totalmente factible a gran escala, donde la colaboración y la digitalización son factores fundamentales de éxito. El biogás es importante para Suecia en la transición energética porque depende de los recursos nacionales y reduce la dependencia de los combustibles fósiles importados. Esto refuerza la balanza comercial, hace que la economía sea más resiliente y crea nuevos puestos de trabajo, especialmente en las zonas rurales.

La tecnología de Siemens ofrece herramientas digitales avanzadas que agilizan el proceso de desarrollo y optimizan el rendimiento y, en última instancia, aceleran la transición a un sistema energético libre de combustibles fósiles. Las soluciones se basan en tecnología comprobada que puede adaptarse específicamente a todo tipo de procesos ecológicos que consumen mucha energía.

«En Siemens, lo vemos como un gran privilegio y está totalmente en línea con nuestros objetivos de apoyar los proyectos que realmente impulsen la transición energética. Junto con expertos en energía dedicados como Gasum y socios competentes como AFRY, podemos crear soluciones que marquen una verdadera diferencia. En este proyecto, Gasum ha tomado decisiones acertadas al equipar sus instalaciones para el futuro. Esperamos que la industria reciba las condiciones políticas necesarias en el futuro, incluso para las soluciones P2X, de modo que se puedan realizar más proyectos de producción de combustibles libres de fósiles», afirma Sofia Erinder, Propiedad vertical de Siemens.

Visual Siemens Gasum Web img 2 640x360

Sofia Erinder, Propiedad vertical de Siemens