Skip to main content

¿Qué aspecto tiene el futuro de la fabricación?

La planta de Siemens en Fürth gana en sostenibilidad en más de un sentido.

Un centro de Siemens con un edificio grande y un grupo de personas de pie frente a él.

Fundada en 1954 y considerada desde hace mucho tiempo pionera en la fabricación de tecnología de automatización, la planta de Siemens en Fürth ha recibido el premio Sustainability Lighthouse (Faro de sostenibilidad) de 2025 otorgado por el Foro Económico Mundial. Si bien la revolución industrial sostenible aún está en sus primeras etapas a nivel mundial, este sitio demuestra que la fabricación a escala industrial y el impacto sostenible pueden ir de la mano y, al mismo tiempo, reducir los costes.

¿Qué es un faro de sostenibilidad?

Reservado para los impulsores más revolucionarios de la productividad y la sostenibilidad, la Global Lighthouse Network del FEM centra la atención en los creadores de cambios gracias a la tecnología. Por ejemplo, si bien Siemens en Fürth elabora productos innovadores para la automatización industrial, también es pionera en eficiencia energética, reducción de CO₂ y conservación de recursos. Con un tamaño y una diversidad en crecimiento continuo, el objetivo de la red es inspirar a más actores de la industria a convertirse en pioneros en sostenibilidad.

Una nueva era de fabricación

La enorme cantidad de energía y calor que se requiere en las instalaciones de fabricación tradicionales representa un importante obstáculo para lograr un impacto sostenible positivo. Pero descarbonizar una planta no es algo que se logre de la noche a la mañana.

En la planta de Siemens en Fürth, el cambio se remonta a 2012, cuando se creó un mayor enfoque en la sostenibilidad y se formó un equipo interdepartamental de sostenibilidad. Aquí se incluía un sistema para medir y analizar el consumo de energía y la huella de CO₂. En la actualidad, funcionan más de 350 medidores de energía para combinar todos los datos de la planta de producción. En conjunto, estos datos alimentan un sistema inteligente capaz de generar mejoras adicionales de ahorro de energía y liberar el potencial oculto de la climatización, la iluminación y la automatización de edificios. Esto no solo contribuye a los objetivos medioambientales de la fábrica, sino que también tiene un importante potencial de ahorro.

La definición de estrategias para el cambio

Con una estrategia de sostenibilidad a largo plazo, Siemens en Fürth ha logrado un ahorro de energía del 64 % por período de producción y una reducción del 74 % en las emisiones de gases de efecto invernadero por período de producción, al tiempo que ha aumentado el rendimiento de la producción un 145 %. Además de esto, el sitio se ha comprometido a ser neutral desde el punto de vista climático en 2026: cuatro años antes del compromiso corporativo.

Sin embargo, fabricar un mañana mejor comienza con pequeños pasos. Desde establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) de sostenibilidad hasta simular escenarios digitales que te permitan probar soluciones y acelerar la toma de decisiones, o mediante la instalación de medidas de ahorro de energía, como un sistema fotovoltaico. El enfoque en la economía circular y en la extensión de la vida útil de los productos mediante reparaciones y reciclaje también puede formar parte de esto.

Cuando combinamos el mundo real y el digital en las cadenas de producción y suministro mediante datos, reimaginamos la fabricación industrial con el conocimiento colectivo en lugar de conocimiento fragmentado. Juntos, estos hilos digitales pueden crear una empresa digital sostenible que pueda ser rentable en el futuro.

Dos personas analizan los datos de un gráfico.

Ampliación del impacto en la sostenibilidad

Ofrecer a los clientes una tecnología capaz de abordar sus desafíos y, al mismo tiempo, acelerar la transformación de la sostenibilidad es la base de lo que hace Siemens. Desde aprender a utilizar los datos de una manera significativa hasta desarrollar productos con una huella de carbono baja, dominar la producción eficiente desde una perspectiva energética y extender el ciclo de vida de los productos, Siemens ofrece tecnologías comprobadas que promueven un futuro sostenible.

Como empresa de tecnología con numerosos centros de fabricación, somos plenamente conscientes de las presiones que supone tener que producir más a un ritmo más rápido y, al mismo tiempo, aumentar los beneficios. Disponer de una estrategia de producción sostenible puede ser la clave para lograr todo esto y, a su vez, mantener la competitividad. Más del 90 % del negocio de Siemens permite a los clientes lograr un impacto positivo en la sostenibilidad. La empresa se esfuerza por transformar el día a día de las empresas, las cadenas de suministro e, incluso, comunidades enteras.