MARZO DE 2024 Por Anthony Casciano y Mary Claire Morris
Losdesastres relacionados con el clima y el clima —incluidas sequías, tormentas severas, inundaciones y temperaturas extremas— son casi cinco veces más probables que hace 50 años. Esto plantea riesgos para las comunidades, las empresas y la economía mundial, y pone de relieve la importancia de la resiliencia y la adaptación al clima. La financiación es necesaria para nivelar los esfuerzos mundiales, pero las cifras recientes indican que estamos asignando muy poco capital para hacer frente a este desafío.
De los 1,3 billones de dólares en flujos de financiación para la lucha contra el cambio climático durante 2021-22, menos del 5% se destinó a la adaptación climática o a iniciativas destinadas a adaptarse a los impactos del cambio climático o a prepararse para ellos. La gran mayoría del capital climático se asignó a la mitigación del clima o a los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global.
Si bien la descarbonización rápida es fundamental, es igualmente importante garantizar que nuestras comunidades, economías y medio ambiente estén preparados para los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo o son inevitables. Los prestamistas como Siemens Financial Services (SFS) ayudan a las empresas de todas las etapas de la cadena de suministro a reimaginar su estrategia de sostenibilidad. Sin embargo, se necesita una mayor participación del sector privado para progresar.
Revertir el cambio climático El
aumento de la conciencia mundial sobre el cambio climático provocó una explosión de la economía verde y de los compromisos con cero emisiones netas en las últimas décadas.
Losrecursos disponibles para el sector empresarial para ayudar a abordar la descarbonización son abundantes, incluida la herramienta de optimización empresarial para la descarbonización (DBO™) de SFS, una herramienta digital que elimina la barrera inicial del conocimiento y descubre estrategias de alto valor para descarbonizar las instalaciones de una empresa de forma rentable.
La DBO™ utiliza datos de una multitud de fuentes confiables para proporcionar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) su huella de carbono actual, escenarios personalizados en función de su enfoque y un resumen de cuál sería su retorno de la inversión. Permite a los usuarios introducir la dirección de un edificio y comprender las vías de descarbonización en función del perfil energético. La herramienta proporciona a los clientes información práctica para reducir sus emisiones, lo que respalda los esfuerzos de mitigación del cambio climático.
Recursos como el DBO™ están permitiendo grandes avances hacia la mitigación del clima, junto con compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos.
Sin embargo, el cambio climático sigue superando estos esfuerzos. Por primera vez, en enero de 2024, el mundo superó los 1,5 grados centígrados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales en todo un año. Mantenerse por debajo de los 2 grados Celsius sigue siendo una tarea abrumadora, y personas de todo el mundo están sufriendo las consecuencias. Junto con los esfuerzos de descarbonización, necesitamos preparar mejor a nuestras comunidades y cadenas de suministro mundiales para lo peor de un mundo que se calienta.
Invertir en la resiliencia y la adaptación
climáticas La resiliencia climática abarca tanto la mitigación como la adaptación, y se centra en la creación de sistemas sólidos capaces de resistir y recuperarse de las crisis y tensiones relacionadas con el clima. Las comunidades más vulnerables que menos contribuyen al cambio climático se ven afectadas de manera desproporcionada por los desastres relacionados con el clima. A medida que la frecuencia y la gravedad de estos desastres siguen aumentando, la necesidad de una inversión sustancial en la adaptación climática se vuelve cada vez más urgente.
Las Naciones Unidas estiman que, de aquí a 2030, se necesitarán hasta 387 000 millones de dólares al año de financiación para la adaptación en los países en desarrollo para reforzar la tecnología, la agricultura y los sistemas de agua para hacer frente a los riesgos climáticos. Abordar estas necesidades no es solo una cuestión de necesidad económica, sino también un imperativo ético. Si bien es elevado, cada dólar invertido en la adaptación podría generar beneficios económicos netos de entre 2 y 10 dólares, en forma de reducción de riesgos, aumento de la productividad e innovación.
Delos flujos mundiales de financiación climática destinados a la adaptación en 2021-22, más del 98% proviene de actores públicos, lo que deja una brecha significativa en la participación del sector privado. Este desequilibrio se debe en parte a la percepción de los riesgos y beneficios asociados a las inversiones en adaptación.
A diferencia de los esfuerzos de mitigación, que a menudo ofrecen incentivos financieros claros, como el ahorro de costos de energía o los créditos de carbono, los beneficios de las medidas de adaptación son menos tangibles y más difíciles de cuantificar. Esto crea una renuencia entre los actores públicos y privados a asignar capital a los proyectos de adaptación, especialmente cuando se enfrentan a oportunidades de inversión o necesidades de capital contrapuestas.
Además, hay una falta de conciencia y comprensión del riesgo climático en el contexto localizado. Si bien existe una gran cantidad de datos sobre eventos climáticos históricos, sigue siendo difícil integrar las proyecciones climáticas futuras y sus impactos en la planificación de los proyectos. Esta falta de comprensión frena la asignación de capital, lo que dificulta el progreso en la adaptación climática.
Impulsar la resiliencia climática
como parte de Tech for de Siemens Sustainability Con la campaña, SFS lanzó el desafío «Impulsar la resiliencia climática» con el objetivo de aumentar la conciencia sobre las necesidades de adaptación climática y fomentar la acción. Nuestro desafío recibió propuestas de 25 países, lo que demuestra la pertinencia de la resiliencia climática en todo el mundo.
Desafiamos a los participantes a crear una herramienta que identifique las oportunidades de resiliencia climática y las medidas de adaptación que las empresas pueden tomar, específicamente para sus edificios, en función del riesgo climático específico de la ubicación.
El equipo ganador, CRISP-X, creó una herramienta que, una vez desarrollada por completo, proporcionará a las empresas información sobre la probabilidad y la gravedad de los eventos climáticos en sus ubicaciones, además de ofrecer estrategias de adaptación y creación de resiliencia. La herramienta tiene como objetivo capacitar a los usuarios con una gestión proactiva de riesgos y una toma de decisiones informada, al tiempo que promueve prácticas sostenibles y contribuye a un ecosistema empresarial resiliente y respetuoso con el medio ambiente.
La prueba está en nuestra cartera
:con herramientas como la desarrollada por CRISP-X, el sector privado puede adoptar un enfoque más basado en los datos para invertir en resiliencia y adaptación al cambio climático. SFS es uno de los prestamistas que ya ayudan a sus clientes a impulsar la resiliencia climática y las medidas de adaptación en sus instalaciones, utilizando soluciones de financiación innovadoras respaldadas por la tecnología. Al mismo tiempo que continuamos financiando la transición energética, queremos invertir nuestro dinero para garantizar un futuro resiliente.
Por ejemplo, ayudamos a Plus Power a financiar cinco instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Texas y Arizona. Los fenómenos meteorológicos provocados por el cambio climático, como las olas de calor y las intensas tormentas invernales, están provocando una demanda de electricidad sin precedentes. El almacenamiento de energía es esencial para mantener una red fiable que pueda soportar fenómenos meteorológicos extremos y, al mismo tiempo, descarbonizar las fuentes de energía para combatir el cambio climático.
Desde otro punto de vista, proporcionamos financiación para respaldar la adquisición de CMI Limited Co., por parte de Charger Investment Partners, que diseña y fabrica materiales sostenibles para la conservación de las costas y el acceso al mar. Con el aumento del nivel del mar, la durabilidad de estos materiales es importante para las zonas inundables y los puertos.
La visión de SFS es impulsar la resiliencia climática ayudando a nuestros clientes a descarbonizar sus operaciones y a adaptar sus instalaciones, identificando oportunidades de crecimiento.
Conclusión
Los impactos del cambio climático son devastadores y es fundamental que tanto el sector público como el privado tomen medidas para mitigarlo y adaptarse. Con tecnología inteligente y una mayor financiación, podemos construir un futuro más resiliente.