Skip to main content

Financiación de la descarbonización

SFS permite la transición energética en Canadá

Actualización: el proyecto de la central eléctrica Cascade gana un acuerdo eléctrico con Canadá

En 2020, el proyecto de la central eléctrica Cascade, con financiación de Siemens Financial Services, ganó el premio Canadian Power Deal of the Year al mejor acuerdo energético canadiense del año otorgado por Project Finance International.

Lee el comunicado de prensa

Para alcanzar los objetivos climáticos internacionales, la transición a una economía baja en carbono requiere capital del sector financiero privado. Proveedores como Siemens Financial Services (SFS), la rama financiera de la potencia tecnológica mundial Siemens, se comprometen a permitir esta transición energética, seleccionando proyectos que tengan como objetivo reducir el impacto del CO₂ en el medioambiente y promover los estándares de salud mundiales.

Siemens, la primera gran empresa industrial en anunciar al público su compromiso de lograr la neutralidad en carbono para 2030, ha reducido de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus cinco países con mayor consumo de electricidad desde 2015. En línea con las iniciativas generales de sostenibilidad de Siemens, SFS financia proyectos respetuosos con el medioambiente en todo el mundo apoyando los esfuerzos de los clientes por reducir su propia huella de carbono y ayudar a combatir el cambio climático.

La provincia de Alberta contribuye con más del 50 % de las emisiones totales de GEI del sector eléctrico canadiense debido a su fuerte dependencia de la electricidad alimentada con carbón. Hace poco, SFS ofreció una solución de financiación personalizada para respaldar un acuerdo entre Siemens Energy y Kineticor, un desarrollador de proyectos de energía limpia en Canadá, para proporcionar tecnología, equipos y servicios a largo plazo para la central eléctrica Cascade de 900 MW en Edson (Alberta).

Se espera que la central eléctrica Cascade comience a funcionar en 2023 y ayude a reducir las emisiones de carbono de Alberta en aproximadamente un cinco por ciento, al tiempo que proporcionará electricidad con menores emisiones y una eficacia elevada para satisfacer hasta el 8 % de la demanda provincial. Este proyecto no solo ayuda a Canadá a cumplir sus objetivos de descarbonización mediante la eliminación de toda la electricidad alimentada con carbón antes de diciembre de 2029, sino que también se inscribe de forma directa en las iniciativas de desarrollo sostenible de Siemens.

Por: Anthony Casciano, director ejecutivo de SFS, Inc.