Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Patines estandarizados como solución a la congestión de la red

Junto con el operador de red Enexis, estamos uniendo fuerzas para acelerar la expansión de la red eléctrica holandesa. Gracias a un enfoque innovador y estandarizado, ahora pueden construir 100 subestaciones al año en lugar de 10, un ritmo diez veces mayor que ayudará a resolver la congestión de la red.

La demanda de capacidad en la red eléctrica crece rápidamente. Los hogares, las empresas y los proyectos de energía renovable llegan cada vez más a los límites de la red eléctrica. Para Enexis, que presta servicio a 2,9 millones de clientes con 139 000 kilómetros de líneas eléctricas y 46 000 kilómetros de gasoductos, el método tradicional de construir subestaciones de distribución era demasiado lento para satisfacer la creciente demanda.

»Hay una gran necesidad de capacidad de red adicional, por eso Enexis quiere ampliar la red lo antes posible,» explica Han Slootweg, director de operaciones de Enexis. El operador de la red se enfrentó al desafío de aumentar drásticamente su capacidad de construcción sin comprometer la fiabilidad ni la calidad.

Los patines transforman el método de construcción

Enexis optó por un enfoque totalmente diferente: subestaciones totalmente premontadas y probadas, también conocidas como «patines», equipadas con Tecnología de conmutación (GIS) con aislamiento de gas azul NXPLUS C 24. Estas unidades estandarizadas pueden instalarse en estaciones prefabricadas y ponerse en funcionamiento en un día, lo que reduce significativamente los plazos de entrega del proyecto.

Las unidades se someten a exhaustivas pruebas antes de salir de fábrica, lo que garantiza una calidad constante y reduce el riesgo de mal funcionamiento in situ.

El primer patín se instaló en los Países Bajos en octubre de 2024. A partir de 2025, las subestaciones se entregarán bajo demanda, lo que permitirá a Enexis responder de manera flexible a la demanda de capacidad de red en varias regiones.

De 10 a 100 estaciones al año

Gracias a la estandarización, la capacidad de construcción puede ampliarse de aproximadamente 10 a aproximadamente 100 estaciones por año.

»La transición energética requiere una red eléctrica que crezca más rápido que la demanda y el suministro de electricidad», afirma Joanne Meyboom-Fernhout, que dirige el negocio de infraestructuras de Siemens en los Países Bajos. »Con esta solución estandarizada, ayudamos a Enexis a hacer que la capacidad esté disponible más rápidamente y, al mismo tiempo, a garantizar la fiabilidad y la calidad de la red de forma sostenible.»

Con este enfoque, Enexis pretende construir hasta 800 nuevas estaciones de distribución en los próximos ocho años, un objetivo ambicioso que acelerará la transición energética holandesa.

julio de 2026