Skip to main content

El auge de la energía solar comunitaria: un futuro brillante

La energía solar comunitaria se ha convertido en una forma accesible para que las personas y las empresas obtengan beneficios de las ventajas de la energía renovable

MAYO DE 2025

Por: Comunicaciones corporativas

Preguntas y respuestas con Jim Thoma, director general de Energía Distribuida e Infraestructura, Finanzas de Proyectos en América, Siemens Financial Services

Estamos viendo un crecimiento en los proyectos de energía solar comunitaria. ¿A qué se debe el crecimiento de estos proyectos?

La energía solar comunitaria se ha convertido en una forma accesible para que las personas y las empresas obtengan beneficios de las ventajas de la energía renovable. A medida que aumentan las necesidades de soluciones de energía limpia, la energía solar comunitaria se ha convertido en una alternativa expansible en la transición energética. La energía solar comunitaria ofrece una oportunidad única para los ciudadanos y las empresas que desean aprovechar los beneficios de la energía solar, pero tal vez no puedan instalar paneles solares debido a limitaciones financieras o falta de espacio.

¿Qué es la energía solar comunitaria?

La energía solar comunitaria es un modelo de energía limpia en el que se instala un panel solar grande en un lugar central. Varios participantes, que se suscriben a este modelo, comparten la electricidad generada por este sistema. Entre los participantes, hay propietarios de viviendas, inquilinos, empresas, instituciones educativas y sanitarias, o incluso municipios. Los participantes pueden comprar una parte de la energía producida por el panel solar comunitario, lo que elimina la necesidad de instalar sus propios paneles solares y reduce el monto de las facturas de electricidad.

Recientemente, en el sector de la energía solar comunitaria, se ha experimentado un crecimiento sustancial, impulsado por los avances tecnológicos, el apoyo político y la creciente demanda de energía limpia por parte de los consumidores. Según el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos, había «aproximadamente 7,87 GW de energía solar comunitaria en funcionamiento en EE. UU. en junio de 2024. Estos proyectos de energía solar comunitaria se encuentran en 44 estados y localidades, incluido el Distrito de Columbia». Más estados han adoptado normativas que apoyan estos proyectos, lo que hace que sea más fácil para las empresas de servicios públicos y los desarrolladores construir, operar y gestionar proyectos de energía solar compartida.

¿Cómo ha contribuido Siemens Financial Services (SFS) al crecimiento de los proyectos de energía solar comunitaria?

SFS ha realizado múltiples inversiones para apoyar el crecimiento constante de los activos de energía solar comunitaria y permitir a los contribuyentes acceder a energía limpia a menor coste. Por ejemplo:

  • Nuestra financiación ayudó a impulsar la construcción y operación de una cartera de energía solar comunitaria de 122 MWdc en 30 proyectos. A través de esta cartera, los clientes residenciales y corporativos que antes no tenían acceso ahora sí disfrutan de las ventajas de una energía renovable limpia y fiable, que proporciona suficiente energía solar a nivel local para alimentar a más de 17 000 hogares.
  • Junto con otras entidades, la financiación de SFS contribuyó al desarrollo y la operación de una cartera de proyectos de energía solar comunitaria de 219 MWdc en Illinois y Maryland.
  • También hemos financiado un proyecto de energía solar comunitaria de 13,48 MWdc construido sobre terrenos que de otro modo serían inutilizables en el área de Nueva York, lo que permitió utilizar los recursos naturales de manera más eficiente.
  • Con más de 32 000 abonados en 10 estados, otro de nuestros clientes de energía solar comunitaria se compromete a ofrecer a los residentes y propietarios de negocios energía asequible.

¿Cuáles son los beneficios de la energía solar comunitaria?

Existen muchos. Entre ellos, los siguientes:

  1. Accesibilidad: La energía solar comunitaria ofrece una alternativa de energía renovable a los ciudadanos que, de otro modo, no podrían acceder a la energía solar debido a barreras técnicas, financieras u operativas. Por ejemplo, los inquilinos no necesitan ser propietarios de una vivienda para tener acceso a la energía solar. Quienes cuentan con un espacio limitado en el techo o poca exposición al sol también pueden aprovechar la energía solar a través de un programa de energía solar comunitaria.
  2. Equidad energética: Es posible que los hogares, inquilinos y residentes multifamiliares con bajos ingresos no tengan acceso al dinero necesario para instalar los paneles solares. Los proyectos de energía solar comunitaria ofrecen una respuesta equitativa, ya que permiten a estos grupos obtener los beneficios de la energía solar sin tener que realizar una inversión sustancial.
  3. Ahorro de costes: Al suscribirse a un sistema de energía solar, los miembros de estos programas suelen ahorrar en las facturas de electricidad porque se unen al proyecto con un descuento respecto a la tarifa estándar de los servicios públicos. El coste de los paneles solares y la tecnología relacionada se ha reducido de forma significativa en la última década. Según la Asociación de Industrias de Energía Solar, «el coste de instalar un sistema de energía solar se redujo más de un 40 % en la última década, lo que ha llevado a la industria a expandirse a nuevos mercados».
  4. Resiliencia de la red eléctrica: La energía solar comunitaria ayuda a descentralizar la producción de energía y, por lo tanto, a fortalecer la red eléctrica. Cuando se genera la energía a nivel local, a través de modelos como la energía solar comunitaria, disminuyen las pérdidas por transmisión y aumenta la resiliencia ante las condiciones meteorológicas extremas.
  5. Impacto ambiental: La energía solar comunitaria es una forma de energía renovable. Alimenta la red y reduce la dependencia de los combustibles fósiles. Como un medio para que las personas y las empresas reduzcan su huella de carbono, la energía solar comunitaria puede ayudar a promover una mayor adopción de la energía limpia.
  6. Independencia energética: Todos estos beneficios impulsan la independencia energética. Quienes se adhieren al sistema de energía solar comunitaria reducen aún más su dependencia de los combustibles fósiles. Con la generación a nivel local, las personas dependen menos de los recursos importados.

¿Cómo se ve el futuro de la energía solar comunitaria?

El futuro de la energía solar comunitaria es prometedor, ya que la tecnología sigue mejorando y los costes disminuyen. Sin embargo, todavía hay obstáculos que impiden la adopción generalizada. La conectividad varía según el estado, lo que conlleva complicaciones normativas. Incluso cuando hay capital disponible, los proveedores pueden tener dificultades para encontrar a quienes financien proyectos pequeños.

Un posible diferenciador de la energía solar comunitaria es la integración de la tecnología de almacenamiento. Combinar la energía solar comunitaria con el almacenamiento de energía proporciona una accesibilidad, resiliencia e independencia aún mayores. SFS financió muchos proyectos de almacenamiento de energía.

La energía solar comunitaria puede ser una forma impactante de combatir el cambio climático y crear un futuro energético más equitativo a medida que más consumidores, empresas y comunidades adopten este concepto innovador. Los beneficios adicionales pueden ayudar a impulsar las economías a nivel local, generar riqueza comunitaria, crear oportunidades de empleo locales, generar aire y agua más limpios, y promover comunidades más sanas.