Skip to main content

Building Energy Act

Actúa hoy para lograr un mañana mejor

Para 2050, Europa será el primer continente neutral desde el punto de vista climático. El sector de la construcción desempeña un papel clave en esto. Con EU Building Directive (EPBD) y Building Energy Act (GEG), el logro de esta meta pasa a ser una obligación legal. Descubre hasta qué punto tus edificios se ven afectados y cómo puedes cumplir los nuevos requisitos con tecnologías preparadas para el futuro.

Con alrededor de 40% de consumo de energía y 36% de emisiones de gases de efecto invernadero, el sector de la construcción en la UE es un impulso clave para alcanzar los objetivos climáticos. Para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y evitar las emisiones de CO2, se necesitan conceptos innovadores de suministro de calor basados en energías renovables. Las tecnologías digitales para la automatización de edificios brindan un apoyo eficaz. De esta forma, el consumo de energía se puede reducir hasta un 30 por ciento sin tener que llevar a cabo costosas medidas de renovación.

Image of a park and office buildings

Building Energy Act: la aplicación nacional de EU Building Directive EPBD

Con el fin de crear el marco legal para la descarbonización en el sector de la construcción, en 2003 se adoptó EU Energy Performance Buildings Directive (EPBD). En Alemania, la EPBD se aplica mediante Building Energy Act (GEG). GEG entró en vigor por primera vez en 2020 y sustituyó a varias leyes y ordenanzas existentes, incluidas Energy Saving Ordinance (EnEV), Energy Saving Act (eNeG) y Renewable Energy Heat Act (EEWärMEG).

En septiembre de 2023, el Bundestag alemán aprobó la ley que modificaba GEG, la llamada GEG Amendment 2024, también conocida como Heating Act. La enmienda contiene nuevos requisitos para los edificios no residenciales nuevos y existentes en las áreas de los sistemas de calefacción, la automatización de edificios y la gestión de datos energéticos. Entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Nuestras soluciones para los requisitos clave de GEG para edificios no residenciales

Los nuevos requisitos del GEG no solo afectan a los propietarios y a los constructores, sino también a las oficinas de ingeniería y a las empresas que se dedican a la tecnología de climatización e I&C. Abordamos los cambios pertinentes para los edificios no residenciales y describimos cómo te apoyamos en la aplicación de los requisitos.

Obligación del 65% de energía renovable para los sistemas de calefacción

A partir de 2024, se aplicará la nueva normativa para los sistemas de calefacción. Estas incluyen, entre otras cosas, la obligación de energía renovable para los sistemas de calefacción recién instalados. Hay muchas maneras de cumplir los requisitos, por ejemplo, conectándose a una red de calefacción o electrificando el suministro de calor. Encontraremos las soluciones adecuadas para ti y te apoyaremos, desde el asesoramiento y la planificación hasta la implementación y el funcionamiento de conceptos de suministro de calor innovadores y sostenibles.

Instalación de automatización de edificios en edificios no residenciales

La enmienda GEG dará más importancia a la automatización de edificios: a partir de 2024, se aplicarán los requisitos mínimos para la instalación de la tecnología digital de monitoreo de energía, así como para la automatización y el control de edificios en edificios no residenciales. Ofrecemos una amplia gama de sistemas modernos de automatización de edificios y te apoyamos con soluciones digitales de monitoreo de energía para supervisar, evaluar y optimizar continuamente tu consumo de energía.

Connect Box: solución de IoT para edificios sostenibles

Desigo de automatización de edificios

Comprobación rápida §71a

Medidas para una mayor eficiencia en las operaciones

Hacer funcionar los sistemas de calefacción de manera eficiente y minimizar el consumo de energía de los edificios. Para ello, la enmienda GEG estipula medidas obligatorias de optimización del funcionamiento: por ejemplo, probar y optimizar periódicamente los sistemas de calefacción, así como el equilibrio hidráulico. Con nuestras válvulas y actuadores independientes de la presión, el flujo hidráulico se puede optimizar fácilmente. Para lograr un funcionamiento eficiente, ofrecemos conceptos de solución que incluyen medidas para ahorrar energía a largo plazo, además de la implementación.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.