Vaciar bolsas de hasta 25 kg en una máquina ejerce una presión considerable para los operadores. Por eso, AZO NV diseñó una solución robótica para un productor de alimentos para bebés que retira las bolsas del palé, así como una máquina que, a continuación, las abre de forma higiénica. Una hazaña técnica con la tecnología de visión artificial de Siemens.
La higiene es lo primero en la comida para bebés
Los fabricantes de leche en polvo fabrican muchas variedades con diferentes mezclas de vitaminas y minerales para diferentes edades. Sin mencionar las muchas alergias que hay que tener en cuenta. Como resultado, los silos grandes son poco frecuentes en producción. Las tiradas de producción son pequeñas y las materias primas suelen venir en bolsas.
Al mismo tiempo, tienen que seguir requisitos de higiene muy estrictos. No es un desafío fácil, ya que las bolsas son difíciles de procesar a máquina. Son pesados, de forma irregular y se rompen fácilmente. «Un cliente nos pidió que construyéramos una máquina que abriera las bolsas de forma higiénica», afirma Corné Daane, director de la sucursal de ventas de Vital de AZO NV.
«Con resultados exitosos. Diseñamos una máquina con pocas piezas móviles, que es fácil de limpiar y completamente cerrado. Como resultado, el medio ambiente permanece libre de polvo y prácticamente no tenemos pérdidas de productos. Aspiramos de forma higiénica el polvo que se libera durante el corte para que pueda usarse. Después, un tornillo compactador vuelve a extraer la bolsa de la máquina con cuidado».

Despaletizado automático
«Las maletas llegan en palés. Nuestro cliente tuvo la idea de que sus líneas de producción fueran alimentadas por operadores. Tuvieron que sacar las bolsas, que pesaban hasta 25 kg, del palé una por una y colocarlas en la máquina. Trabajo pesado y propenso a errores y accidentes, ya que una bolsa se puede romper fácilmente. Además, la manipulación manual es no es exactamente higiénico. Así que empezamos a buscar la forma de automatizar también ese paso».
No resultó fácil. «Como son pistas muy pequeñas, a menudo hay diferentes tipos y tamaños en un palé», afirma Nick Heuten, director de automatización de AZO NV. «También se apilan al azar. Para que un robot los despaletice, tendría que definir todos los tamaños y tipos de ubicación posibles en un dibujo CAD. Eso es imposible de hacer. Así que empezamos a buscar una solución de IA. Hay muchas empresas emergentes interesantes trabajando en ello, pero queríamos escalabilidad y calidad industriales. Así que recurrimos a Siemens, con la que hemos trabajado en estrecha colaboración durante muchos años».

Acerca de AZO
AZO es una empresa familiar alemana especializada en la automatización de la manipulación de productos a granel: recepción, almacenamiento, transporte, dosificación, mezcla y llenado de productos a granel. Opera en varios sectores: baterías, plásticos, alimentos y productos farmacéuticos. En todo el mundo, la empresa cuenta con unos 1200 empleados. La filial belga AZO tiene unos 140.