Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un perro robot va a una misión de inspección.
PERSPICACIAS

Guardia de la planta: seguridad y fiabilidad con perros robot

Un perro robótico llamado AnyMal puede realizar inspecciones en la planta, mejorar la seguridad de los trabajadores y mejorar el mantenimiento.

Al utilizar una versión robótica del mejor amigo del hombre, las industrias de procesos pueden mejorar la seguridad de los trabajadores y mejorar los trabajos de mantenimiento. En este tipo de robots móviles autónomos, se fusionan dos tecnologías de vanguardia: la robótica y la IA.

Trabajar en las industrias de procesos es un negocio arriesgado. Las reacciones químicas, los incendios eléctricos y las altas temperaturas representan posibles peligros. Una estrategia de mantenimiento sólida es crucial para garantizar la seguridad del personal y la fiabilidad operativa.

El enorme tamaño de estas instalaciones, algunas de las cuales se extienden a lo largo de varios kilómetros cuadrados, crea sus propios desafíos. Los operadores necesitan la seguridad de que tienen una visión sólida y precisa de todos los sistemas que funcionan en complejos tan grandes.

Fue esto lo que llevó a Siemens a preguntarse: «¿Cómo podemos transformar y facilitar el mantenimiento industrial a través de la tecnología?» Y así nació el perro robot de inspección.

A robot is inspecting a mission outdoors, possibly in a forest or mountainous area.

Colaboración: más que la suma de sus partes

El robot móvil autónomo (AMR) que se convirtió en la solución fue un esfuerzo conjunto, desde el principio. «Siemens investigó un poco junto con sus colegas de AnyBotics y Roboverse Reply», relata Guido Schimmang, director de producto de COMOS Mobile Worker, «y se dio cuenta de que no necesitábamos reinventar la rueda». Los avances en la inteligencia artificial han llevado las capacidades de los robots móviles a ser más autónomos y colaborativos y lo suficientemente inteligentes como para realizar algo más que tareas relativamente simples y repetitivas.

El acertadamente llamado robot AnyMal está diseñado y construido por el fabricante de equipos originales AnyBotics. Siemens utiliza el COMOS Mobile Worker para gestionar y consolidar los datos de los sistemas ERP, de ingeniería y de CMS de las plantas e instalaciones. Y la consultora de TI Roboverse Reply es el enlace entre ambas; su plataforma integra la robótica y combina datos del mundo real con entornos de realidad virtual y aumentada.

Inspection on command: el AMRS facilita la recopilación de datos y mejora la sostenibilidad

Las tres empresas crearon una versión de AnyMal diseñada especialmente para aliviar la carga del mantenimiento y la inspección en entornos industriales complejos. Cuando se le ordena, AnyMal recopila datos precisos y de alta calidad de cientos de puntos de inspección por sí solo. Equipado con la tecnología de detección y alcance de la luz (LiDAR), que crea modelos 3D precisos de las instalaciones de alta resolución, y combinada con la movilidad impulsada por la IA, el robot puede navegar fácilmente por plantas de varios pisos, incluso sin luz.

Al igual que su homólogo de la vida real, el perro robot tiene una visión excelente y puede «oír» y «oler». AnyMal está equipado con una cámara de infrarrojos que captura la temperatura de las bombas y los motores. Sus sensores acústicos miden las frecuencias audibles e inaudibles de hasta 15 000 Hz, lo que permite a AnyMAL detectar también las fugas de gas, lo que tiene un gran impacto en el coste de la energía y en la sostenibilidad, ya que hasta un 30% del gas se pierde por las fugas.

Los datos en tiempo real proporcionan información y reducen el atraso

A medida que inspecciona, captura y mide, la AMR produce muchos datos. «Y ahí es donde entra en juego nuestra plataforma para integrar los datos capturados en los sistemas de nuestros clientes», afirma Cornelius Heim, desarrollador empresarial e ingeniero de soluciones de Roboverse Reply. La plataforma Roboverse Reply filtra los datos capturados por el COMOS Mobile Worker para que el sistema muestre solo los datos que son relevantes para usted, añade. Los robots y los sistemas utilizan la IA para interpretar los datos capturados y que los operadores de la instalación vean la información clave sobre la planta que les ayude a dar los siguientes pasos.

«Obtiene una visión mucho más profunda de sus instalaciones y procesos actuales, lo que le permite pasar del mantenimiento reactivo al predictivo», continúa Cornelius Heim. «Y usted aumenta la productividad porque tiene una mejor visión del estado real de su planta o instalación».

Los perros robot hacen trabajos aburridos, peligrosos y sucios

Los robots móviles autónomos realizan trabajos repetitivos para que los operadores puedan centrarse en las actividades de valor añadido. «Automatizamos las tareas de inspección que suelen ser aburridas, peligrosas y sucias», afirma Purnendu Kushwaha, director sénior de comercialización de AnyBotics.

El mejor amigo robótico del hombre también puede realizar otras tareas. «Nuestro AnyMal es capaz de ir a casi todas las zonas: al aire libre, bajo la lluvia, la nieve, a zonas explosivas», añade el gerente. Esto evita que los trabajadores se pongan en situaciones potencialmente peligrosas.

Con cada misión, los robots amplían sus capacidades: los algoritmos de aprendizaje profundo integrados les permiten ser más versátiles, mejorar su flexibilidad a la hora de responder a sus entornos y permiten una mayor fiabilidad a la hora de identificar, clasificar y detectar objetos.

El futuro de la inspección ya está aquí. Los perros robot reducen los riesgos, mejoran la seguridad de los trabajadores y ayudan a fomentar la sostenibilidad en las industrias de procesos.

Suscríbase a nuestro boletín de LinkedIn Descubra la digitalización

Nuestro boletín de LinkedIn para los responsables de la toma de decisiones del sector contiene una amplia variedad de temas, como el Metaverso Industrial, los gemelos digitales, la convergencia entre TI y OT, la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad y más. En cada uno de nuestros números, compartimos historias de transformaciones digitales y le damos información de primera calidad sobre cómo convertirse en una empresa digital sostenible.