Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Proteger la Gran Barrera de Coral para nuestro futuro

Equipado con nuestra tecnología de automatización, el Instituto Australiano de Ciencias Marinas (AIMS) está llevando a cabo innovadores trabajos de investigación y conservación para proteger y regenerar la Gran Barrera de Coral.

Simular la vida submarina

La Gran Barrera de Coral, el tesoro nacional de Australia, es un vasto ecosistema submarino que no solo sustenta la diversidad de la vida marina, sino que también desempeña un papel importante como sumidero de carbono azul, lo que significa que absorbe y almacena el dióxido de carbono de la atmósfera. Con la ayuda de nuestra tecnología de automatización, los científicos del National Sea Simulator (SeaSim) del AIMS están llevando a cabo innovadores trabajos de investigación y restauración en el arrecife, ampliando capacidades que antes no eran posibles en Australia.

65 MIL MILLONES DE DÓLARES Valor económico

La Gran Barrera de Coral está valorada en más de 65 000 millones de dólares.

137 MILLONES Toneladas de carbono almacenado

Las praderas de pastos marinos y los manglares de la Gran Barrera de Coral almacenan 137 millones de toneladas de carbono, el equivalente al 13% de las reservas de carbono azul de Australia.

2300 km Longitud de la costa

La Gran Barrera de Coral abarca 2300 km de costa, el equivalente a la 64ª nación más grande del mundo geográficamente.

Ciencia y tecnología para los arrecifes

Proteger la Gran Barrera de Coral con la innovación

La Gran Barrera de Coral es uno de los ecosistemas más notables del mundo, ya que sustenta una biodiversidad extraordinaria y desempeña un papel vital en el ciclo natural del carbono del planeta. Proteger esta maravilla natural requiere una comprensión más profunda de cómo el cambio climático afecta al entorno de los arrecifes en la actualidad y en el futuro.

En el Instituto Australiano de Ciencias Marinas (AIMS), los investigadores lideran una innovadora investigación marina en las instalaciones de SeaSim, uno de los acuarios experimentales más avanzados del mundo. Al recrear las condiciones reales de los arrecifes con una precisión excepcional, los científicos pueden estudiar las respuestas de los corales a las presiones ambientales y desarrollar soluciones que apoyen la resiliencia y la restauración de los arrecifes.

Gracias a la automatización industrial y la tecnología PCS 7 de Siemens, SeaSim puede supervisar y controlar procesos experimentales complejos, lo que permite investigar a una escala sin precedentes. Juntos, AIMS y Siemens ayudan a generar información crítica que podría contribuir a proteger los ecosistemas marinos no solo en Australia, sino en todo el mundo.

Promover la ciencia con la tecnología líder

Un hombre sostiene una estrella de mar azul superpuesta con una interfaz digital transparente que muestra datos y diagramas científicos.

El proyecto SeaSim requería un sistema completo de automatización de plantas y procesos para realizar experimentos marinos de alta calidad. Nuestra SIMATIC PCS 7 SeaSim eligió el paquete por su impresionante historial de precisión y aplicaciones industriales. El PCS 7 también integra varias unidades de paquete para experimentos individuales, automatizadas con nuestros controladores SIMATIC S7-1200/1500.

Nuestra tecnología proporciona a los equipos de investigación del AIMS un control absoluto de la temperatura, la acidez, la salinidad, la sedimentación y los contaminantes en los grandes tanques de agua de mar. La alta disponibilidad, la fiabilidad y la escalabilidad son características esenciales para realizar varios experimentos simultáneamente, algunos de los cuales durarán años.

Gracias al nivel de control sin precedentes que tenemos ahora gracias al sistema de control de Siemens, ahora podemos realizar experimentos con los que solo podíamos soñar en el pasado.
Craig Humphrey, Director, Simulador nacional de mares

El SIMATIC PCS 7Su precisión ha permitido realizar más de 350 innovadores experimentos en SeaSim en la última década. Un logro notable ha sido el trabajo de la instalación con el desove de las larvas de coral, donde el sistema mantiene condiciones ambientales exactas cruciales para los estudios de reproducción. Al controlar con precisión la temperatura del océano, los ciclos de luz y la química del agua, los investigadores pueden estudiar la resiliencia de los corales y desarrollar nuevas técnicas de restauración de los arrecifes, lo que convierte a SeaSim en un centro líder mundial de ciencias marinas y preservación de los arrecifes de coral.