AGOSTO DE 2025
Por: Brent Knight, director general de Energía y Energías Renovables de Project Finance Americas, Siemens Financial Services
A medida que la transición energética se acelera, también lo hace la demanda de infraestructuras más inteligentes y resilientes. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) son ahora una parte fundamental de esta transformación, ya que proporcionan la flexibilidad, la fiabilidad y la estabilidad que necesitan las redes modernas. En Siemens Financial Services (SFS), reconocemos que la financiación es más que capital, es un catalizador de la innovación y el impacto.
En los EE. UU., SFS desempeña un papel fundamental a la hora de permitir los proyectos de almacenamiento de próxima generación. Al trabajar en equipo con los líderes del sector y estructurar soluciones de financiación personalizadas, estamos ayudando a cerrar la brecha entre la ambición y la implementación. He aquí cómo.
Wolf Tank: Permitir la flexibilidad en el sur de Texas
La flexibilidad de la red es esencial en los mercados que consumen mucha energía, como Texas. Por eso SFS, junto con CIT (una división de First Citizens Bank), actuaron como principales organizadores de un paquete de financiación de proyectos de 84,5 millones de dólares para el Wolf Tank proyecto de almacenamiento de energía: un BESS independiente de 173 MWh que comenzó a operar comercialmente en 2023. Este proyecto apoya al mercado del sur de Texas con una capacidad flexible que tanto necesita, lo que ayuda a gestionar las demandas de carga máxima y a aumentar la fiabilidad de la red. Y lo que es igual de importante, se alinea con los principios de sostenibilidad de SFS, ya que ayuda a descarbonizar el suministro de energía y, al mismo tiempo, ofrece un valor operativo tangible.
Bypass: ofrecer resiliencia a la red en un mercado en rápido crecimiento
La red de Texas sigue evolucionando a un ritmo rápido y la demanda de almacenamiento escalable crece con ella. Como arreglista principal conjunto, SFS ayudó a cerrar un Paquete de financiación de 190 millones de dólares para Proyecto Bypass, un proyecto de almacenamiento de baterías de 200 MW/400 MWh cerca de Houston. Bypass es uno de los primeros proyectos de almacenamiento de energía totalmente contratados en ERCOT (Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas), lo que lo convierte en un modelo sobre cómo una financiación innovadora puede impulsar una infraestructura sostenible. A lo largo de su vida, se espera que el proyecto genere 20 millones de dólares en ingresos fiscales locales y cree cientos de puestos de trabajo, lo que demuestra cómo la financiación impulsada por el impacto puede beneficiar a las comunidades y al clima.
Vidal: Apoyando los objetivos de energía limpia de California
El compromiso de California con una electricidad 100% libre de carbono para 2045 exige soluciones integradas y escalables. Para Proyecto Vidal en el condado de San Bernardino, SFS proporcionó financiación de deuda estructurada para apoyar una instalación híbrida que combinaba 160 MW de generación solar con 160 MW/ 640 MWh de batería de almacenamiento. Este modelo de energía solar más almacenamiento proporciona energía limpia que se puede despachar para aumentar la fiabilidad de la red y contribuir a la estrategia de descarbonización a largo plazo de California. Más allá del suministro de energía, el proyecto también aporta beneficios económicos, ya que genera más de 13,5 millones de dólares en valor local y crea hasta 260 puestos de trabajo en la construcción. En SFS, vemos las relaciones a largo plazo con los clientes como una palanca para el cambio sistémico. Nuestra participación en estos proyectos de almacenamiento de baterías refleja un compromiso más amplio de permitir sistemas energéticos resilientes, apoyar los objetivos de cero emisiones netas y generar nuevo valor en el panorama energético. La transición a un futuro energético más sostenible, resiliente y económicamente viable dependerá de lo bien que lo financiemos. Estamos orgullosos de ayudar a liderar esa transición. Con un equipo experimentado y apasionado, mantenemos nuestro compromiso de hacer posibles las tecnologías y la infraestructura que hacen que las emisiones netas cero no solo sean posibles, sino inevitables.