Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Zhen Hua Zhou, que es un recién llegado al Inventor del Año.

Lienzo de flujo de trabajo

Zhen Hua Zhou | Inventor del año | Recién llegado

Imagínese entrar en una fábrica moderna, con máquinas zumbando por todas partes, brazos robóticos agarrando con precisión y cintas transportadoras que transportan los componentes. Sin embargo, detrás de esta precisión coreografiada hay un problema que afecta a la industria: los sistemas no se entienden, hablan «idiomas diferentes». Y en algún punto intermedio hay un ingeniero que intenta traducir esta confusión babilónica de idiomas —es decir, los muchos sistemas incompatibles— a código funcional. Los proyectos de digitalización fracasan no por grandes visiones sino por este muro invisible de protocolos incompatibles.

La revolución de la traducción

Aquí es donde entra Workflow Canvas. En esencia está la idea de convertir el lenguaje humano en comandos de control automatizados, creando así una conexión comprensible entre procesos que antes estaban separados. Suena simple, pero no lo es. Porque la realidad industrial es un mosaico de estándares patentados, sistemas crecidos históricamente y áreas tecnológicas desconectadas. Los sistemas de TI —es decir, el software, las bases de datos y las aplicaciones en la nube— viven en su propio mundo. Los sistemas OT (hardware como máquinas, sensores o controles en la fábrica) viven en una fábrica completamente diferente. Workflow Canvas ahora permite unir estos dos mundos. Es una plataforma que combina varias herramientas para gestionar la integración de los elementos de TI y TO. Esto es especialmente cierto cuando se introducen dispositivos modernos que no pueden controlarse exclusivamente mediante PLC (controladores lógicos programables).

A workflow canvas with a team of people working on it, with the text

Detrás de este invento está el investigador Zhen Hua Zhou, que lleva muchos años trabajando en la interfaz entre el software y la automatización y está siendo galardonado con el premio al Inventor del Año 2025 en la categoría de «Principiante». Su introducción a la tecnología comenzó pronto: de niño, quería desarrollar sus propios juegos de ordenador y, por lo tanto, aprendió a programar por sí mismo. Gracias a estos juegos, también mejoró su inglés y desarrolló un profundo conocimiento de la lógica y las estructuras. Hoy en día, su objetivo no es solo mejorar los procesos individuales con sus avances, sino, a largo plazo, hacer que el mundo industrial sea más eficiente y comprensible.

Tres principios, una visión

La plataforma se basa en tres pilares revolucionarios:

  • Indexabilidad global (se puede encontrar y vincular de forma única en todo el mundo): Esto significa que cada elemento, ya sea una máquina o un dato, recibe una identidad única, como una dirección postal universal para las máquinas.
  • No intrusivo: Workflow Canvas deja las máquinas y el software existentes sin cambios y solo se acopla a ellos desde el exterior, sin reprogramar los sistemas. Esto elimina la necesidad de costosas modificaciones o intervenciones arriesgadas en los procesos en curso.
  • Multilingüismo: La plataforma habla de TI y OT con fluidez, y traduce entre bases de datos y robots, entre la nube y la fábrica. De repente, los procesos se pueden vincular más allá de los límites de la empresa, los límites de los fabricantes e incluso las eras tecnológicas. Los sistemas heredados (es decir, tecnología más antigua pero aún utilizada y que es difícil de conectar en red) ahora pueden comunicarse gracias a las soluciones de nube actuales compatibles con la IA. Esto es posible porque Workflow Canvas se basa en estándares abiertos e identificadores digitales únicos, lo que permite que las máquinas y el software de diferentes empresas hablen el mismo idioma.
A workflow canvas showing a factory's understanding of plain language.

La siguiente etapa: normas para el mundo

La ambición de Zhou va mucho más allá de las historias de éxito individuales. En 2026, Workflow Canvas se establecerá como una nueva norma nacional en China y, además, como una posible norma internacional IEC. El objetivo es fusionar los estándares hasta ahora separados para los diferentes lenguajes de programación y sistemas de TO de tal manera que surja un lenguaje común, abierto y comprensible para TI y TO a nivel mundial.

La revolución invisible

Las innovaciones más fascinantes suelen ser las que no se pueden ver. Workflow Canvas podría cambiar radicalmente la forma en que producimos más que cualquier otra máquina. Porque solo cuando los sistemas se entienden pueden surgir verdaderas redes e inteligencia artificial. Con Workflow Canvas, Zhou ha creado un puente de traducción para las fábricas digitales. Esto hace que los procesos sean comprensibles y simplifica el tratamiento de sistemas complejos. Los grandes avances a veces no están en lo que construimos, sino en la forma en que lo conectamos todo.

Vídeo

Cuando las fábricas por fin entiendan un lenguaje sencillo

Zhen Hua Zhou | Inventor del año | Recién llegado