La puesta en servicio de sistemas de aire acondicionado industriales solía ser un proceso complejo, caro y lento que requería herramientas especiales y una amplia configuración manual. Tres inventores de Siemens —Jibo Liu, Steven Brens y Sandeep Billa— han revolucionado este proceso. Reconociendo que los sistemas HVAC eficientes (sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para edificios), que representan casi una quinta parte del consumo mundial de energía, dependen de una instalación correcta y un funcionamiento óptimo, desarrollaron un aplicación móvil. Su innovación simplifica la puesta en servicio, haciendo que sea tan fácil para los especialistas como configurar un nuevo smartphone. Por ello, se les otorgó el premio al Inventor del Año 2025 en la categoría de «Invención sobresaliente».
El momento del iPhone para la industria de la climatización
La historia comenzó en 2018 con una sesión de intercambio de ideas. Los compañeros tenían una visión: querían crear un sistema abierto y estandarizado que fuera tan intuitivo como un smartphone. «Soñábamos con un sistema operativo Android para la industria de la climatización», recuerda Jibo Liu. «Queríamos recombinar las tecnologías existentes, igual que hizo Steve Jobs con el primer iPhone». Y así se pusieron manos a la obra. Su aplicación es capaz de comunicarse con la unidad de control a través de un dispositivo Wi-Fi, reconociendo y preconfigurando automáticamente los componentes. La instalación guiada y paso a paso reduce el tiempo de configuración inicial de horas o incluso días a menos de 30 minutos. Además, la activación del servicio en la nube proporciona al instante paneles, alarmas y datos de tendencias de un año.
Tres inventores, funciones diferentes, un objetivo común
Jibo Liu, con un máster en ingeniería de microsistemas y un puesto en Siemens desde 2005, reconoció el inmenso potencial de la industria tradicional de la climatización. Se dio cuenta de que, a pesar de su contribución del 20% al consumo energético mundial, muchos edificios comerciales, especialmente en los EE. UU., con sus techos planos ideales para unidades en azoteas, carecían de interfaces digitales. Su visión: hacer que estos sistemas controlados electromecánicamente sean inteligentes y fáciles de configurar con la aplicación. Steven Brens, basándose en más de 25 años de experiencia en tecnología de control digital, unió el desarrollo y la aplicación práctica. Recuerda: «Antes, había que llevar un ordenador al sistema de climatización y configurar todo de forma manual. Hoy lo hacemos con unos pocos clics, directamente a través de la aplicación». Esto hace que la configuración eficiente del sistema sea accesible incluso para las empresas más pequeñas con un presupuesto limitado. Sandeep Billa se centró en la arquitectura de software de la aplicación y garantizó una interfaz intuitiva que cualquiera pudiera utilizar, incluso sin conocimientos especializados.

Jibo Liu (ingeniero de soluciones, diseñador principal y desarrollador de la invención)
Más que una aplicación
La solución se basa en la unidad de control Climatix C600 de Siemens, que se ha adaptado a nuevas aplicaciones. La conectividad a la nube permite el mantenimiento remoto. Un sistema integrado de aire fresco ayuda a reducir el consumo de energía hasta un 20 por ciento. «No inventamos nada completamente nuevo», dice Liu. «Lo que hicimos fue combinar las tecnologías existentes de Siemens de una manera nueva, lo que nos permitió desarrollar una solución completamente nueva a una velocidad sin precedentes».
Steven Brens (ingeniero de soluciones, instalación e implementación sobre el terreno)
La diferencia en la vida diaria
Este invento cambia radicalmente la instalación de climatización y la hace accesible a una gama más amplia de usuarios. Elimina la necesidad de técnicos de campo especializados para la programación y la configuración, ya que la aplicación proporciona una configuración simplificada y preconfigurada. Ya está recibiendo comentarios positivos y se está expandiendo en los EE. UU., la compatibilidad de la innovación es cada vez mayor. Desde el punto de vista económico, abre nuevos mercados para Siemens y llega a las pequeñas y medianas empresas y a las regiones emergentes, democratizando así el acceso a la tecnología avanzada.
Sustainability through simplification
«La aplicación garantiza que los sistemas funcionen de forma eficiente desde el principio», afirma Billa. «Sin errores de configuración, sin desperdicio de energía. Eso es bueno para el medio ambiente y también para el bolsillo». Liu ve el invento como parte de una misión mayor: «Mi trabajo se ajusta bien a la visión de Siemens de un mundo más verde y habitable. Incluso las pequeñas mejoras cuentan, si se utilizan en millones de edificios en todo el mundo».
Sandeep Billa (desarrollador de software, implementación de una aplicación móvil)
El futuro es inteligente y está en red
Esta innovación demuestra cómo la digitalización puede simplificar los procesos, reducir las barreras de entrada y hacer que la tecnología moderna de construcción sea accesible a los nuevos grupos objetivo, convirtiendo lo que antes era un nicho de mercado en una realidad alcanzable.