Cómo las soluciones de control inteligentes están transformando la industria de procesos
Imagínate una planta química con la capacidad de prever el futuro, no solo con segundos, sino con horas de antelación. Una instalación así podría detectar de forma proactiva las desviaciones del proceso, anticipar los límites críticos de presión en un reactor o predecir la disminución de la calidad del producto. En ese caso, iniciaría de inmediato los ajustes. En la industria de procesos, donde los parámetros operativos dictan el éxito o el fracaso, este nivel de previsibilidad es primordial. Esta visión ya no es ciencia ficción. Se está haciendo realidad gracias a una innovación que está transformando las plantas químicas, las refinerías y las instalaciones de producción farmacéutica.
El arte del control predictivo
El Dr. Bernd-Markus Pfeiffer de Siemens, reconocido como inventor del año 2025 en la categoría de «Trayectoria profesional», es uno de los impulsores de esta transformación. Defiende un sistema basado en datos que calcula de forma continua docenas de escenarios futuros e identifica la ruta óptima para operaciones eficientes y sin problemas en tiempo real. Esto representa un cambio radical de paradigma para toda la industria de procesos: el control proactivo sustituye a la mera reacción.
Muchas de las innovaciones de Pfeiffer contribuyen al control predictivo de modelos (MPC). Su principio es similar al de un jugador de ajedrez que diseña estrategias no solo para la siguiente jugada, sino también para las diez siguientes. A diferencia de los sistemas de control tradicionales que reaccionan a las desviaciones, el MPC «piensa» de manera diferente: simula la evolución futura de la calidad, la temperatura, la presión y el flujo del producto en las próximas horas, e interviene incluso antes de que surjan problemas.
La distinción es clara: un proceso controlado de la manera tradicional se parece a que el conductor alterne de forma constante entre la aceleración y el frenado. Sin embargo, un proceso impulsado por el MPC se desarrolla sin problemas, anticipando y utilizando de forma inteligente los cambios de semáforo antes de que el semáforo pase a rojo.
Los gemelos digitales (réplicas virtuales de plantas reales) forman la base del control predictivo de Pfeiffer. Proporcionan modelos de procesos que permiten al MPC simular la evolución futura y facilitar operaciones seguras y optimizadas.
Cuando los datos dicen mucho
El análisis del rendimiento de control (CPA) sirve como herramienta complementaria. Mientras el MPC simula, optimiza holísticamente y gestiona de forma proactiva los procesos principales de una planta de producción, el CPA analiza de forma continua el rendimiento de cientos de bucles de control convencionales existentes en la automatización básica. Destaca las áreas que deben optimizarse, identifica los patrones invisibles para el ojo humano y señala los bucles de control subóptimos. Esto permite al personal de Operaciones centrar su atención con precisión en bucles de control específicos con potencial de mejora.
«Se trata de la operación predictiva de la planta en su mejor forma», explica Pfeiffer. «Ya no está obligado a reaccionar solo cuando ya es demasiado tarde». Esta innovación cambia radicalmente el enfoque del mantenimiento a la prevención, de la gestión de crisis a la resiliencia estratégica.

Más allá de las puertas de la fábrica
La próxima frontera ya está a la vista: integrar los datos de los procesos internos con la información externa. Al fin y al cabo, ninguna planta química funciona de forma aislada. La visión para el futuro incluye sistemas que combinen la optimización de los procesos internos con fuentes de datos externas, como las previsiones meteorológicas, las tendencias del mercado de materias primas y ventas y las predicciones de carga. Esto crea una planta de procesos que no solo se optimiza a sí misma, sino que también anticipa y estabiliza toda su cadena de suministro, una operación verdaderamente basada en los datos, predictiva y resiliente.
La ventaja ecológica
Una planta controlada de forma predictiva funciona con más fluidez, consume menos energía y genera menos residuos. En la industria de procesos que consumen mucha energía, incluso los aumentos marginales de eficiencia de unos pocos puntos porcentuales se traducen en importantes ahorros de energía a escala de megavatios.
Pfeiffer considera que esta sinergia entre la innovación tecnológica y la responsabilidad ecológica es el aspecto más crucial de su trabajo. En las instalaciones a gran escala, estas optimizaciones contribuyen en conjunto en gran medida a los esfuerzos de descarbonización.

La resiliencia como un imperativo futuro
En un mundo cada vez más impredecible, el control predictivo se está convirtiendo en una necesidad estratégica. Las empresas que invierten en ello hoy en día no solo están creando procesos más eficientes, sino que están desarrollando una resiliencia fundamental. Transforman la incertidumbre en escenarios calculables y la volatilidad en una ventaja competitiva.

El Dr. Bernd-Markus Pfeiffer con su colega la Dra. Lena Lohner
Este nuevo paradigma del control de procesos trasciende las simples soluciones técnicas. Representa una nueva mentalidad: proactiva en lugar de reactiva, interconectada en lugar de aislada, resiliente en lugar de frágil. Es una filosofía de producción que aprovecha la inteligencia de datos para forjar una nueva era de soberanía industrial y preparar a nuestros clientes para los desafíos del futuro.
Optimización del control basada en Xcelerator
Bernd-Markus Pfeiffer | Inventores del año | Trayectoria profesional