Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

La historia de Siemens en Finlandia

Inventos innovadores en tres siglos: aprenda sobre la historia de Siemens en Finlandia.

Inventos innovadores desde 1855

Siemens ha estado electrizando a la sociedad finlandesa desde 1855, cuando se construyó una línea telegráfica de San Petersburgo a Helsinki. El telégrafo puntero, el generador eléctrico, la locomotora eléctrica y otros inventos avanzados de Werner von Siemens crearon una base sólida para el negocio de una empresa de tecnología multidisciplinaria y que se internacionalizaba rápidamente.

15 inventos que cambiaron Finlandia

Si hace un recorrido por la historia de la tecnología, es fácil estar de acuerdo con la frase: donde hay electricidad, está Siemens. ¿Sabía que Siemens también ha participado en los siguientes avances técnicos en Finlandia?

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1855

Conexión telegráfica de San Petersburgo a Helsinki

En 1853, el gobierno ruso pidió a Siemens & Halske que construyera una línea telegráfica de San Petersburgo a Helsinki. Se terminó en 1855. Así es como se conectó Finlandia a la red internacional de telecomunicaciones.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1901

Electrification of the Pasila engineering works

A finales del siglo XIX, los trenes funcionaban con vapor. Los primeros generadores conectados a máquinas de vapor de pistón se instalaron en la fábrica de ingeniería de Pasila en 1901. Los generadores los suministró e instaló Siemens.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1906

La primera planta de turbinas de vapor de Finlandia en Tampere

Los tejidos finlandeses y especialmente los de Klingendahl eran conocidos por su alta calidad. La fábrica de telas también fue pionera en tecnología. Encargó la primera planta de turbinas de vapor de Finlandia en Tampere en 1906, suministrada por Siemens.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1935

La primera cocina electrificada de Finlandia

La primera cocina de restaurante electrificada de Finlandia fue en Lasipalatsi, en Helsinki, en 1935. Todo ha ido bien y el restaurante recibió la máxima puntuación de los expertos. La cocina de Lasipalatsi estaba electrificada con equipos Siemens.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1938

Viaje seguro desde el aeropuerto de Malmi

El 15 de mayo de 1938, el aeropuerto de Malmi tuvo su ceremonia de inauguración. Las conexiones de transporte para los finlandeses han mejorado. Se puso un nuevo enfoque en la seguridad, por lo que el equipo de alumbrado y señalización luminosa del aeropuerto lo encargó a Siemens.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1952

Noticias olímpicas de Helsinki para el mundo

El 19 de julio de 1952 fue un gran día para el Estadio Olímpico de Helsinki: la leyenda del atletismo Paavo Nurmi llevó la antorcha allí. El mundo tenía hambre de noticias. El Post se ocupaba de la comunicación y compró muchas máquinas de télex nuevas a Siemens.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1958

Las obras en el Teatro Nacional se hicieron más ligeras

Las luces desempeñan un papel importante en los cines. Así que, la iluminación del escenario del Teatro Nacional se renovó en 1958. Lo mismo se había hecho antes en la Ópera Nacional. En ambos casos, la última tecnología de iluminación proviene de Siemens.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1977

La energía nuclear empezó a generar electricidad

La primera central nuclear de Finlandia, Loviisa I, se puso en servicio en mayo de 1977. Siemens suministró la tecnología de medición, regulación y control y el control de procesos para ambas centrales eléctricas de Loviisa.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1978

Alko automatizó su almacén de compartimentos altos

Alko automatizó su enorme almacén de Helsinki en junio de 1978. Con la nueva tecnología, el inventario se conocía hasta la botella. Los ordenadores y el software del almacén de Alko y de la automatización de los transportadores provienen de Siemens.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1980

Llamadas telefónicas sin intermediarios

El tráfico telefónico finlandés se automatizó por completo el 1 de abril de 1980, cuando se utilizó la nueva central telefónica automática de Pello. Lo suministró Siemens. Esto marcó el fin de la era de las centrales manuales.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 1991

La primera llamada GSM del mundo

La convocatoria de apertura del centro GSM de Radiolinja, suministrado por Siemens, se hizo el 1 de julio de 1991. El director del Banco de Finlandia, Harri Holkeri, hizo la primera llamada GSM oficial del mundo a la vicealcaldesa de Tampere, Kaarina Suonio.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 2001

Cooperación con las Fuerzas de Defensa de Finlandia

Siemens implementó un sistema de planificación de recursos empresariales a gran escala basado en my.SAP.com para las Fuerzas de Defensa de Finlandia. Un par de años después, Siemens también entregó un centro de servicio SAP nacional a las Fuerzas de Defensa de Finlandia.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 2014

Histórico pedido de locomotoras eléctricas

VR Group encargó 80 locomotoras eléctricas Vectron a Siemens, que sigue siendo el mayor pedido de la historia de la realidad virtual. Las locomotoras están hechas a medida para las difíciles condiciones de Finlandia y son adecuadas para el tráfico de pasajeros y carga.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 2015

El centro comercial más inteligente de Europa, Sello

La cooperación a largo plazo con Siemens desde 2003 convirtió a Sello en el primer centro comercial de Europa en recibir una calificación medioambiental LEED de nivel platino durante su funcionamiento en 2015. Sello está conectado a la central eléctrica virtual de Siemens.

Imagen - Historia en Finlandia - 15 inventos - 2024

Revolucionando la industria textil

Spinnova ha desarrollado una tecnología para resolver los problemas de sostenibilidad de la industria de la confección. La primera fábrica a escala industrial de Spinnova en Jyväskylä utiliza ampliamente la tecnología de Siemens.

Durante más de 170 años, Siemens ha estado dando forma al país de Finlandia en el que vivimos hoy en día. Hemos transformado los grandes inventos en tecnología innovadora y hemos respondido a los desafíos de nuestro tiempo, revolucionando la vida cotidiana de los finlandeses y ayudando a aumentar la competitividad. La tecnología visionaria seguirá siendo el centro de nuestras operaciones en el futuro. Trabajamos para garantizar que las generaciones futuras tengan un futuro sostenible.
Janne Öhman, CEO, Siemens Osakeyhtiö