Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Cómo SIMOVE Fleetmanager amplía la automatización en Soudal

Cuando Soudal duplicó su capacidad de producción, querían una solución AGV abierta y escalable. SIMOVE Fleetmanager entregado.

«Construya el futuro».

Soudal tenía grandes ambiciones para su nueva planta 5. Necesitaba una forma más inteligente, segura y escalable de mover recipientes de mezcla pesados (algunos con un peso de hasta 2,5 toneladas) por la nueva planta de producción de 20 000 m². Con el apoyo de Actemium Handling Solutions y Siemens, la empresa implementó un sistema AGV basado en estándares abiertos. El resultado: una operación logística lista para la próxima década.

El desafío: automatizar la producción y el transporte

Con una superficie de 20 000 m², la nueva planta 5 de Soudal está lista para apoyar la expansión de la producción de selladores y espumas de la empresa. «Queríamos automatizar en la medida de lo posible», explica la ingeniera de proyectos Jo Maes. «La producción automatizada equivale a un menor consumo de energía, menos residuos y, lo que es más importante, a un entorno de trabajo seguro y ergonómico».

Los productos de Soudal consisten en polvos y fluidos que se mezclan en máquinas mezcladoras grandes. Los fluidos se almacenan en recipientes grandes, con un peso de hasta 2,5 toneladas. Sin embargo, la dosificación es fundamental, ya que los productos químicos endurecedores provocan que las batidoras se atasquen y el producto se desperdicie. «Por eso automatizamos el proceso de dosificación. El siguiente paso fue automatizar la logística con vehículos guiados autónomos (AGV). Mover manualmente cargas de ese peso presentaba riesgos, tanto para la seguridad como para la integridad del producto».

Acerca de Soudal

El Grupo Soudal es el mayor fabricante europeo independiente de selladores, adhesivos y espumas de poliuretano para usuarios profesionales y privados. Esta empresa familiar belga, con sede en Turnhout y fundada por Vic Swerts en 1966, se ha convertido en una empresa internacional y experta en especialidades químicas de construcción.

Acerca de Actemium Handling Solutions

Actemium Handling Solutions (anteriormente AVT Europe NV) es una empresa con sede en Essen que se especializa en el transporte de carga pesada, la construcción de máquinas y proyectos personalizados de robots e integración.

Un enfoque de varias etapas

Además, Soudal anticipó una expansión gradual de su flota de AGV con el tiempo, incluidos nuevos tipos de vehículos y tareas de transporte. Cualquier solución de gestión de flotas tendría que adaptarse a esa evolución sin empezar de cero cada vez. En una primera fase, Actemium Handling Solutions fabricó 2 AGV para el transporte de pólvora; la segunda fase implicó 2 AGV diferentes para el transporte de fluidos. Ambos se comunican directamente con el sistema de ejecución de fabricación (MES), lo que elimina los errores. Un lector RFID integrado hace un seguimiento de cada lote de producción.

«Ya habíamos colaborado con Actemium Handling Solutions en la planta 1 para la manipulación de palés», continúa Jo. «Este proyecto era más complicado: queríamos dos tipos de AGV, para el polvo y para los fluidos».

«Fue un placer emprender este proyecto», afirma Tom Bergmans, director de ventas de Actemium Handling Solutions. «Los AGV hechos a medida son lo que mejor sabemos hacer. Tanto Soudal como Actemium Handling Solutions están estandarizados por Siemens. Como resultado, la comunicación con el sistema de automatización de la dosificación era muy fácil».

Soudal - automating transport

Tres características clave del proyecto de automatización de Soudal

Soudal - Jeroen Pieters

1. Sistema abierto creado para ofrecer flexibilidad

Los AGV los coordina el SIMOVE Fleetmanager: un paquete de software basado en WinCC OA que rastrea los AGV y les dice adónde ir. «SIMOVE Fleetmanager utiliza el VDA 5050, un protocolo abierto para coordinar el movimiento», afirma Jeroen Pieters, director de cuentas de Siemens.

«Un protocolo abierto era imprescindible en este proyecto», confirma Tom. «Con diferentes tipos de AGV, rápidamente se acaba con diferentes gestores de flota para cada tipo. Además, Soudal quería evitar quedarse atrapado en un proveedor. Si alguna vez desean añadir AGV de otros proveedores más adelante, es posible, siempre y cuando estos proveedores cumplan con el VDA 5050».

2. Escalable y preparado para el futuro

«SIMOVE Fleetmanager también es una plataforma de código abierto», continúa Tom. «Esto nos permite programar funciones nosotros mismos, como hicimos en este proyecto, para integrar ruedas no estándar en los AGV. Las plataformas cerradas requieren recurrir al proveedor para cada modificación: es lento y engorroso. SIMOVE es realmente lo mejor de ambos mundos: ágil y respaldado por un gran proveedor».

«Y es escalable», añade Jeroen. «Por el momento, cuatro AGV funcionan simultáneamente en SIMOVE Fleetmanager. Pero hay proyectos en los que controlamos hasta 300 AGV».

«Esta apertura nos permite continuar con la automatización a medida que ampliamos la producción», afirma Jo. «Previmos las rutas para los dos tipos de AGV desde el principio del proyecto de construcción, pero no podemos predecir la tecnología de automatización dentro de diez años. SIMOVE Fleetmanager es completamente personalizable y está preparado para el futuro».

Soudal - Tom Bergmans
Soudal - Jo Maes

3. Parte de una gran cartera

Otro factor importante fue la alineación de SIMOVE con la arquitectura de la planta existente. Al igual que el resto de la línea de producción, SIMOVE funciona con la tecnología de Siemens: WinCC OA, PLC industriales y sistemas de comunicación inalámbricos que ya se utilizan en la planta.

«Esto facilitó la conexión del gestor de flotas con el sistema de ejecución de fabricación (MES) y redujo la necesidad de estructuras de mantenimiento o apoyo independientes. También dio a nuestros ingenieros internos más confianza para, finalmente, hacerse cargo de la propiedad del sistema. Y siempre que Actemium Handling Solutions o nosotros necesitábamos ayuda o consejo, Siemens estaba ahí».

No sabemos cuáles serán nuestras necesidades de automatización dentro de diez años. Pero con SIMOVE, estamos preparados.
Jo Maes, Ingeniero de proyectos, Soudal

Resultados

Los cuatro primeros AGV ya están teniendo un gran impacto en Soudal.

  • Mejora de la seguridad y la ergonomía, ya que se elimina el movimiento manual de los contenedores pesados.
  • Menos errores de proceso, gracias a la gestión automática de tareas vinculada al MES.
  • Una configuración escalable, donde los nuevos AGV se pueden integrar con modificaciones limitadas.
  • Independencia operativa, respaldado por un protocolo abierto y una pila de tecnología estándar.

«Comparar la producción de las plantas 1 y 5 es comparar manzanas y naranjas, porque los sitios son completamente diferentes», explica Jo. «Pero no cabe duda de que hemos logrado un entorno de trabajo más seguro y saludable, al tiempo que hemos mejorado la excelencia operativa. En los próximos años, estamos preparados para seguir automatizando».

Soudal - results