Notre contribution au progrès social en Algérie ? L’ingéniosité au service de la vie.

Notre équipe Siemens en Algérie nous aide à sonder les préoccupations véritables des habitants afin de proposer des solutions non seulement remarquables, mais surtout indispensables.

L'ingéniosité au service de la vie

Comprendre l’Algérie et créer une réelle valeur ajoutée pour la société

Pour améliorer équitablement la vie de tous, il est essentiel de trouver des solutions à deux défis de taille : la surpopulation et le taux de chômage élevé. Aussi avons-nous investi dans l’économie, le système d’enseignement et l’infrastructure du pays afin de faciliter sa transition vers un avenir prometteur et durable.

image
Innover pour améliorer la vie de nos clients, de la société et de chacun d’entre nous, c’est notre motivation et notre engagement. C’est cela l’ingéniosité au service de la vie.

Des progrès considérables ont déjà été réalisés : selon les Nations Unies, l’Algérie jouit du taux de développement humain le plus élevé d’Afrique. L’espérance de vie à la naissance y est d’environ 75 ans. Celle-ci est principalement due à un système de santé supérieur à la moyenne et à la gratuité des soins médicaux depuis les années 1970. L’enseignement est généralement accessible et, économiquement, l’Algérie se trouve en position de force grâce à ses importantes réserves pétrolières.

 

Cependant, les fluctuations du prix du pétrole, le potentiel accru du gaz de schiste et les initiatives liées au changement climatique pourraient avoir un impact sur les recettes d’exportations de l’Algérie, qui reposent presque exclusivement sur les hydrocarbures, et qui représentent le pilier économique du pays. Les responsables politiques algériens ont déjà commencé à réagir face à cette nouvelle situation en lançant des réformes visant à améliorer la conjoncture économique, stimuler le commerce et les investissements, accélérer l’accès aux financements, développer les marchés de capitaux, mais aussi renforcer la gouvernance, la concurrence et la transparence.

Le développement d’un savoir-faire de haut niveau et l’adéquation du système éducatif aux besoins du secteur privé permettront d’améliorer les conditions économiques et sociales en Algérie. Nous jouons à cet égard un rôle clé en participant activement à l’enseignement et à la formation des talents locaux. Notre collaboration avec le Ministère algérien de l’Éducation supérieure et de la Recherche scientifique a, par exemple, permis de créer un Master en Automatisation à l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumédiène (USTHB). Depuis son lancement en 2014, plus de 180 étudiants ont été diplômés et 95 % d’entre eux ont trouvé un emploi dans les 6 mois suivant l’obtention de leur diplôme. Ce programme a connu un tel succès qu’il est désormais proposé à l’Université M’hamed Bouguerra de Boumerdes, et des négociations avec d’autres universités et écoles algériennes sont également en cours.

 

Quant à nos propres initiatives, elles ont pour but d’aider l’Algérie à affronter les défis liés à son urbanisation rapide le long d’une côte déjà densément peuplée. Nous avons ainsi mené le consortium qui a permis de construire la première ligne de métro du pays, faisant d’Alger la seconde capitale africaine, après Le Caire, à disposer d’un réseau de métro. Par ailleurs, nous avons fourni l’équipement nécessaire à des centrales électriques de pointe afin que le pays puisse répondre d’une manière durable à sa demande croissante en énergie, et ce notamment pour Hassi R’Mel, l’une des centrales électriques les plus novatrices au monde, qui produit de l’électricité à partir d’énergie solaire et de gaz naturel. Hassi R’Mel et de nombreuses autres centrales algériennes équipées des produits et solutions Siemens alimentent en électricité des millions de foyers algériens.


C’est donc là, un bref aperçu de la façon dont nous mettons notre expertise en ingénierie au service du bien-être économique et social en Algérie. Nous continuerons à travailler main dans la main avec les centres de recherche, les universités et le gouvernement pour améliorer le quotidien des Algériens sur la base d’une véritable compréhension des défis auxquels le pays fait toujours face.


Parce que toute entreprise se doit de servir la société. Et c’est cela, l’ingéniosité au service de la vie.

L’industrie du futur

Une production de plus en plus rapide et flexible

La digitalisation a considérablement transformé les processus de production. Les industries de fabrication ou de transformation bénéficient d'une intégration transparente des données au niveau du développement des produits, de la production ou de la chaîne d'approvisionnement. Cela permet aux fabricants de répondre avec une grande souplesse aux besoins spécifiques de leurs clients.

Satisfaire les exigences des clients individuels et le renforcement de l'industrie dans le monde entier.

Aujourd’hui, la concurrence sur les marchés industriels est plus intense que jamais. La digitalisation met les processus de fabrication sur une nouvelle piste: les entreprises, les produits et les machines opéreront de plus en plus en réseau à travers une chaîne de valeur intégrée. Les principaux défis pour les industries de fabrication et de transformation sont identiques: raccourcir les délais de mise sur le marché, accroître la flexibilité et l'efficacité.


De plus en plus de clients aujourd'hui veulent des produits personnalisés et abordables, tout en étant fabriqués selon des normes de qualité professionnelles et livrés en temps rapidement. Afin de répondre à ces attentes, les fabricants industriels et les PME doivent produire des biens avec un haut degré de flexibilité et de gérer l'ensemble du processus de commande, de développement des produits, de la production et de la livraison.


Les solutions innovantes de Siemens permettent aux industries d’utiliser les dernières méthodes de développement de produits et de production numériques. Dès lors, les entreprises peuvent améliorer significativement la flexibilité et la rapidité d’exécution, et donc d'augmenter considérablement la satisfaction du client.

Accroître l'efficacité

/

L'industrie représente ¼ de la consommation d'énergie mondiale.

Temps plus court sur le marché

%

Le cycle de vie des produits a baissé de 25 % dans les 15 dernières années.

Flexibilité accrue

x

Au cours des 15 dernières années, les références de produits ont plus que doublé.

Infrastructures intelligentes

Optimisation des infrastructures

Les infrastructures intelligentes se caractérisent par le recours aux capteurs, logiciels et systèmes de contrôle. Elles assurent ainsi un trafic régulier, une réduction des consommations énergétiques, un développement plus éco responsable améliorant la qualité de vie et le climat d'affaires des villes.

image

Les économies et les villes doivent être compétitives et fournir une qualité de vie élevée.

Le bon fonctionnement des infrastructures est essentiel pour les villes et, plus largement, pour l'économie. Elles apportent la mobilité, l'énergie, l'eau, la sécurité et une qualité de vie élevée. Il est de la responsabilité des autorités publiques locales et nationales que les infrastructures répondent aux demandes sur les court et moyen termes. Les infrastructures intelligentes doivent assurer la fiabilité et l'efficacité des services fondamentaux proposés.

Grâce aux technologies de l'information et à l'automatisation, la gestion intelligente des bâtiments augmente leur sécurité et leur confort. Par ailleurs, la production et la consommation énergétiques s'en trouvent réduites.

Les systèmes de mobilité intelligents et intégrés permettent d'accroître la capacité et la disponibilité des transports urbains, à moindre coût. Les passagers bénéficient ainsi d'un service performant : plus de confort, plus de sécurité et une ponctualité accrue.

Pour les économies et les villes disposant de moyens limités, les technologies intelligentes sont en mesure d’optimiser les infrastructures existantes d’une manière rapide et efficace. Et Siemens peut offrir des solutions de financement innovantes.

L'énergie durable

Energie fiable à un coût abordable

image

L’énergie : question cruciale de notre époque. À la maison comme au travail. Qu'il s'agisse des bâtiments résidentiels ou des bureaux, des complexes industriels ou des infrastructures de transport - tous dépendent d'un approvisionnement énergétique sûr, propre et efficace.

Les marchés de l'énergie évoluent rapidement en raison des efforts visant à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles au bénéfice des sources d'énergie renouvelables.
Des modèles économiques alternatifs et des technologies innovantes sont donc essentiels pour réussir la transition vers un nouveau paysage énergétique.

Tout commence avec la production d'énergie efficiente. Que ce soit les éoliennes sur terre et en mer ou les turbines convertissant l'énergie à partir du gaz ou du charbon en électricité - tout système doit fonctionner au plus fort rendement possible.

Transporter l’énergie nécessite également des systèmes de transport et de distribution sécurisés qui minimisent les pertes lors de l'acheminement. Les réseaux intelligents sauront intégrer, de façon fiable, les sources d'énergie renouvelables intermittentes et décentralisées dans les réseaux de distribution. Les centrales électriques décentralisées et les solutions de stockage seront reliées entre elles, créant ainsi des centrales électriques virtuelles capables de stabiliser les réseaux électriques.
Enfin, les technologies de contrôle de pointe stimuleront la flexibilité des centrales électriques.

L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Par conséquent, les technologies économes en énergie sont essentielles pour réduire la consommation d'énergie dans les domaines tels que les bâtiments, la production industrielle et les systèmes de transport.