Das Projekt

image
  • Der Siemens Campus Erlangen steht für das langfristige und klare Bekenntnis von Siemens zum Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Erlangen.
  • Auf dem bisherigen, 1965 eröffneten Forschungsgelände entsteht in den kommenden Jahren ein lebendiger Stadtteil mit attraktiver Campusstruktur, zeitgemäßen Gebäuden, moderner Büroinfrastruktur sowie mit großzügigen Grünflächen und Freibereichen.
  • Auf einer Fläche, die größer ist als 75 Fußballfelder, entwickelt Siemens einen Campus für Büro-, Forschungs- und Laborarbeitsplätze sowie Wohnungen.
  • Realisiert wird der Campus von Siemens Real Estate, dem Immobilienunternehmen von Siemens.

 

 

 

 

Das Forschungsgelände im Süden der Stadt Erlangen besteht seit 1965. In den vergangenen, mehr als 50 Jahren erblickten hier tausende Innovationen das Licht der Welt, wurden erprobt, getestet und zur Serienreife gebracht. Doch inzwischen ist der Standort in die Jahre gekommen. Viele der Gebäude auf dem derzeit noch geschlossenen Areal sind bereits über 40 Jahre alt, einige stehen seit Beginn. 


2014 entschloss sich Siemens, das komplette Areal umzugestalten, zu öffnen und zu einem zukunftsweisenden Campus zu entwickeln. Aus dem anschließenden Architekturwettbewerb als Grundlage für Städtebau und Realisierung der Gebäude ging der Entwurf des Frankfurter Architekturbüros KSP Jürgen Engel Architekten als Gewinner hervor.

 

Auf Basis dieses Entwurfs wird bis 2030 der Siemens Campus Erlangen in mehreren Modulen realisiert. 

Aktueller Stand

image

 

 

  • Nach einer nur rund zweijährigen Planungs- und Genehmigungsphase
    starteten Mitte 2016 die ersten Abrissarbeiten.
  • Mit der feierlichen Grundsteinlegung begannen im Dezember 2016 die Bauarbeiten.
  • Bereits 2020 soll das erste Modul fertig gestellt sein.

 

 

 

 

 

2013 beginnt Siemens mit den ersten konzeptionellen Planungen für den Siemens Campus Erlangen. Anfang 2014 schliessen der Freistaat Bayern, die Stadt Erlangen und die Siemens AG eine Rahmenvereinbarung als Startschuss für den Siemens Campus Erlangen. Mitte 2014 fällt dann die Stadt Erlangen den Grundsatzbeschluss als Grundlage für den Architekturwettbewerb, aus dem Anfang 2015 der Entwurf des Frankfurter Architekturbüros KSP Jürgen Engel Architekten als klarer Gewinner hervorgeht.

 

Nach dem anschließenden Genehmigungsverfahren beginnen Mitte 2016 die Abrissarbeiten im Modul 1 westlich der Günther-Scharowsky-Straße. Im Dezember 2016 findet die symbolische und digitale Grundsteinlegung feierlich statt. Nach Beendigung der Infrastrukturmaßnahmen beginnt der Hochbau in Modul 1 im August 2017.

 

Im Jahr 2020 werden hier acht Bürogebäude, drei Parkhäuser und eine Kantine für rund 7.000 Mitarbeiter bezugsfertig sein. Anschließend folgt das zweite Modul, in dem auch ein repräsentatives Empfangsgebäude mit dem zentralen Siemens-Empfang, einer Konferenzzone mit Auditorium und Gastronomie entstehen wird. Als neues Gesicht von Siemens in Erlangen wird es die zeitgemäße Architektur der anderen Campus-Gebäude aufgreifen, aber leicht über diese hinausragen. Seine bis zum zweiten Stock verglaste Fassade wird auf den darüber liegenden Stockwerken aus Natursteinen aus dem Altmühltal gestaltet. Davor wird wieder eine der insgesamt vier, jeweils zehn Meter hohen Wings-Skulpturen des berühmten Architekten und Künstlers Daniel Libeskind stehen.

 

Daten & Fakten

image
  • Lage: Erlangen-Süd
  • Verkehrsanbindung: Nahe A73 (Frankenschnellweg) und Bahnhof Erlangen-Bruck
  • Grundstücksfläche gesamt: 540.000 m²
  • Geplante Büro-, Labor- und Konferenzfläche: 320.000 m²
  • Geplante Wohnfläche: 100.000 m²
  • Optionsfläche: 50.000 m²
  • Projektvorbereitung: seit 2013
  • Start Infrastrukturmaßnahmen: 2016
  • Baubeginn Hochbau: 2017
  • Repräsentatives Empfangsgeäude als zentrale Anlaufstelle 

 

image
  • Realisierung: 2016 - 2020 
  • Vermietbare Fläche: rd. 100.000 Quadratmeter
  • Arbeitsplätze: ca. 5.500 
  • Struktur: 8 Bürogebäude und 3 Parkhäuser
  • PKW-Stellplätze: rd. 2.600 
  • Fahrradstellplätze: mind. 1.000 
  • Weitgehend öffentliche Erdgeschossnutzung mit attraktiven Gastronomie-  und Serviceeinrichtungen
image
  • Realisierung: 2019 - 2022
  • Fläche: rd. 80.000 Quadratmeter
  • Arbeitsplätze: ca. 4.500
  • Struktur: repräsentatives Empfangsgebäude mit zentralem Siemens-Empfang, vier weitere Bürogebäude, 3 Parkhäuser
  • PKW-Stellplätze: rd. 2.700
  • Fahrradstellplätze: mind. 1.000
  • Weitgehend öffentliche Erdgeschossnutzung mit attraktiven Gastronomie und Serviceeinrichtungen

 

Meilensteine im Projektverlauf

image

2014

Februar

Projektstart mit Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit dem Freistaat Bayern und der Stadt Erlangen 

 

Juli

Grundsatzbeschluss der Stadt Erlangen 

August

Öffentliches Werkstattgespräch in der Heinrich-Lades-Halle, Erlangen

image

2015

Januar

Juryentscheid des Architekturwettbewerbs – Gewinner: KSP 
Jürgen Engel Architekten, Frankfurt/Main 

 

Mai

Aufstellungsbeschluss Bebauungspläne Modul 1 und 2 Stadt Erlangen 

 

September

1. Phase der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Modul 1 und 2 

 

Oktober
Spatenstich Siemens-Ausbildungszentrum (SPE)

image

2016

Mai
Billigungsbeschluss Bebauungspläne Modul 1 und 2 Stadt Erlangen 
 

Juli
2. Phase der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Modul 1 und 2 sowie Beginn der Abrissarbeiten im Modul 1 westlich der Günther-Scharowsky-Straße

Oktober

Baubeginn Infrastrukturmaßnahmen Modul 1

November

Satzungsbeschluss Bebauungspläne Modul 1 und 2 Stadt Erlangen
 

Dezember
Symbolische und digitale Grundsteinlegung Modul 1 

image

2017

März

Aufbau der Infrastruktur in Modul 1 einschließlich Rückstaukanal

 

Mai 

Ende der Abrissarbeiten im Modul 1 westlich der Günther-Scharowski-Straße
Einweihung Siemens-Ausbildungszentrum

 

Juli

Abschluss der Infrastrukturmaßnahmen in Modul 1

 

August

Start Hochbau Modul 1

Oktober

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Modul 3 Stadt Erlangen

image

2018

Januar

1. Phase der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Modul 3

 

Juni

Veröffentlichung Siemens Campus-App mit virtuellem Rundgang über den Siemens Campus


September

Bekanntgabe des repräsentativen Empfangsgebäudes in Modul 2

Erwerb des des auch als Himbeerpalast bekannte Siemens-Verwaltungsgebäudes in der Mitte Erlangens durch den Freistaat Bayern für eine zukünftige Nutzung durch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Rahmenvereinbarung des Freistaats Bayern und Siemens, dass sich Teile der Technischen Fakultät der FAU auf den Siemens Campus erweitern werden


November

Richtfest Modul 1

image

Ausblick


2019

Satzungsbeschluss Bebauungsplan Modul 3 Stadt Erlangen


Baubeginn Modul 2 und CT-Laborgebäude

2020

Fertigstellung von Modul 1 mit acht Bürogebäuden und drei Parkhäusern

 

2019 bis 2022

Bauarbeiten in Modul 2 mit repräsentativem Empfangsgebäude, vier weiteren Bürogebäuden und drei Parkhäusern

 

Bis 2030

Schritt für Schritt Realisierung der weiteren Module

Partner des Siemens Campus Erlangen