Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Integrität der Gleichstromversorgung

Wenn Strom in Triebwerken und Stromleitungen fließt, entsteht ein IR-Spannungsabfall. Obwohl die Widerstände von Flugzeugen und Stromdurchkontaktierungen gering sind, kann der Spannungsabfall erheblich sein, besonders bei den heutigen Hochleistungs-ICs. Das gilt insbesondere, wenn Leistungssignale nur einen Teil einer ebenen Schicht ausmachen und dadurch lang und dünn werden. Der Weg des Stroms durch Triebwerke und Durchkontaktierungen ist oft kontraintuitiv und führt zu Stromflusskonzentrationen, die sowohl einen übermäßigen IR-Abfall als auch eine damit verbundene Erwärmung verursachen. Dieser übermäßige Spannungsabfall kann nicht nur zu einem unzuverlässigen Betrieb der Komponenten führen, sondern möglicherweise auch die Platine beschädigen.

HyperLynx DC Drop analysiert den Stromfluss vom VRM zu den Stromversorgungspins der Komponenten und stellt so sicher, dass die Komponenten mit ausreichender Spannung versorgt werden und übermäßige Stromdichten vermieden werden. Es ist schnell genug, um es während des PCB-Layouts interaktiv zu verwenden, sodass Probleme früh im Designprozess erkannt und behoben werden können, wenn sie einfacher und schneller zu korrigieren sind.

HyperLynx-Integration und Benutzerfreundlichkeit

Sowohl die Gleichstrom- als auch die Wechselstromintegrität werden von derselben GUI unterstützt, sodass ein Design einmal eingerichtet und sowohl auf DC- als auch auf AC-PDN-Verhalten analysiert werden kann. HyperLynx Power Integrity (HL-PI) hat dieselbe GUI wie HyperLynx Signal Integrity (HL-SI), sodass es einfach ist, zwischen Signal- und Leistungsintegritätsanalyse hin und her zu wechseln.

HL-PI kann Layoutdaten aus einer Vielzahl von CAD-Formaten zur Analyse importieren. Sobald die Datenbank importiert ist, führen Analyseassistenten die Benutzer Schritt für Schritt durch verschiedene Analyseabläufe, sodass anspruchsvolle Leistungsintegritätsanalysen direkt etablierten Designern zur Verfügung stehen, die Simulationen durchführen und Konstruktionsentscheidungen als Teil ihres normalen Konstruktionszyklus treffen können.

Das Bild zeigt eine Person, die ein Gerät mit einem Dropdownmenü auf dem Bildschirm verwendet.
Eine Person in einem blauen Hemd und einer schwarzen Hose führt einen Skateboard-Trick in der Luft durch.

Überragende Geschwindigkeit und Kapazität

Die Analyse-Engine in DC Drop verwendet einen einzigartigen, hocheffizienten Algorithmus, der weniger Speicher benötigt und Analysen viel schneller durchführt als herkömmliche DC PI-Tools. Das bedeutet, dass es viel größere Designs als normalerweise möglich ausführen kann und schnelle Ergebnisse liefert.

HyperLynx DC Drop kann in den meisten Fällen auf einem Benutzer-Laptop ausgeführt werden, sodass ein Computer der Serverklasse nur für die größten Designs erforderlich ist. Es unterstützt auch die Überprüfung im Batch-Modus, sodass, sobald eine Sammlung verschiedener Lieferläufe eingerichtet ist, ein ganzes System automatisch mit einem einzigen Mausklick verifiziert werden kann.

Einheitlicher Ablauf der Entwurfs- und Verifizierungsanalysen

HyperLynx DC Drop unterstützt sowohl Analysen vor als auch nach dem Layout mithilfe eines einzigartigen Pre-Layout-Editors, der es Benutzern ermöglicht, Stromversorgungsebenen, Durchkontaktierungen und Signaltopologien in einer schematisierten Umgebung zu erstellen und zu bearbeiten. Das ist ideal, um grundlegende PDN-Planungen durchzuführen und mit verschiedenen Szenarien zu experimentieren.

Der PDN-Editor kann auch bei der Überprüfung nach dem Layout verwendet werden, um interessante Bereiche für „Was-wäre-wenn“ -Experimente nach dem Layout zu extrahieren und mögliche Änderungen am Layout zu testen, bevor ein Design zur Änderung an das Layout zurückgeschickt wird.

Mit einem einzigen Analyseablauf sowohl für die Entwurfsplanung vor dem Layout als auch für die Überprüfung nach dem Layout macht es HyperLynx DC Drop einfach, Analyseergebnisse vor und nach dem Layout zu vergleichen, sodass Designer ihre Erwartungen vor dem Layout mit dem tatsächlichen Verhalten nach dem Layout vergleichen können.

Das Bild zeigt eine Person, die vor einem großen Bildschirm steht und ein Video zeigt, auf dem eine Person aus großer Höhe fällt.
Eine Person steht vor einem großen Bildschirm und zeigt ein Video von einem Mann, der spricht.

Einfache Analyseeinrichtung

HyperLynx DC Drop erleichtert das Einrichten der Analyse, indem es alle Stromversorgungs- und Komponentendaten an einem Ort zusammenführt. Benutzer definieren Stromversorgungstopologien, VRM-Eigenschaften und IC-Stromaufnahme, dann erledigt HyperLynx den Rest. Mehrphasige Stromversorgungen werden zusammen mit Fernerkundungspins unterstützt.

Umfassende Ergebnisberichterstattung

HyperLynx DC Drop liefert Analyseergebnisse sowohl in interaktiven grafischen als auch in tabellarischen Berichtsformaten.

Der PowerScope-Viewer bietet sowohl farbcodierte 2D-Anzeigen als auch interaktive 3D-Anzeigen sowohl des Spannungsabfalls als auch der Stromdichte. Benutzer können das Display schwenken und zoomen, die Ergebnisse in mehreren Formaten anzeigen und die Farbskalierung entweder auf automatisch oder manuell einstellen.

Der HTML-Bericht fasst die Analyseergebnisse zusammen und berichtet über alles, was analysiert wurde. Es enthält Hyperlinks, mit denen Problembereiche direkt mit dem PowerScope-Viewer angezeigt werden können. Der HyperLynx DC Drop-Report sagt Ihnen genau, was Sie am meisten wissen möchten — was bestanden hat, was gescheitert ist und um wie viel.

Eine Person steht vor einem Computerbildschirm, auf dem ein Diagramm angezeigt wird.
On-Demand Webinar

Richtig machen — SI- und PI-Simulationen präzise durchführen

Es hat keinen Sinn, SI/PI-Simulationen durchzuführen, wenn die Tools, die Sie verwenden, nicht die Genauigkeit, Kapazität und Leistung haben, um die Arbeit in einem angemessenen Zeitrahmen zu erledigen.

Diese aufgezeichnete Theatervorstellung zeigt einige der fortschrittlichen Technologien, die HyperLynx verwendet, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

Ein Diagramm, das eine Leistungsintegritätsanalyse eines Gleichstromabfalls in einem Stromkreis zeigt, mit verschiedenen beschrifteten Komponenten und Messungen.

Resources