Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Die Bedeutung von Power Integrity

Hohe Lagenanzahl, engere Ränder und niedrigere Spannungen in Verbindung mit steigendem Stromverbrauch machen die Power-Integrity-Analyse zu einem wesentlichen Bestandteil des modernen Systemdesigns. Bei unzureichender Stromversorgung können bei Komponenten Logik- und Signalintegritätsprobleme auftreten, die zum Ausfall einer Platine führen können.

Eine gute PCB Power Integrity (PI) ist entscheidend, weil sie sicherstellt, dass elektronische Schaltungen zuverlässig und effizient arbeiten. Das gilt insbesondere für die heutigen Hochleistungs- und Niederspannungs-ICs. Gute PCB PI hilft bei:

  • Stabiler Betrieb: Die Energieintegrität stellt sicher, dass alle Komponenten stabil und sauber mit Strom versorgt werden. Schwankungen oder Geräusche in der Stromversorgung können dazu führen, dass Komponenten nicht richtig funktionieren oder sich unvorhersehbar verhalten.
  • Weniger Lärm und Interferenzen: Ein gut durchdachtes Stromverteilungsnetz hilft, die Kopplung zwischen Signalen zu minimieren. Das ist besonders wichtig in Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo selbst geringe Geräuschpegel den Betrieb stören können.
  • Wärmemanagement: Die richtige Stromverteilung hilft, die Wärmeableitung zu kontrollieren. Ein schlechtes PI-Design kann zu Überhitzung führen, die Komponenten oder die Platine selbst beschädigen kann. Signalintegrität: Die Integrität der Stromversorgung wirkt sich direkt auf die Signalintegrität aus, da dasselbe System, das die Komponenten mit Strom versorgt, auch einen Rückweg für Signale bietet. Wenn das Stromversorgungsnetz nicht gut konzipiert ist, kann es zu einer Signalverschlechterung durch Übersprechen oder Rückkopplung führen, was die Leistung des Stromkreises beeinträchtigen kann.
  • Langlebigkeit der Komponenten: Eine stabile Stromversorgung reduziert die Belastung der elektronischen Komponenten, was ihre Lebensdauer verlängern und die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen verringern kann.
  • EMI-Konformität und Zuverlässigkeit: In vielen Branchen gelten strenge regulatorische Anforderungen für Produktemissionen. Die Sicherstellung einer guten Stromintegrität trägt zur Erfüllung dieser Standards bei und erhöht die Zuverlässigkeit des Endprodukts.

Die Sammlung von Verbindungen und Komponenten, die mit dem Spannungsreglermodul (VRM) beginnt und an den IC-Stromanschlüssen endet, wird als Power Distribution Network (PDN) bezeichnet. Die richtige Planung und Analyse von Stromverteilungsnetzen ist der Schlüssel zur Erzielung einer stabilen Leistung und zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Systemzustands.

Es gibt zwei grundlegende Formen der Machtintegritätsanalyse:

  • Integrität der Gleichstromversorgung (DC-PI) analysiert das PDN-Verhalten unter stationären Bedingungen. Es berechnet den IR-Abfall und die Stromdichte, um sicherzustellen, dass die IC-Pins mit ausreichender Spannung versorgt werden und dieser Strom nicht auf eine Weise konzentriert wird, die zu thermischen Belastungen führt, die das System beschädigen könnten. DC PI konzentriert sich in erster Linie auf Stromversorgungskomponenten, Antriebsebenen und zugehörige Nähdurchführungen, die den Stromfluss von Schicht zu Schicht ermöglichen.
  • Integrität der Wechselstromversorgung (AC PI) analysiert das PDN-Verhalten unter transienten Bedingungen aufgrund von Schwankungen der Leistung, die von ICs aufgrund interner Schaltaktivität benötigt wird. Diese schnellen, hochfrequenten Ereignisse erzeugen einen sofortigen Strombedarf, der durch eine Hierarchie von Entkopplungskondensatoren bedient werden muss, weil die Stromversorgung selbst elektrisch zu weit entfernt ist. AC PI konzentriert sich hauptsächlich auf die Antriebsebenen, das Zusammenfügen von Durchkontaktierungen, das Entkoppeln von Kondensatorpositionen und -werten, den Kondensatorfanausgang und die Positionen der IC-Stromanschlüsse.

Auswirkungen der Stromintegrität auf die Signalintegrität

Die Interaktion zwischen PI und SI ist oft kompliziert und verwirrend. Da Single-Ended-DDR-Busse die gleichen Datenraten wie viele beliebte differentielle SerDes-Kanäle erreichen, wird es für einen modernen Designer entscheidend, diese Interaktion besser zu verstehen. Erkunden Sie unsere Beispiele dafür, wie Leistung und Signalintegrität miteinander interagieren, und untersuchen Sie einige der möglichen Abschwächungsmaßnahmen.

Vergleich der Stromintegrität von Hyperlynx mit der Signalintegrität für die PCB-Analyse
Analyse der Energieintegrität

Häufig gestellte Fragen zu HyperLynx PI