Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

HyperLynx DRC im Überblick

HyperLynx DRC kann schnell Probleme finden, die durch Simulation schwierig, zeitaufwändig und teuer zu finden sind, einschließlich Signalspuren, die Antipads überqueren, und Flugzeugtrennungen, Probleme mit Signalrückwegen und Einhaltung der elektrischen Sicherheitsanforderungen. Die einzigartige 3D-Geometrie-Engine von HyperLynx DRC ermöglicht es, komplexe physische und elektrische Konstruktionsprobleme schnell zu überprüfen, sodass diese Probleme gelöst werden können, ohne dass spezielle Experten für Signalintegrität hinzugezogen werden müssen. Mit HyperLynx DRC so viele potenzielle Probleme schnell „vom Tisch“ zu nehmen, bedeutet, dass, wenn detaillierte Modellierungen und Simulationen durchgeführt werden, diese Zeit und Mühe sinnvoll investiert sind.

Schnelle, genaue Designüberprüfungen

Manuelle Designprüfungen sind bestenfalls ineffizient — wir schicken Designs zur Überprüfung durch Personen, die gleichzeitig an einer Reihe anderer Projekte arbeiten, vereinbaren einen Termin für ein Meeting und hoffen, dass die Leute nach einer sorgfältigen Überprüfung mit nützlichem Feedback kommen. Aber ehrlich gesagt — wie oft passiert das wirklich? Layouts visuell zu überprüfen ist langweilig und fehleranfällig, und das Leben ist voller unmittelbarerer Belastungen. HyperLynx DRC ersetzt diese manuellen Prozesse durch schnelle, gründliche automatische Prüfungen der elektrischen Regeln, die in Echtzeit ausgeführt werden, sodass Sie nicht Tage oder Wochen auf Feedback warten müssen. Es überprüft die Designs genau und quantitativ und gibt eine präzise Rückmeldung darüber, was die Designanforderung war, wo das Layout verletzt wurde und um wie viel. DRC erstellt eine detaillierte Liste potenzieller Designprobleme, von denen jedes ausgewählt werden kann, um die Layoutansicht auf die betreffende Stelle zu vergrößern und das Problem hervorzuheben.

Grafische Fehlerberichterstattung

Umfassende integrierte Regelbibliothek

DRC enthält über 90 domänenbasierte, parametrierbare Regeln, die auf potenzielle analoge, elektromagnetische Störungen, Gehäuseaufbau, Stromintegrität, Signalintegrität und auf Konformität beruhende elektrische Sicherheitsprobleme prüfen. Viele der Regeln sind multifunktional, sodass eine noch größere Sammlung von Designproblemen identifiziert werden kann. Um eine Analyse für ein bestimmtes Design einzurichten, müssen lediglich die Signale oder Bereiche identifiziert werden, die überprüft werden müssen, zusammen mit den anzuwendenden Regeln.

Umfassende integrierte Bibliothek

Individuell und automatisierbar

Sobald ein potenzielles Problem identifiziert, überprüft und festgestellt wurde, dass es eine Änderung des Layouts erfordert, muss diese Änderung schnell und präzise an andere weitergegeben werden. HyperLynx DRC erstellt ShareLists, die PCB-Tools automatisch so steuern, dass sie die betreffenden Bereiche durch Schwenken und Zoomen der Anzeige anzeigen. Dadurch können Probleme klar kommuniziert werden und es wird der Prozess der Änderung des Layouts beschleunigt, um eine Liste von Problemen zu lösen.

Änderungen am PCB-Layout vorantreiben

Änderungen am PCB-Layout vorantreiben

Zusätzlich zur integrierten Regelbibliothek von DRC können Benutzer ihre eigenen benutzerdefinierten Prüfregeln in Python entwickeln und dabei die Vorteile eines integrierten Satzes von Designobjekten und Automatisierungsfunktionen nutzen. Mit der schnellen, umfassenden 3D-Strukturanalyse-Engine von DRC können Sie Regeln erstellen, um nach komplexen, firmeneigenen Entwurfsanforderungen zu suchen und Verstöße zu melden, indem Sie den gleichen Analyseablauf, dieselben Berichts- und Gegenprüfungsmechanismen verwenden wie die im Lieferumfang von DRC enthaltenen Regeln. DRC ist auch extern automatisierbar. Sobald Sie also die Regeln und Parameter haben, die Sie verwenden möchten, können Sie DRC so steuern, dass Designs im Stapel überprüft werden, wodurch die Zeit für die Entwurfsprüfung weiter reduziert und die Effizienz verbessert wird.

Das Bild zeigt ein anpassbares und automatisierbares Dashboard mit verschiedenen Datenvisualisierungen und Metriken.

Progressive Überprüfung

Die Überprüfung nach dem Layout ist ein Wettlauf mit der Zeit — in der Minute, in der ein Layout „abgeschlossen“ ist, besteht der Druck, das Design für die Prototypenfertigung freizugeben, noch bevor die Entwurfsprüfung nach dem Layout abgeschlossen ist. Traditionelle, umfassende Modellierung und Simulation nach dem Layout ist zeit- und fachaufwändig — und teuer.

HyperLynx DRC ist die erste Stufe der einzigartigen „progressiven Verifizierung“ -Methode von Siemens, die es Designern ermöglicht, so viele potenzielle Probleme mit einem Design so schnell wie möglich zu finden, mit so wenig Zeit und Aufwand wie möglich. DRC kann Probleme innerhalb von Minuten finden, deren Suche mit der Simulation Tage dauern kann, falls sie überhaupt gefunden werden. Es hat keinen Sinn, Zeit, Mühe und Geld in die Durchführung komplexer Simulationen zu investieren, wenn es einfache Probleme mit dem Design gibt, die schnell gefunden werden können. Wenn Benutzer zuerst eine Entwurfsprüfung mit DRC durchführen, können sie diese Probleme finden und lösen, bevor sie zu komplexeren Verifizierungsprozessen übergehen.

HLDRC Progressive Verifizierung

Resources