Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Uni Smart und Halesowen College

Das Halesowen College ist ein Beispiel für Nachhaltigkeit für Hochschuleinrichtungen

Die Hochschule für Weiterbildung hat im Rahmen ihrer neuesten Umweltinitiative intelligente Beleuchtung installiert, wodurch im Vergleich zum vorherigen System bis zu 85% an Energie eingespart werden. Halesowen hat das ehrgeizige Ziel, die CO2-Emissionen bis 2032 um 50% und bis 2037 um 75% zu reduzieren (verglichen mit dem Verbrauch von 2019).

Unterstützung der nationalen Bemühungen, Großbritannien zu einer Supermacht für saubere Energie zu machen, Halesowen College hat bereits eine Reihe von Projekten umgesetzt. Dazu gehören Recycling-Sammelstellen an allen Standorten, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und ein spezieller Busservice für Studierende.

Um das Beleuchtungssystem aufzurüsten, ging das College eine Partnerschaft ein mit Intelligente Solutions von Uni, ein Managed Service Provider für nachhaltige Gebäude und Siemens Financial Services (SFS) , ein spezialisierter Finanzdienstleister.

Innovate UK, die britische „Innovationsagentur“, hat Uni Smart bei Halesowen eingeführt; und SFS ist der exklusive Finanzierungspartner von Uni Smart.

Wenn Gebäude sprechen könnten

Laut dem World Green Building Council stehen Gebäude für 39% der weltweiten energiebezogenen Emissionen.

Als Nächstes empfiehlt Uni Smart Lösungen aus seiner IoT-Produktsuite ecoPULSE. Traditionelle, fluoreszierende und LED-Beleuchtung verbraucht mehr Energie als moderne intelligente Lichtsteuerungen; intelligente Beleuchtung ist bis zu 75% energieeffizienter als LED. Aus diesem Grund wird die Beleuchtung oft zuerst behandelt, um sicherzustellen, dass energieeffiziente Glühlampen verwendet werden, die Lichter in unbewohnten Bereichen ausgeschaltet werden und dass ausgefallene Beleuchtung schnell erkannt und behoben wird.

Die Aufmerksamkeit verlagert sich dann auf die Lufttemperatur und die Belegung, wodurch sichergestellt wird, dass jeder Bereich des Gebäudes kontrolliert und effizient genutzt wird. Kunden haben vollen Zugriff auf Daten von installierten Geräten; Uni Smart erstellt auch regelmäßige Berichte für Immobilienverwalter, wodurch der Aufwand für Analysen entfällt.

Investieren, um zu sparen

Die Herausforderung besteht nicht darin, Gebäudeeigentümer und -verwalter von den Vorteilen intelligenter Technologie zu überzeugen, sondern kapitalschwache Organisationen zu Investitionen zu ermutigen. Chris Goff von Uni Smart verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensfinanzierung und beginnt dieses Gespräch mit Kunden schon früh. Energieeffizienzprojekte amortisieren sich in der Regel im Laufe der Zeit; intelligente Finanzierungslösungen können so strukturiert werden, dass sie sich an diesen Einsparungen orientieren.

Der Service von Uni Smart endet nicht mit der Installation. Das Unternehmen unterhält auch installierte Systeme, um eine Verschlechterung zu verhindern, die Investitionen der Kunden zu schützen und kontinuierliche Einsparungen sicherzustellen.

Corinne Youren, Direktorin für Nachlässe am Halesowen College, sagte: „Wir haben schon früher Finanzierungen für Vermögenswerte wie IT-Geräte genutzt, aber dies war das erste Mal, dass wir mit einem Finanzierer für intelligente Gebäudetechnologien zusammengearbeitet haben. Die Master-Lease-Lösung bedeutete, dass wir einfach eine Struktur und eine Reihe von Allgemeinen Geschäftsbedingungen hatten.“

SFS ist der einzige Finanzpartner von Uni Smart, dank der Expertise des Finanziers im Bereich intelligenter Gebäudetechnik in diesem Bereich und seinem Engagement für Projekte, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Für Halesowens Beleuchtungsprojekt stellte SFS eine Master-Lease-Anlage zur Verfügung. Das College kann für jede Anlage eine Ziehung vornehmen, anstatt jedes Mal einen neuen Mietvertrag zu beantragen.

Beleuchtung einschalten

Die intelligente Beleuchtung von Uni Smart schaltet sich automatisch aus, wenn sie nicht benötigt wird, und passt sich der Sonneneinstrahlung an, um das natürliche Licht zu maximieren. Die zentrale Steuerung ermöglicht es den Gebäudemanagern, Lichtszenen zu planen, die Nutzung zu verfolgen und Probleme aus der Ferne zu lösen, wodurch die Wartungskosten gesenkt werden. Jedes Licht hat einen eingebauten Energiezähler.

Das ursprüngliche Projekt (das drei von dreizehn Gebäuden umfasste) erzielte Energieeinsparungen von bis zu 85% gegenüber dem alten System und eine Nettoeinsparung von 20% bei den Betriebskosten.

Kontaktieren Sie unser Team

Kathryn Vassilissin
Verkaufsleiter, Anbieterkanäle
E-Mail: kathryn.vassilissin@siemens.com

Kontakt aufnehmen

Erfahren Sie mehr über Finanzierungslösungen von SFS.