Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Der Weg zur Finanzierung von Produktionsanlagen

Lockerung der Investition: Optimierung der Beschaffung von Produktionsanlagen mit intelligenter Finanzierung

Es ist kein Geheimnis, dass die Mitarbeiter der Fertigungsindustrie den Drang zur Digitalisierung ihrer Produktionsprozesse erkennen. Warum? Weil die Einführung moderner, digitalfähiger Maschinen erhebliche Vorteile bietet, darunter erhöhte Genauigkeit und Präzision, minimierter Abfall, kontinuierliche Automatisierung, schnellere Auftragseinrichtung, vorausschauende Wartung, die die Betriebszeit optimiert, reduzierter Energieverbrauch, Fernoptimierung in Echtzeit und vieles mehr.

Die digitale Transformation erfordert jedoch Investitionen. Doch im aktuellen unberechenbaren Marktumfeld zögern Hersteller oft, ihr wertvolles Geld für den Kauf neuer Geräte einzusetzen. Ausrüstungslieferanten, darunter sowohl Erstausrüster (OEMs) als auch Händler, sind bestrebt, ihre Kunden bei Investitionen in Maschinen zu unterstützen, ohne ihre Barreserven zu belasten.

Fertigungslinien

  • Abfüllmaschine
  • Produktionslinie
  • Ausrüstung für die Lebensmittelverarbeitung
  • Etikettiermaschinen
  • 3D-Drucker
  • Maßgeschneiderte Applikationsmaschinen

Ausrüstung für Handhabung und Lagerung

  • Greifen Sie auf Plattformen zu
  • Brückenkräne
  • Teleskoplader
  • Lagergabelstapler
  • Automatisierte Lager- und Abrufsysteme (ASRS)

Werkzeugmaschinen

  • Bearbeitungszentren
  • Drehmaschinen
  • Robotersysteme
  • Spritzgussausrüstung
  • Schleifmaschine

Technologie und Nachhaltigkeit

  • Elektronik- und Halbleiterausrüstung
  • Maschinen zur Drahtbearbeitung
  • Koordinatenmessgeräte
  • API
  • Digitaler Zwilling
  • Sonnenkollektoren
  • Ladegeräte für Elektrofahrzeuge
  • Nachrüsten

Hier ist eine Geschichte über einen OEM, der flexible Finanzlösungen einsetzt, damit die digitale Reise für seine Fertigungskunden funktioniert.

Herausforderungen im Vertrieb

Henry ist der Verkaufsleiter eines OEMs für Fertigungsausrüstung. Das Unternehmen hat eine globale Marktreichweite und vertreibt seine Spezialmaschinen auf der ganzen Welt. Sie sehen sich jedoch einer zunehmenden Konkurrenz ausgesetzt — insbesondere aus dem Fernen Osten.

In den letzten zwei Jahren haben die Hersteller, die Henrys Maschinen einsetzen, eine Verknappung der Märkte erlebt, was zu einer gewissen Investitionszögerlichkeit bei seinem Kundenstamm geführt hat. Das ist etwas, das Henry reparieren musste.

Infolgedessen traf sich Henry mit seinem CFO Shruti, und zusammen gingen sie eine Partnerschaft mit dem Spezialfinanzierer SFS ein. Henry war erstaunt über die Bandbreite an Produktionsanlagen, Technologien und unterstützender Infrastruktur, die SFS finanzieren konnte. Jetzt bietet das Unternehmen bei fast jedem Maschinenverkaufsvorschlag eine Finanzierungsoption an.

Abbildung von Shruti und Henry, die Seite an Seite mit verschränkten Armen stehen.
Sarah steht neben einer Produktionslinie, in der Flaschen und ein Roboter-Verpackungssystem in eingefügten Symbolen dargestellt sind.

Finanzen sorgen für mehr Umsatz

Früher war das Finanzwesen eine integrierte Option für Kunden und Interessenten, der Umsatz stieg im ersten Jahr erheblich und auch die Gewinnmargen stiegen. Aus Shrutis Sicht war das eindeutig ein großartiges Ergebnis, da sie für die Rentabilität des Unternehmens verantwortlich ist. Deshalb bedeutet die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Finanzier, der ein tiefes Verständnis der Cashflow-Muster in der Fertigung und der Fertigungstechnologie hat, dass liquiditätsfreundliche Strukturen für die spezifischen Anforderungen jedes Kunden eingerichtet werden können.

Henrys Team sah die positiven Auswirkungen des gestiegenen Umsatzes. Dies war das Ergebnis maßgeschneiderter Finanzierungsoptionen, unterstützt von ihrem engagierten Finanzierungspartner von SFS, was dazu beitrug, mehr Geschäftschancen zu schließen.

Die Zusammenarbeit mit SFS ermöglichte ihnen den Zugriff auf das Online-Portal, Tools und training für:

  • Erhöhen Sie den Komfort des Vertriebsteams bei der Beantwortung von hochrangigen Anfragen im Zusammenhang mit Finanzen,
  • einen Kaufpreis in schmackhaftere Raten aufteilen,
  • Zugriff auf sofortige Kreditentscheidungen für bestätigte Kunden,
  • Prüfen Sie potenzielle Möglichkeiten vorab, um ihre finanzielle Eignung zu ermitteln,
  • Binden Sie Finanzen selbstbewusst in das Verkaufsgespräch ein und sorgen Sie für höhere Umsätze.

Reibungslose Systeme, fachkundige Leute

Shruti ist eine Partnerschaft mit Peters Firma eingegangen, die Robotersysteme herstellt, die ihr Ausrüstungsportfolio ergänzen. Für mehrere Kunden wurde eine revolvierende Kreditlinie eingerichtet, die es ermöglicht, Maschinen aus mehreren Ländern zu erwerben, ohne dass jedes Mal ein neuer vollständiger Vorschlag erforderlich ist.

Für unkomplizierte Transaktionen bietet SFS ein einfach zu bedienendes Online-Portal. Im Fall der Firma von Henry und Shruti wurde die Funktionalität über eine Schnittstelle zur Anwendungsverarbeitung oder API in ihr eigenes CRM-System eingebettet. Die Integration wurde schnell von ihrem Tech-Team durchgeführt, und jetzt ist die Finanzierung abgeschlossen, ohne dass die Vertriebsmitarbeiter jemals ihre Unternehmenssysteme verlassen müssen. Bei einigen Geschäften bietet SFS persönlichen Support — quasi als Erweiterung von Henrys Vertriebsteam —, um Finanzierungsexpertise zur Verfügung zu stellen und Strukturen und Konditionen zu identifizieren, die wirklich dem Cashflow und den Budgetanforderungen des Kunden entsprechen. Auch das hilft, ein typisches Hindernis zu überwinden, das der Sicherung einer Bestellung entgegensteht.

Und wenn es um internationale Geschäfte geht, ist es ein großer Vorteil, dass SFS selbst als Teil der Siemens-Familie eine globale Präsenz hat. Das bringt ein Netzwerk von Experten für Produktionsfinanzierung in den Ländern mit sich, in denen Henry und Shruti Geschäfte machen wollen, und die Möglichkeit, Transaktionen in mehreren Währungen abzuwickeln.

Die API wird von SFS bereitgestellt und die Robotersysteme werden von SFS finanziert.

Peter bespricht Produktionsdaten mit einem Kollegen neben einer Förderlinie und Roboterarmen in einer Fabrik.
Lagerhaus mit gestapelten Kisten, einem Gabelstaplerfahrer und einem Arbeiter auf einem Aufzug, der hohe Lagerregale erreicht.

Finanzen ermöglichen interne Investitionen

Henrys COO, Roz, sieht oft, dass Kunden ergänzende Flurförderzeuge wie Teleskoplader, Lagerstapler, Hubarbeitsbühnen und Brückenkräne für die Produktionsumgebung im Maschinenbau erwerben. Die Anbieter dieser Geräte möchten den Verkaufsprozess so einfach und automatisiert wie möglich gestalten, und mehrere haben integrierte Finanzierungsoptionen in ihre Websites aufgenommen, sodass Kunden den gesamten Prozess — Maschinenbestellung und dazugehöriger Finanzierungsplan — online, auf Knopfdruck, abwickeln können.

Der Finanzierungspartner kann die Kosten dieser Nachrüstprojekte mit einer Reihe flexibler Finanzierungsstrukturen decken, die für den Kunden funktionieren, einschließlich einer digitalen Zwillingssoftware, mit der die Nachrüstung in der virtuellen Welt entworfen, getestet und konfiguriert werden kann. Die physische Nachrüstung kann dann auf wenige Wochen statt auf Monate reduziert werden, was bedeutet, dass der Kunde die Ausfallzeiten für die oft hochkritischen Maschinen auf ein Minimum reduziert. Weniger Ausfallzeiten bei der Installation bedeuten mehr Einsparungen für den Kunden.

Schließlich erkennen Shruti und Roz, dass das Unternehmen durch die Umgestaltung ihrer bebauten Umgebung und ihrer Logistik eine Menge Einsparungen erzielen kann. Der Finanzierungspartner hat ein System entwickelt, das die gesamte Renovierung der Gebäude ermöglicht, sodass sie automatisiert, nachhaltiger und energieeffizienter werden.

Die 3D-Drucker, der digitale Zwilling, die LED-Beleuchtung, die Solarenergie, das Laden von Elektrofahrzeugen und die Quellwärmepumpen werden alle von SFS finanziert.

Shruti, Henry und Roz konnten SFS auch einem Anbieter von Bearbeitungszentren vorstellen, mit dem sie einen gemeinsamen Kunden hatten. Dieses Unternehmen sieht sich einem zunehmenden Preiswettbewerb durch ausländische Anbieter ausgesetzt. Um weiterhin effektiv im Wettbewerb bestehen zu können, arbeitete das Unternehmen mit SFS zusammen, um die Investitionskosten für Maschinen, Service, Wartung, training und zukünftige Upgrade-Optionen in einem einzigen, erschwinglichen Finanzierungsplan zusammenzufassen.

Die Bearbeitungszentren, Drehmaschinen und Spritzgussanlagen werden alle von SFS finanziert.

Finanzierungsmöglichkeiten für Produktionsanlagen

Kostengünstige Finanzierungslösungen für Fertigungstechnologien von Siemens Financial Services (SFS) ermöglichen es OEMs und Anbietern, Umsatz und Kapazität zu steigern, sei es für neue Maschinen, gebrauchte Geräte oder Nachrüstprojekte.

OEMs, Lieferanten und ihre Fertigungskunden können aus den folgenden Optionen wählen:

SFS-UK-Manufacturing-Bearbeitungszentren-Grafik
Grafik von SFS, Großbritannien, Fertigung, Finanzen, Leasing

Mietkauf

Eine flexible Art der Finanzierung des Erwerbs von Vermögenswerten, bei der der Kunde die Kosten für den Kauf des Vermögenswerts über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt und die Option hat, den Vermögenswert am Ende der Laufzeit zu besitzen.

Symbol für Bau, Finanzen, Betriebsleasing.

Operating Leasing (Leasing mit Restwert)

Zu Beginn des Leasings wird der Restwert der Ausrüstung prognostiziert. Der Kunde zahlt dann während der Vertragslaufzeit eine feste Zahlung in% für die Nutzung der Ausrüstung und gibt sie am Ende zurück.

Grafik für SFS-UK-Manufacturing-Hire Purchase-

Leasing finanzieren

Eine kostengünstige Alternative zu Bargeld oder Bankfazilität. SFS kauft die Ausrüstung und behält das Eigentum. Der Kunde kann die Ausrüstung nutzen, indem er Zahlungen über einen vereinbarten Zeitraum leistet und am Ende der Hauptlaufzeit zwischen verschiedenen Optionen wählen kann.

SFS-UK-Manufacturing-Energy-Graphic

Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen

Künftige Energieeinsparungen werden genutzt, um die Umstellung auf Energieeffizienz im Vergleich zu den aktuellen Ausgaben ohne Nettokosten zu machen. Nach dem Ende der Finanzierungsperiode fallen alle Ersparnisse dem Kunden zu.

SFS-UK-Manufacturing-erweiterte Grafik

Erweiterte Zahlungsbedingungen

Komponentenkäufe können bis zu sechs Monate später bezahlt werden. Dadurch werden die Kosten enger an den Einnahmen des Kunden ausgerichtet, was den Cashflow erleichtert.

Kontakt aufnehmen

Erfahren Sie mehr über Finanzierungslösungen von SFS.