Servicehinweise, Garantiebestimmungen und Ersatzteilservice
Diese Seite bietet Zugriff auf wichtige Servicedokumente von Siemens Digital Industries für Kunden in Japan, einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Reparaturen vor Ort (Zeit- und Materialservicevertrag), Servicegarantierichtlinien, Ersatzteilgarantierichtlinien, Austauschprogramm, Servicebedingungen für Fernunterstützung und Informationen zur Angebotsanfrage für Ersatzteile. Es beschreibt auch den Serviceumfang, die Garantieabdeckung, die Zahlungsbedingungen, Haftungsbeschränkungen, Reparaturverfahren und Support-Anforderungen für Siemens-Produkte. Ob Sie eine Reparatur vor Ort, technischen Support, Fernunterstützung, überholte Ersatzprodukte oder ein Ersatzteilangebot anfordern, diese Dokumente helfen Ihnen, die geltenden Bedingungen, Verantwortlichkeiten und Support-Optionen von Siemens in Japan zu verstehen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Reparaturen vor Ort (Zeit- und Materialservicevertrag)
1. Reparatur vor Ort//Zeit- und Materialservicevertrag
Gemäß dem von Siemens gewährten Zeit- und Materialservicevertrag deckt der vertraglich vereinbarte Service die Arbeitszeit von Siemens-Technikern ab, die vor Ort Untersuchungen, Inspektionen, Reparaturen, Justierungen und damit verbundene Dienstleistungen für Siemens-Produkte durchführen.
Die Vereinbarung tut nicht garantieren, dass das gemeldete Problem als Ergebnis der geleisteten Arbeit gelöst wird. Siemens ist nur verpflichtet, die Dienstleistungen mit der gebotenen professionellen Sorgfalt zu erbringen und sein Fachwissen und Know-how als umsichtiger Dienstleister einzusetzen.
Dementsprechend sind unabhängig vom Ergebnis alle Arbeitsstunden, die Siemens-Techniker zur Erfüllung dieser Verpflichtungen aufwenden, abrechnungsfähig.
Bei diesem Vertrag handelt es sich um eine leistungsabhängige Zeit- und Materialvereinbarung und beinhaltet keine Verantwortung für die Fertigstellung oder Haftung für fehlerhafte Leistungen. Es ist kein Festpreisvertrag, mit dem ein bestimmtes Endergebnis erzielt werden soll.
2. Reisezeit (Reparatur vor Ort)
Die Reisezeit, die Siemens-Techniker benötigen, um den Servicestandort zu erreichen, wird als Reisezeit berechnet.
Die tatsächliche Reisedauer kann je nach Verkehrslage und Route variieren. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der im Servicebericht aufgezeichneten Zeit.
3. Transportkosten (Messgeräte, Werkzeuge, Teile usw.) (Nur Reparatur vor Ort)
Materialien, die als Gepäck mehr als 20 kg wiegen oder einen Verkaufswert von über 500.000 JPY haben, werden separat versendet.
Fracht, die 30 kg übersteigt, wird als Sonderfracht behandelt und es können zusätzliche Kosten anfallen, wie z. B. Chartergebühren am Zielort.
Die Transportkosten variieren je nach Versandart. Die Transportvereinbarungen, einschließlich Charterservices, falls erforderlich, werden von Siemens auf der Grundlage der Dringlichkeit und der Kundenanforderungen festgelegt.
4. Unterkunft (Reparatur vor Ort)
Siemens kann eine Übernachtung auf oder in der Nähe der Baustelle oder auf dem Rückweg arrangieren, wenn:
- Die geschätzte Rückkehrzeit zum Siemens-Büro nach Abschluss der Arbeiten kann am selben Tag um 20:00 Uhr überschreiten.
- Aufgrund der Transportbedingungen ist eine Rückgabe am selben Tag nicht praktikabel.
Je nach Arbeitsbeginn und Serviceort können Reise und Unterkunft vor dem geplanten Servicetermin erforderlich sein.
Siemens kann die Notwendigkeit einer Unterbringung auch auf der Grundlage der tatsächlichen Arbeitssituation am Tag des Gottesdienstes bestimmen.
5. Hinweise zum Ersatzteilverbrauch und zur Abrechnung (Reparatur vor Ort)
In der Regel bietet Siemens keine Leihdienstleistungen für Ersatzteile an.
Alle Teile, die unabhängig vom Besuch eines Technikers vor Ort bestellt und geliefert werden, gelten als gekaufte Artikel und können nicht zurückgegeben werden, sofern nicht anders vereinbart.
Diese Einschränkung gilt nicht für Teile, die von Siemens-Technikern im Rahmen eines Reparaturbesuchs vor Ort mitgebracht wurden.
Rücksendungen können nur für ungeöffnete Produkte akzeptiert werden, die innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung zurückgegeben werden.
Geöffnete Produkte können aus Kundengründen nicht storniert oder zurückgegeben werden.
6. Trade-in-Exchange-Programm (Reparatur vor Ort)
(Wenn der Kunde den Ersatz eines defekten Geräts auf Eintauschbasis anfordert oder wenn nur ein Eintauschservice angeboten wird)
- Nach Eingang der Bestellung kann Siemens den Kunden darüber informieren, dass das Inventar aufgrund der Lagerbedingungen in Deutschland nicht verfügbar ist.
In solchen Fällen kann die Bestellung storniert werden.
- Defekte Produkte werden zum angegebenen Eintauschwert akzeptiert und es wird ein Rabatt auf den Preis des generalüberholten Ersatzgeräts gewährt.
- Siemens kauft keine defekten Produkte ohne eine entsprechende Eintauschtransaktion.
- Der Umtausch gilt nicht für den Kauf neuer Ersatzteile.
- Die Entscheidung, ob defekte Produkte zum Eintausch intauschfähig sind, wird von den Siemens-Produktionsstätten oder von dafür vorgesehenen Evaluierungszentren durchgeführt.
- Eintauschtransaktionen beinhalten zusätzliche Bearbeitungsgebühren, Versandkosten, Kosten für die Prüfung der Eignung und damit verbundene Ausgaben.
- Produkte, für die die Bearbeitungskosten den Eintauschwert übersteigen, werden nicht akzeptiert. (Als Richtlinie gilt dies in der Regel für Geräte mit einem geschätzten Eintauschwert unter 100.000 JPY.)
- Defekte Produkte, die nicht wiederaufbereitet werden können, wie z. B. Produkte mit mechanischer Beschädigung, Brandschaden oder starker Verunreinigung, kommen nicht zum Eintausch in Frage.
- Selbst wenn ein Produkt als nicht für den Eintausch in Frage kommt, werden alle anfallenden Kosten, einschließlich Versandkosten, Zertifizierungsgebühren für die Nichtqualifizierung und andere Ausgaben, trotzdem in Rechnung gestellt.
- Wenn ein Produkt als nicht zum Eintausch in Frage kommt, wird auf das generalüberholte Ersatzgerät kein Rabatt gewährt.
- Für generalüberholte Ersatzprodukte gilt eine 12-monatige Garantie ab dem Testdatum der Lieferung.
- Die Verfügbarkeit von generalüberholten Produkten wird erst bestätigt, nachdem eine Bestellung aufgegeben wurde. Nach Annahme der Bestellung kann eine Mitteilung über nicht mehr vorrätige Artikel ausgestellt werden.
- Kunden müssen defekte Produkte innerhalb eines Monats nach Lieferung des generalüberholten Ersatzprodukts an den dafür vorgesehenen Siemens-Standort zurücksenden.
- Die inländischen Rücksendekosten für defekte Produkte gehen zu Lasten des Kunden.
- Wenn das defekte Produkt nicht innerhalb der angegebenen Frist zurückgegeben wird, wird die Eintauschvereinbarung ungültig und dem Kunden wird erneut ein Angebot unterbreitet und der Standardkaufpreis in Rechnung gestellt.
- Das Eigentum an dem defekten Produkt geht zum Zeitpunkt der Bestellung zum Eintausch auf Siemens über.
- Ein Eintausch kann nicht beantragt werden, wenn die Artikelnummer des zurückgesandten Geräts von der des wiederaufbereiteten Ersatzprodukts abweicht.
7. Zusätzliche Gebühren
Die folgenden Kosten, die im Zusammenhang mit dem Service anfallen, werden zu den tatsächlichen Kosten berechnet:
- Reisekosten
- Transportkosten
- Autobahngebühren
- Andere arbeitsbedingte Reisekosten
Die Übernachtungskosten werden gemäß den internen Vorschriften von Siemens in Rechnung gestellt.
Wenn ein Firmenfahrzeug benutzt wird, wird eine Fahrzeugnutzungsgebühr von 100 JPY pro Kilometer (einschließlich Treibstoffkosten) erhoben.
8. Leistungsumfang
Der technische Support ist auf Siemens-Produkte beschränkt, einschließlich Untersuchung, Inspektion, Reparatur, Upgrades und Wartung.
In der Regel deckt der Siemens-Support nicht den Betrieb oder die Anwendung von Produktionsanlagen oder Maschinen ab, für die Siemens nicht für das Maschinen- oder Schaltschrankdesign verantwortlich war.
Gegebenenfalls kann Siemens jedoch in Zusammenarbeit mit dem Maschinenhersteller angemessene Unterstützung bieten.
Support für Produkte von Drittanbietern ist generell nicht verfügbar.
9. Dienstleistungen für spezielle Anwendungen
Kunden werden gebeten, im Voraus mitzuteilen, ob das Produkt für andere Anwendungen als Verbraucher- oder allgemeine industrielle Elektrogeräte verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
- Nukleare Kontrollsysteme
- Luft- und Raumfahrtanwendungen
- Medizinische Ausrüstung
- Transportsysteme
- Andere Spezialanwendungen
- Lebenserhaltende oder lebenswichtige Einrichtungen
- Einrichtungen, in denen im Falle eines Ausfalls erhebliche Schäden entstehen können
10. Zahlungsbedingungen
Für Kunden, die einen bestehenden Vertrag mit Siemens haben, haben die Bedingungen dieser Vereinbarung Vorrang.
Hinweis: Wenn alternative Zahlungsbedingungen erforderlich sind (z. B. Zahlung per Schuldschein), müssen Kunden Transaktionen über einen von Siemens autorisierten Vertriebspartner abwickeln.
11. Fernunterstützungsdienst
- Siemens bietet Support aus der Ferne, indem es den Installationsort des abgedeckten Produkts und das Siemens-Supportcenter über Telekommunikationsmittel (Telefon, Internet usw.) miteinander verbindet. Kunden oder Endbenutzer am Installationsort müssen Videobilder des Produkts mit den Siemens-Technikern teilen.
- Die für den Remote Assist Service verwendete Kommunikationsplattform wird von Siemens (Microsoft Teams) bestimmt. Die Kunden sind dafür verantwortlich, die entsprechenden Handbücher zu lesen, die erforderliche Hardware, Software und Anwendungen zu installieren und auf eigene Kosten eine geeignete Internetumgebung aufrechtzuerhalten.
- Siemens-Techniker geben Anweisungen und Ratschläge auf der Grundlage der geteilten Videobilder. Die eigentliche Arbeit wird vom Vertreter des Kunden oder vom Vertreter des Endbenutzers ausgeführt. Kunden müssen daher sicherstellen, dass entsprechend qualifiziertes Personal eingesetzt wird, bevor sie den Service in Anspruch nehmen.
- Siemens haftet nicht für Schäden, die durch Handlungen oder Unterlassungen verursacht wurden, die den Anweisungen der Siemens-Techniker zuwiderlaufen, noch für Unfälle, die während der Arbeit des Kundenpersonals auftreten, oder für Schäden, die aus Gründen entstehen, die Siemens nicht zuzuschreiben sind.
- Alle Video-, Bild- und sonstigen Informationen, die während des Remote Assist Service geteilt werden, werden vertraulich behandelt. Sowohl Siemens als auch der Kunde behandeln diese Informationen streng vertraulich, geben sie nicht an Dritte weiter und verwenden sie ausschließlich für die Zwecke dieses Dienstes. Kunden müssen angemessene Maßnahmen ergreifen, um zu vermeiden, dass vertrauliche Informationen, die ihnen selbst oder Dritten gehören, weitergegeben werden.
- Kunden, die Remote Assist Services im Namen eines Endbenutzers bestellen, müssen sicherstellen, dass der Endbenutzer diese Anforderungen erfüllt, und haften gemeinsam mit dem Endbenutzer.
12. Akzeptanzkriterien
Die Abnahme des Service gilt als abgeschlossen, wenn der vom Siemens-Techniker nach Abschluss der Arbeiten erstellte Servicebericht eingereicht wird.
13. Andere Handelsbedingungen
Die in Abschnitt 6 beschriebenen Eintauschbedingungen und alle Angelegenheiten, die in diesem Dokument nicht ausdrücklich behandelt werden, unterliegen den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Siemens:
Allgemeine Verkaufsbedingungen von Siemens Japan
14. Datennutzungsrechte
Der Kunde gewährt Siemens und seinen verbundenen Unternehmen ein weltweites, uneingeschränktes, unbefristetes Recht, Folgendes zu hosten, zu speichern, zu reproduzieren, zu modifizieren, zu verarbeiten, zu analysieren, abzurufen, zu übertragen und zu verwenden:
- Daten, die vom Kunden zur Verfügung gestellt wurden,
- Daten, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Siemens-Diensten erhoben wurden,
- Daten, die in Lieferungen enthalten sind, die von Siemens oder Dritten erstellt wurden,
(zusammenfassend als „Gesammelte Daten“ bezeichnet).
Diese Rechte können für interne Zwecke von Siemens ausgeübt werden, einschließlich der Produkt- und Serviceentwicklung und -verbesserung sowie der Erstellung maßgeschneiderter Angebote für den Kunden.
Darüber hinaus können Siemens und seine verbundenen Unternehmen gesammelte Daten mit anderen Daten aggregieren und diese aggregierten Informationen entweder direkt oder über Dritte für Zwecke wie Benchmarking veröffentlichen, sofern der Kunde nicht identifiziert werden kann.
Die in diesem Abschnitt gewährten Rechte gelten nicht für die eingetragenen geistigen Eigentumsrechte des Kunden.
Formular zur Angebotsanfrage für Ersatzteile
Kunden, die ein Angebot für Ersatzteile erhalten möchten, werden bearbeitet von Siemens Digital Industries werden gebeten, die folgenden Informationen zu überprüfen und die erforderlichen Felder auszufüllen. Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie bitte auf Einreichen Knopf.
Bitte beachten Sie: Dieses Angebotsanforderungsformular ist nur für Kunden verfügbar, die ein Direkthandelskonto bei Siemens haben.
Kunden, die kein direktes Geschäftskonto bei Siemens haben, werden gebeten, ihre Angebotsanfragen über einen autorisierten Siemens-Partner einzureichen.
Wenn die Modellnummer des Produkts unbekannt ist, senden Sie bitte eine E-Mail mit einem Foto des Produkts im Anhang an die unten angegebene Adresse.
Anfrage-E-Mail-Adresse für unbekannte Modellnummern: Industry.service.skk@siemens.com
Für Kunden ohne direkten Siemens-Account wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Siemens-Partner.