Anmerkung der Redaktion: Diese Erzählversion einer aktuellen Optimistischer Ausblick Podcast-Folge,“KI im Gesundheitswesen und in der Fertigung: Warum Adoption das eigentliche Problem ist„— Ein Gespräch zwischen Brittany Ng, Vizepräsidentin von Siemens Digital Industries Software, und Demetri Giannikopoulos, Chief Innovation Officer bei Rad AI — beschreibt das Potenzial von KI in zwei wichtigen Bereichen, dem Gesundheitswesen und der Fertigung, wenn sie über die Daten verfügt, die sie benötigt.
Künstliche Intelligenz bewegt sich entscheidend über Experimente hinaus in die reale Welt und verändert die Art und Weise, wie wichtige Arbeit sowohl in Krankenhäusern als auch in industriellen Umgebungen erledigt wird. Von Radiologiesuiten bis hin zu Werften geht es nicht mehr darum, was KI leisten könnte, sondern darum, wie sie bereits das menschliche Fachwissen erweitert, um messbare Auswirkungen zu erzielen.
In einem kürzlich erschienenen Podcast-Interview mit Optimistic Outlook zwischen Brittany Ng von Siemens Digital Industries Software und Demetri Giannikopoulos, Chief Innovation Officer bei Rad AI, tauchte ein gemeinsames Thema auf: Die Zukunft der industriellen KI im Gesundheitswesen und in der Fertigungsinnovation hängt nicht davon ab, Menschen zu ersetzen, sondern sie zu befähigen, in Umgebungen, in denen viel auf dem Spiel steht, bessere Entscheidungen zu treffen.
Bereitstellung der richtigen Gesundheitsdaten für Patienten
In allen Branchen erweist sich KI als am wertvollsten, wenn sie das menschliche Urteilsvermögen verbessert — nicht ersetzt. Nirgendwo ist das klarer als im Gesundheitswesen, wo das Datenvolumen selbst die erfahrensten Kliniker überfordern kann.
Das Gesundheitswesen „ist ein Bereich, in dem die Menge an Informationen, die veröffentlicht werden, einfach überwältigend ist“, sagte Giannikopoulos im Podcast. „In der Lage zu sein, diesen Lärm zu überstehen, kann unglaublich schwierig sein.“
Durch das Aggregieren und Interpretieren von Daten in großem Maßstab hilft KI im Gesundheitswesen Ärzten, die Zusammenhänge schneller miteinander zu verbinden — verpasste oder verspätete Diagnosen zu reduzieren und präzisere Behandlungspfade zu steuern. In dem Podcast wies Giannikopoulos auf die Fähigkeit von KI hin, fragmentierte Informationen über Systeme und Fachgebiete hinweg zusammenzuführen und so ein klareres, vollständigeres Bild der Patientengesundheit zu vermitteln.
„Im Kern KI. [kann] die unglaublichen Datenmengen, die wir haben, verarbeiten.... und letztendlich dazu beitragen, diesen Patienten mit den besten Informationen und dem besten Behandlungsweg zu verbinden, die ihm zur Verfügung stehen „, sagte er.
Innovation mit dem „digitalen Rückgrat“ der Industrie
Es mag zwar unterschiedlich sein, aber die grundlegenden systemischen Herausforderungen in der Fertigung und im Schiffbau sind denen im Gesundheitswesen sehr ähnlich: komplexe Systeme, hohe Sicherheitsanforderungen und das Bedürfnis nach Präzision bei jedem Schritt.
Der Wendepunkt war, wie Brittany Ng im Podcast feststellte, das Entstehen einer robusten digitalen Grundlage — einschließlich digitaler Zwillingsumgebungen und vernetzter Produktionssysteme.
„Wir haben endlich das, was ich das digitale Rückgrat nenne“, sagte Ng. „KI hat jetzt diese strukturierten Kontextdaten, mit denen sie arbeiten kann, nicht nur fragmentierte Tabellen.“
Dieses digitale Rückgrat ermöglicht es der KI, über theoretische Erkenntnisse hinaus zu umsetzbaren Empfehlungen überzugehen — die Planung zu optimieren, die Qualität zu verbessern und die Produktionskapazitäten in Branchen zu stärken, die für die nationale Verteidigung und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind.