Ich habe kürzlich auf dem Automotive Insights Symposium der Federal Reserve Bank of Chicago gesprochen und meine Sitzung mit einer einfachen Frage begonnen:
„Wie viele von Ihnen haben in den letzten Tagen über KI gesprochen — wie kann man sie institutionalisieren oder anwenden?“Fast jede Hand, die direkt nach oben geschossen wurde. Diese Reaktion spricht Bände darüber, wo sich die Fertigung heute befindet. KI ist überall in der Konversation, aber was fehlt, ist Klarheit darüber wie um es Wirklichkeit werden zu lassen in der Fabrikhalle. Die Aufregung ist echt, und die Unsicherheit auch.
Die Hersteller versuchen zu verstehen, was KI für ihren Betrieb, ihre Belegschaft bedeutet und die Systeme, die bereits ihre Fabriken betreiben.
Bei der Suche nach diesem Verständnis gibt es drei wichtige Dinge, die ich am häufigsten höre, wenn Hersteller über KI sprechen. Das sind die kritischen Punkte dieser zunehmend wichtigen KI-Konversation — und wir werden viel lernen, wenn wir miteinander sprechen.
Erstens: Das Problem verstehen, das Sie mithilfe von KI lösen müssenUnabhängig von der Branche wollen Unternehmen direkt zur Technologie übergehen. Sie wollen wissen, was sie damit machen können und was es für sie tun kann.
Das verstehe ich vollkommen. KI, digitale Zwillinge und Automatisierung sind aufregend. Aber der allererste Ort, an den wir gehen müssen, ist viel weniger auffällig:
In erster Linie wollen wir das Problem verstehen, das Sie zu lösen versuchen. Und dann wollen wir den Prozess verstehen. Fabriken sind nicht immer Umgebungen auf der grünen Wiese. Die Maschinen laufen heute. Die Menschen halten heute ihre Produktivität aufrecht. Sie erhöhen den Wert nicht, indem Sie diese Realität ignorieren.
Wenn wir also über zukünftige Fabriken oder adaptive Fertigung sprechen, beginnt das Gespräch immer mit:
- Wie machen Sie die Dinge heute?
- Wo verlieren Sie Zeit, Qualität oder Flexibilität?
- Welches Problem ist für das Unternehmen wirklich wichtig?
Nur dann macht die Technologiediskussion Sinn.
Hier wird es auch wichtig, die reale und die digitale Welt miteinander zu verbinden. Digitale Zwillinge ermöglichen es Herstellern, Prozesse zu modellieren und Änderungen virtuell zu validieren, bevor sie die physische Umgebung berühren. Ingenieur- und Betriebsteams können Verbesserungen mit weitaus geringerem Risiko untersuchen, da die digitale Umgebung widerspiegelt, wie sich der reale Prozess verhält.
Der digital twin ersetzt den Prozess nicht. Es hilft, es zu optimieren.
Die industrielle Intelligenz hat einen Wendepunkt erreicht. Analytik, maschinelles Lernen und KI sind nicht mehr auf Offline-Analysen beschränkt. Sie sind während des Betriebs aktiv, prognostizieren Wartungsarbeiten, optimieren den Durchsatz und schlagen Anpassungen in Echtzeit vor.
Zweitens: KI funktioniert am besten, wenn sie die gesamte Fabrik verstehtHersteller sehnen sich nicht nach Dashboards, aber sie hungern nach Erkenntnissen.
Das ist jedoch kein KI-Problem. Das ist ein Kontextproblem. Eine Umfrage zur intelligenten Fertigung ergab, dass 70 Prozent der Befragten angaben, reich an Daten zu sein, aber das größte Hindernis für den betrieblichen Fortschritt war die Datenqualität. Ich höre dieselbe Botschaft in der Pharma-, CPG- und Automobilbranche. Obwohl sich diese Branchen drastisch unterscheiden, bleibt die Datenherausforderung dieselbe.
Wenn Hersteller in der Werkstatt über KI sprechen, sagen sie oft:
„Ich möchte zu einer Maschine gehen und fragen: 'Was war meine Produktion heute? Warum ist es um 10 Prozent gesunken? '“ KI funktioniert nur dann optimal, wenn sie versteht, wie alle Teile einer Fabrik zusammenpassen. Maschinen, Prozesse und Produktionsabläufe sind in einer Kette von Ursache und Wirkung miteinander verbunden. Ein Motor treibt einen Antrieb an, der Antrieb bewegt einen Roboter, der Roboter unterstützt eine Produktionslinie und die Linie trägt zur Gesamtleistung der Anlage bei.
Wenn diese Beziehungen abgebildet und kontextualisiert werden, kann die KI das Betriebsverhalten interpretieren, anstatt nur Rohzahlen zu melden. Dashboards können Ihnen zeigen, was passiert ist, aber der Kontext zeigt Ihnen, warum es passiert ist. Das ermöglicht umsetzbare Entscheidungen.
Drittens: Orchestrierung ist der nächste VorteilDie meisten Fabriken sind heute eine Mischung aus Generationen, mit moderner Software, die auf jahrzehntelanger Automatisierung, Geräten verschiedener Anbieter und Prozessen, die im Laufe der Jahre verfeinert wurden, aufbaut. Alles zu ersetzen ist nicht realistisch. Die wahre Chance liegt in der Orchestrierung dessen, was bereits existiert.
Die industrielle Intelligenz hat einen Wendepunkt erreicht. Analytik, maschinelles Lernen und KI sind nicht mehr auf Offline-Analysen beschränkt. Sie sind während des Betriebs aktiv, prognostizieren Wartungsarbeiten, optimieren den Durchsatz und schlagen Anpassungen in Echtzeit vor
Aber wenn Intelligenz wächst, steigt auch die Komplexität. Mehrere Systeme, darunter Planungstools, Optimierungsmodule, Prognosemodelle und Anwendungen zur Bedienerunterstützung, werden oft gleichzeitig ausgeführt. Einzeln arbeiten sie gut, aber ohne Koordination können sie Konflikte verursachen, was zu Instabilität führt und die Menschen zwingt, Probleme in Echtzeit zu lösen.
Das Ergebnis ist nicht zu viel Automatisierung. Es ist Automatisierung ohne Koordination.
Orchestration löst das. Als Leitungsebene richtet es intelligente Systeme während des laufenden Betriebs aus und stellt sicher, dass die Maßnahmen den betrieblichen Einschränkungen entsprechen. Es ermöglicht Herstellern, mit KI zu innovieren und sich gleichzeitig auf bewährte Industriemodelle zu verlassen, um Sicherheit, Stabilität und Disziplin zu gewährleisten.
Die Umsetzung von KI ermöglicht InnovationIndem sie sich auf das Problem konzentrieren, Daten in einen Kontext stellen und intelligente Systeme orchestrieren, können Hersteller den KI-Hype hinter sich lassen und daraus echte betriebliche Auswirkungen machen. Die Unternehmen, die das richtig machen, werden nicht nur die Leistung optimieren, sondern auch eine Grundlage für die nächste Welle industrieller Innovationen schaffen.
Besuchen Siemens um zu sehen, wie wir Herstellern helfen, KI in Betrieb zu nehmen.
Veröffentlicht: 20. März 2026