Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Eine visuelle Darstellung eines futuristischen industriellen Metaversums, das auf den heutigen Technologien basiert.

Das Industrial Metaverse Metaversum von morgen

Die reale und die digitale Welt nähern sich täglich mehr und mehr an. Dennoch klingt die Idee eines Industrial Metaverse immer noch wie Science-Fiction: eine virtuelle Welt, in der wir in Echtzeit mit fotorealistischen, physikbasierten digitalen Zwillingen unserer realen Welt interagieren können.

Das aufstrebende industrielle Metaversum

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Pixel und Realität zusammenkommen — entdecken Sie die Ergebnisse unseres Berichts über das industrielle Metaversum, der zusammen mit MIT Technology Review erstellt wurde.

Actionaufnahme von Autos in einem Tunnel, die verschwommene, geschwungene Linien zeigen.

Eine digitale Repräsentation unserer Welt, die nicht nur echt aussieht, sondern sich auch genau so verhält, weil der digitale Zwilling alle Daten des physischen Objekts über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg integriert. Sicher, es gibt noch kein vollwertiges Industrial Metaverse. Aber wir verwenden bereits viele der Technologien, die das Industrial Metaverse Metaversum in Zukunft definieren werden. Dazu gehören 5G, künstliche Intelligenz, Edge-Technologien und insbesondere digitale Zwillinge. Auf einer kurzen Weltreise, von Berlin über London bis Nanjing, können Sie schon heute Orte besuchen, die uns einen Blick in die Zukunft geben.

Nanjing: Eine Fabrik für digitale Einheimische

In Nanjing hat Siemens eine gebaut digitale einheimische Pflanze. Noch bevor der erste Beton gegossen wurde, wurde die Leistung der Anlage mit einem digitalen Zwilling simuliert. Das half, kleine und große Planungsfehler zu vermeiden, die in der Vergangenheit viel Geld und — oft viel schlimmer — viel Zeit gekostet haben.

Zum Beispiel konnte das Planungsteam bei einer virtuellen Inspektion eine Lackiermaschine ohne ausreichende Belüftung erkennen. In der realen Welt hätte das eine Menge Ärger verursacht. Doch alles, was es brauchte, waren ein paar Drag-and-Drops während der Entwurfsphase, um es an einer geeigneteren Stelle zu platzieren.

Im täglichen Betrieb wird der digitale Zwilling jetzt verwendet, um die Anlage durch eine konstante Rückkopplungsschleife zwischen laufender Produktion und Simulation zu optimieren. Die Vorteile dieser digitalen Fabrik sind messbar: Erhöhung der Produktionskapazität um 200% und der Produktivität um 20%

Factory workers in a metaverse environment built on today's technologies.

London: Vorausschauende künstliche Intelligenz

A futuristic city train is traveling through a cityscape with advanced technology and a metaverse theme.

In London garantiert Siemens eine technische Verfügbarkeit von bis zu 100% für Thameslink-Eisenbahnlinie — mit der Macht künstlicher Intelligenz.

Jede Woche werden 9 Millionen Leistungsdaten der gesamten Flotte ausgewertet. Dadurch können die intelligenten Züge fast intuitiv vorhersehen, ob und wann Wartungsmaßnahmen erforderlich sind — und dann selbstständig die entsprechenden Arbeitsaufträge einleiten. Digitale Intelligenz reduziert somit Zugausfälle und Verspätungen drastisch und trägt zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei.

Berlin: Virtuelle Stadtentwicklung für Siemensstadt²

In Berlin nutzt Siemens die Technologie des digitalen Zwillings, um ein Stadtviertel zu schaffen, das sowohl zu 100% CO2-neutral als auch zu 100% barrierefrei sein wird. Es heißt Siemensstadt „Platz“.

Zusammen mit Bentley Systems begann Siemens mit der Entwicklung eines ganzheitlichen digitalen Zwillings. Dieser Zwilling verwendet nicht nur Daten über die Gebäudeformen und den Straßenverlauf, sondern auch, dieser Zwilling wird Daten über Stromverbrauch und Verkehr in Echtzeit verwenden. Wenn die Leute anfangen, es zu nutzen und es ihr Zuhause nennen, kann sich der Bezirk selbst optimieren und jeden Tag effizienter und lebenswerter werden.

Digitalisierung auf das nächste Level bringen

Seit über einem Jahrzehnt hilft die digitale Zwillingstechnologie von Siemens Kunden aus allen Branchen dabei, ihre Produktivität zu steigern. Heute bietet Siemens den branchenweit umfassendsten, physikbasierten digitalen Zwilling. Es sieht nicht nur wie das Original aus, es verhält sich auch wie das Original: Es repräsentiert die exakten Funktionen und Verhaltensweisen des Systems in der realen Welt. Wie verhält sich ein Produkt, wenn wir es schütteln, erhitzen oder wenn wir unsere Software darauf ausführen? Der Zwilling wird es Ihnen sagen. Es ist keine Animation, es ist eine echte Simulation der realen Welt.

Als Nächstes: Die Kombination aus realer und digitaler Welt auf ein neues Level heben. Siemens und NVIDIA arbeiten zusammen um das Industrial Metaverse zu aktivieren. Als ersten Schritt dieser Zusammenarbeit planen die Unternehmen, Kontakte zu knüpfen Siemens Xcelerator, die offene digitale Geschäftsplattform und NVIDIA Omniverse™, um fotorealistische, physikbasierte digitale Zwillinge zu erstellen. Dies wird den Kunden ein hochgradig immersives Erlebnis bieten und es ihnen ermöglichen, Entscheidungen in Echtzeit und mit größerem Selbstvertrauen zu treffen, wobei mehr Personen als je zuvor beteiligt sind — was uns dem Industrial Metaverse immer näher bringt.