Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Materialeekstrudering

Med materialeekstruderingsteknikker bruger mange enkeltpersoner og virksomheder verden over 3D-printdele som en hobby, til prototype og til fremstilling af kommercielt tilgængelige produkter.

Hvad er materialeekstrudering?

Materialeekstrudering er en additiv fremstilling (AM) metodologi. En spole af materiale (normalt termoplastisk polymer) skubbes gennem en opvarmet dyse i en kontinuerlig strøm og aflejres selektivt lag for lag for at opbygge et 3D-objekt. Fused filament fabrikation (FFF) og smeltet aflejringsmodellering (FDM) er to eksempler på materialeekstruderingsteknologi.

Materialeekstrudering er typisk ikke så hurtig eller præcis som andre former for additiv fremstilling. Materialeekstruderingsteknologi og kompatible råmaterialer, som nylon og ABS-plast, er imidlertid udbredt og billigt. Så meget, at materialeekstrudering er den mest populære proces til 3D-udskrivning af hobbykvalitet derhjemme. I fremstillings- og industrielle omgivelser bruges materialeekstrudering almindeligvis til fremstilling af ikke-funktionelle prototyper, midlertidige reservedele til maskiner eller omkostningseffektiv hurtig prototyping til flere iterationer af det samme objekt.

Materialeekstrudering har også fordelen ved at være skalerbar. Det kan bruges til små dele 20 cm eller mindre, men også til meget store dele, hvor dimensioner udvides til flere meter. Dette betyder, at materialeekstrudering kan bruges til udskrivning af dele, der passer i din hånd op til dele i køretøjsstørrelse, og denne skalerbarhedsegenskab bruges i mange brancher til at bruge den samme teknologi til udskrivning af et omfattende udvalg af dele.

Relaterede produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A 3D printer in the process of printing an object, with the printer's nozzle extruding material to form the object.

Forstå fordelene ved materialeekstrudering

Omfavn skalerbarhed

Med materialestråling kan du udskrive dele fra håndholdte størrelser til ekstremt store dele i køretøjsstørrelse.

Reducer omkostningerne

Reducer omkostningerne ved prototyping og produktion med billige og let tilgængelige materialer. Materialerne, der bruges til ekstruderingstryk, er normalt billige polymerer som PLA, Nylon, ABS og PET.

Demokratisere produktionen

Materialeekstrudering undgår farlige materialer og højeffektsystemer som lasere eller elektronstråler, hvilket gør det sikkert i forskellige miljøer fra butiksgulve til kontorborde og eliminerer ekstra sikkerhedsprotokoller.

Relaterede produkter

Relaterede ressourcer

Additiv fremstillingssoftware

Denne blog vil fokusere på denne spændende nye teknologi og den rolle, Siemens spiller i at hjælpe vores kunder med at udnytte de muligheder, additivet bringer til bordet.

Community

Deltag i samtalen og få svar på dine spørgsmål fra eksperter i additiv fremstilling.