Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Formpladedesign

Formboard-designtegninger er en-til-en-repræsentationer i fuld skala af ledningsnætets designdata, beriget med yderligere produktionsoplysninger.

Hvad er formboard design?

Sammen med ledningsobjekterne er alle fremstillingsrelevante objekter som bundtgafler, konnektorholdere, klipsholdere eller båndpositionsindikatorer grafisk repræsenteret på disse formplademodeller. Formboards giver visuelle hjælpemidler til operatørerne, der styrer dem under montering af sele.

Relaterede produkter: Kapitalformpladedesigner

A person is standing in front of a whiteboard with a marker in their hand, possibly explaining something.

Forstå fordelene

Visualisering og layout optimering

Formboard Designer giver designere mulighed for at skabe og visualisere layoutet af ledningsnet i et 3D-miljø.

Fejldetektering og validering

Formboard Designer-værktøjer indeholder ofte funktioner til fejlregistrering og validering.

Effektiv dokumentation og produktionssupport

Formboard Designer-værktøjer letter oprettelsen af detaljeret dokumentation og fremstillingsinstruktioner til produktion af ledningsnettet.

Hvad er en formbrættegning?

En formbrættegning er synonymt med et formbrætdiagram. Formboard-designere skal oprette optimerede layouts, der reducerer tid og kræfter relateret til hver komponent, da den er placeret i en bestemt zone på brættet. Et formbrætdiagram er en visning af ledningsnetdesigndataene som en digital twin. Dette diagram er forstærket af zone-, fixtur- og borepunktsoplysninger, og det gør det muligt at oprette layout uden behov for fysiske prototyper.

Hvad er ledningsnætdesign?

Ledningsnetdesign er den proces, hvormed en ingeniør evaluerer kravene til en elektrisk del af systemet, givet tilgængelig fysisk plads til at skabe en samling af ledninger til at levere strøm og information efter behov. Designet skal forbinde alle nødvendige komponenter og ikke forstyrre andre systemer, der er kritiske for driften og formålet med produktet.

Formpladetegninger i fremstilling af ledningsnettet

Effektivt designede ledningsformplader gør det muligt for produktionsingeniører at bygge produktionslinjer, der er mere effektive. Formpladetegninger muliggør oprettelse af effektive produktionslinjer, der bruger eksisterende produktionsressourcer så effektivt som muligt, samtidig med at de letter hurtige reaktioner på nye situationer såsom skiftende takttider, den krævede produktmonteringsvarighed, der er nødvendig for at matche efterspørgslen. Resultaterne er bedre beslutninger på værkstedet og reduceret tid til rentabilitet.

Fordele ved en sammenflettet formulartavle

Ved hjælp af fusionerede formplader kan produktionsingeniører designe produktionslinjer, der giver dem mulighed for at producere forskellige (men meget ens) seler på samme linje. Det vil sige, at flere produktionslinjer kan erstattes af en enkelt, fusioneret linje, hvilket frigør tilgængelig fabriksplads og andre ressourcer. Under visse omstændigheder kan produktiviteten og effektiviteten af de enkelte produktionslinjer øges ved hjælp af fusionerede formplader.

Digital dobbeltformpladeløsning

En omfattende løsning til udvikling af E/E-systemer kan muliggøre en digital twin tilgang til at skabe et formboard. Sådan software kan guide formpladedesignere til at skabe optimerede, ergonomiske layouts baseret på dynamisk feedback af arbejdsindsats eller tider relateret til hver komponent, da den er placeret i en bestemt zone på tavlen. Designere kan også oprette og vedligeholde fusionerede eller kombinerede formplader for effektive produktionslinjer og fabrikspladsforbrug.

Omfattende E/E-systemudviklingsløsning

Capital er et eksempel på en omfattende E/E-systemudviklingsløsning, der kan bruges til formpladedesign. Det dækker design, fremstilling og service af elektriske systemer samt omfatter E/E-system- og softwarearkitekturer, netværkskommunikation og integreret softwareudvikling.

Denne software giver dig mulighed for at:

  • Opret en fuldskala-visning af de eksisterende designdata i et formulardiagram.
  • Juster formbrættet for at få det bedste ergonomiske layout ved hjælp af live-målinger og analyser.
  • Du kan nemt manipulere bundter for at passe selen til brættet, idet du respekterer den mindste bøjningsradius og andre begrænsninger.
  • Placer armaturer automatisk på det rigtige sted ved hjælp af automatiske regler og begrænsninger.
  • Flet eller kombiner flere formplader for at maksimere produktionseffektiviteten.

Få mere at vide

Læs

Lær, hvordan Capital-værktøjspakken hjælper ingeniørteams med at overvinde produktionsudfordringer for hurtigere at nå zonen for produktionens rentabilitet.

Lær

Opret omfattende modeller, der sikrer realistisk beregning af ledningsnettet, og gør det muligt for ledningsnætets produktingeniører effektivt at forberede produktdata.

Se

Formboard-designere skal være i stand til at skabe optimerede layouts, der reducerer tid og kræfter. I denne video kan du se Siemens Capitals løsninger til design og optimering af formplader.