Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Elektrisk ledningssammenkoblingssystem

Elektrisk ledningssammenkoblingssystem (EWIS) er både et koncept og en praksis, der omfatter ledninger, kabler, seler, stik, terminaler, tilbehør og alle andre elektriske apparater, der findes på fly som en del af et system snarere end en konglomeration eller samling af individuelle komponenter.

Hvad er EWIS?

EWIS-regler blev oprettet af US Federal Aviation Administration (FAA) efter et par større flyhændelser i slutningen af 1990'erne. Fejl tilskrevet elektriske ledninger ombord på disse fly blev anset for at være en vigtig bidragyder til disse ulykker. Som svar offentliggjorde FAA opdaterede EWIS-regler og vejledning til producenter af originalt udstyr (OEM'er) og leverandører. For enhver ny platform i dag er overholdelse af EWIS-reglerne en obligatorisk procedure for certificering af kommercielle fly.

Relaterede produkter: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer

This image was used on the glossary/technology page for EWIS.

Forstå fordelene

Sikkerhed

Korrekt designede og vedligeholdte EWIS-systemer hjælper med at forhindre elektriske funktionsfejl, kortslutninger og brande, som er kritiske sikkerhedsrisici i fly.

Pålidelighed og ydeevne

En veldesignet EWIS bidrager til den overordnede pålidelighed og ydeevne af flysystemer.

Compliance og vedligeholdelse

Compliance til lovgivningsmæssige standarder og vedligeholdelseskrav er en anden vigtig fordel ved EWIS.

Hvad står EWIS for?

EWIS står for Electrical Wiring Interconnect System. Det er reguleret for at opretholde sikkerheden i komplekse systemer, såsom fly.

Hvorfor er EWIS nødvendigt?

Et luftfartøjs ydeevne og sikkerhed afhænger af det elektriske systems integritet i hele flyets levetid. EWIS er et kritisk flysystem, der kræves for sikker drift, hvilket gør det nødvendigt at opretholde nøjagtig og pålidelig funktion og kommunikation i hele det elektriske system.

EWIS-forskrifter kræver, at elektriske komponenter vælges ud fra deres elektriske specifikationer og inspiceres og testes under ekstreme forhold, som komponenten kan udsættes for. EWIS-forskrifterne fastsætter også retningslinjer for korrekt installation og beskyttelse af komponenter og tilstrækkelig designdefinition til at sikre repeterbarhed i fremstillings- og vedligeholdelsesprocesserne. EWIS-forskrifter fastlægger en højere standard for systemets pålidelighed og sikkerhed i forhold til tidligere regler.

EWIS softwareløsninger

Moderne fly har mere elektrisk indhold for at give større ydeevne og kapacitet. Som et resultat kræver elektriske systemer mere strøm og udgør en højere overensstemmelsesrisiko på grund af øget kompleksitet. For at løse disse mange udfordringer omfatter kvalitets E/E-softwareløsninger analyse- og simuleringsværktøjer, der hjælper brugerne med at validere overholdelse af lovgivningen tidligere i designprocessen for opgaver som udførelse af elektrisk belastningsanalyse (ELA).

Målet med moderne softwareløsninger og teknologi er at strømline flyets elektriske design, overholdelse og certificering. For eksempel er Capital Load Analyzer, en del af Capital® -softwarepakken fra Siemens Digital Industries Software, en af branchens første elektriske systemteknologier, der udnytter den digitale twin, designautomatisering og digital datakontinuitet for at lette overholdelse af lovgivningen.

Denne tilgang til gennemførelse af en ELA følger accepterede retningslinjer og giver et hensigtsmæssigt middel til at tackle følgende centrale overholdelsesperspektiver:

  • Administrer de nødvendige oplysninger til ELA, såsom enkeltlinjede ledningsdiagrammer, driftsscenarier (alle flyvefaser), analysenoter osv.
  • Udfør ELA-iterationer, ELA-rapporter og ELA-analyse og rapportiterationer
  • Vis overensstemmelse for hver konfiguration efter behov

EWIS og dens udfordringer

En implikation af den øgede brug af elektriske løsninger til at imødekomme mere krævende ydelses- og missionskrav er den øgede størrelse, vægt og kompleksitet af EWIS. Med den øgede brug af digital kommunikation er EWIS-indhold flyttet fra enkle, punkt-til-punkt-analoge forbindelser til mere sofistikerede digitale netværksbusser. Dette kan igen kræve dyre datakabler, der driver EWIS-omkostninger og produktionskompleksitet. EWIS-kompleksiteten forstærkes yderligere af et utal af regler for at minimere elektrisk interferens, signaladskillelse for redundante systemer og selvfølgelig for at sikre overholdelse og/eller kommerciel certificering.

Udforsk EWIS relaterede produkter

Få mere at vide

Læs

Hvidbog - Værktøjer til vurdering af risiko for sammenkoblingssystemer til elektriske ledninger (EWIS) Køb-ned Compliance-risiko i luftfart



Hvidbog
- Reducer risiko for luftfarts- og forsvarsprogrammer under platformsudvikling og integration

Automatisering hjælper med at overholde EWIS-retningslinjerne

EWIS betyder, at virksomheder skal undersøge nye tilgange til styring af lednings- og ledningsnettesystemer. Capital leverer den teknologi inden for rumfart, som OEM'er har brug for for at opfylde deres elektrificeringskrav i dag og langt ind i fremtiden.

Lær

Vores elektriske systemløsninger understøtter en komplet digital tråd fra definition og arkitektur af elektriske og elektroniske (E/E) systemer til ledningsnætdesign, fremstilling og servicepublikationer.