Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Planlægning af behovsdrevet materialekrav

Efterspørgselsdrevet materialebehovsplanlægning (DDMRP) er en tilgang til produktionsplanlægning og produktionsplanlægning designet til at reducere overlager og mangel i produktionsforsyningskæden.

Planlægning af behovsdrevet materialekrav

DDMRP er designet til at reducere overlager og mangel i produktionsforsyningskæden. Det overordnede formål med efterspørgselsdrevet materialekravsplanlægning sigter mod at overvinde vanskelighederne og manglerne ved konventionelle planlægningsmetoder til moderne, komplekse forsyningskæder.

DDMRP afviger fra traditionel planlægning af materialekrav (MRP 1) og Fremstilling på lager (MTS) planlægning, fordi den er mindre afhængig af prognoser. Det hjælper også med at overvinde udfordringen med lange leveringstider forbundet med Mærke på bestilling (MTO) planlægning. DDMRP bestemmer, hvor i forsyningskæden der skal placeres strategiske lagerbuffere, og hvor store disse buffere skal være.

De lagerbuffere, der anvendes i efterspørgselsdrevet materialebehovsplanlægning, kaldes også „afkoblingspunkter“. Dette skyldes, at hver lagerbuffer hjælper med at afbryde sekventielle leveringstider, der ellers akkumuleres og forlænger leveringstiden til uacceptable niveauer. For eksempel, hvis der oprettes en lagerbuffer mellem en mellemliggende, kompleks komponent og det monteringstrin, der inkorporerer komponenten i det færdige produkt, afkobles leveringstiden for det færdige produkt fra leveringstiden for den komplekse komponent.

De reducerede leveringstider, der tilbydes af efterspørgselsdrevet materialekravsplanlægning, hjælper med at afbøde en af de kritiske ulemper ved make-to-order og andre træktyper. Da salgsordrer udløser konventionelle MTO-operationer, sker produktionsoperationer alle mellem ordretidspunktet og leveringstidspunktet. Ved effektivt at flytte nogle produktionsoperationer til perioden før ordren modtages, reducerer DDMRP leveringstiden.

Efterspørgselsdrevet materialekravplanlægning trækker på nogle aspekter af MRP 1 og kombinerer dem med elementer fra anden produktionspraksis. Specifikt anvender DDMRP en Lean Manufacturing pull-metode til at begrænse køerne ved hver operation, og vægt på variationsreduktion fra Six Sigma i fremstillingen.

Relaterede produkter: Opcenter Avanceret planlægning og planlægning

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line and a red line.

DDMRP fordele

En bred vifte af virksomheder på tværs af produktionsspektret vedtager efterspørgselsdrevet materialekravplanlægning, fordi den er skræddersyet til nye udfordringer skabt af større produktsortiment, mindre parti- og batchstørrelser og mere komplekse produktionsoperationer.

Reduktion af leveringstid

Strømlin driften og øg den samlede effektivitet ved strategisk at placere lagerbuffere langs forsyningskæden, hvilket i sidste ende forbedrer reaktionsevnen og reducerer leveringstiden.

Forbedret leveringshastighed til tiden

Placer lagerbuffere strategisk, reducer leveringstiderne og forbedr forsyningskædens reaktionsevne for at sikre rettidig opfyldelse af kundeordrer på tværs af forskellige produktionsoperationer.

Reduktion af overlager og mangel

Placer lagerbuffere, optimer produktionsplaner, og juster bufferniveauer dynamisk for at sikre en afbalanceret og effektiv forsyningskæde, der minimerer overskydende lager og forhindrer lagerbeholdninger i fremstillingsoperationer.

Mindre fremskyndet forsendelse og produktion

Afbød behovet for presserende handlinger, reducere omkostninger og forstyrrelser forbundet med fremskyndede processer i produktionsforsyningskæden.

Reducerede forsyningskæde, produktions- og leveringsomkostninger

Strømlin driften og minimer unødvendige udgifter på tværs af produktionsspektret.

Større kundetilfredshed

Reducer leveringstiderne, forbedr leveringshastighederne til tiden og sørg for ensartet produkttilgængelighed, hvilket i sidste ende forbedrer den samlede kundeoplevelse gennem effektive og responsive produktionsoperationer.

DDMRP forklaret i fem trin

Efterspørgselsdrevet materialebehovsplanlægning karakteriseres typisk som en femtrins proces:

  1. Strategisk lagerpositionering bestemmer, hvor afkoblingspunkterne skal placeres langs forsyningskæden.
  2. Bufferprofiler og niveauer evaluere størrelsen på lagerbufferen, der hjælper med at optimere produktionsplanen
  3. Dynamiske justeringer definere baserne for ændring af bufferniveauer. Disse kan omfatte fremtidige begivenheder, der bliver kendt, ændringer i driftsparametre, markedsændringer eller andre begivenheder.
  4. Efterspørgselsdrevet planlægning anvender data fra de tidligere DDMRP-trin og andre planlægningsværktøjer til at etablere produktionsplanen.
  5. Synlig og samarbejdsbaseret udførelse bruges til at administrere forsyningsordrer.

Start med en gratis prøveperiode

Grafik af en skærm, der viser en kortlæsning, „Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial“

Opcenter-planlægningsprøveversion

Lær, hvor nemt det er at drage fordel af den faktiske planlægningssoftware med det samme, og hvor meget det kan hjælpe dig i dit daglige arbejde.

Produktions- og planlægningssoftware til fremstilling

Opcenter er en portefølje af Unified Manufacturing Operations Management (MOM) løsninger, der muliggør digital softwaredriftsstyring.

Produktionsplanlægning og planlægning

Reducer lagerbeholdninger, forkort produktionscyklusser og øg dit serviceniveau til dine kunder.

Optimering af produktionsplanlægning

Optimering af produktionsplanlægning og planlægning med vores avanceret planlægnings- og planlægningssoftware (APS) familie af produkter.