Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Futuristisk Siemens Simcenter Testlab med avanceret testudstyr og en videnskabsmand i en hvid laboratoriefrakke.

Hvad er nyt i Simcenter SCADAS 2506?

Effektiv, alsidig og åben dataindsamling

Hvorfor vælge Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS er et modulopbygget dataindsamlingssystem udviklet til maksimal ydeevne under forskellige testforhold. Med Simcenter SCADAS RS kan du trygt og effektivt indfange multifysikdata af høj kvalitet (herunder NVH, holdbarhed og energimålinger), der er nødvendige for omfattende analyse. Dens ultra-robuste design sikrer pålidelighed og kontinuerlig ydeevne, selv under ekstreme forhold, du kan møde i marken. Med Simcenter SCADAS RS opnår du forbedret produktivitet gennem hurtigere instrumentering og testforberedelse, effektive måleprocesser og evnen til fuldt ud at validere testdata, inden du forlader marken.

Pålidelig test under krævende forhold

Barske miljøer

Ekstreme temperaturer, fugt, mudder og støv og høje stød- og vibrationsniveauer.

Stramme tidsplaner

Fremskynd testkampagnen ved at optimere operationelle processer fra start til slut.

Fjernbetjening

Test i fjerntliggende områder, der tilbyder overvågning på afstand.

Skalerbarhed

Et skalerbart system med hensyn til kanalantal og måletopologi.

Simcenter SCADAS RS

Omfattende dataindsamling

Select...

Overlegen måleydelse

En vellykket evaluering af produktets ydeevne kræver et omfattende overblik over, hvad der sker, når din prototype udsættes for ekstrem belastning. Derfor skal en lang række sensorer måles og synkroniseres under testen, herunder belastningsmåler, accelerometre, forskydningssensorer, kraftceller, termoelementer, tryktransducere, GNSS (Global Navigation Satellite System) placering og meget mere. Ofte vil ingeniører også overveje yderligere oplysninger, som data, der kommer fra en digital bus eller videobilleder. Men pladsen er begrænset til at tage flere enheder om bord til alle disse forskellige testbehov.

Alt i én løsningMed Simcenter SCADAS RS kan du have alle disse funktioner i én boks. Med kraftfuld indbygget universel signalkonditionering til alle disse fysiske aspekter registreres målinger med den højeste præcision og lavest støj og drift over hele driftstemperaturområdet. Takket være et højt signal/støj-forhold og et stort dynamisk område kan Simcenter SCADAS RS omdanne ethvert signal til kvalitetsdata.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter SCADAS RS funktioner

Select...

Multifysikdataindsamling

Test hurtigere og smartere med Simcenter SCADAS RS. Implementere præcise multifysikmålinger, der dækker en bred vifte af applikationer og brancher. Fra dataindsamling i marken på en prøveplads eller en offentlig vej til NVH-test i laboratoriet kan du måle i ethvert miljø - inklusive højspænding og barske miljøer.

Byg den rigtige konfiguration for at opnå enhver ønsket sensorkombination: fra belastningsmålere, accelerometre og forskydningssensorer til kraftceller, termoelementer og hjulkrafttransducere. Systemet integrerer også tryktransducere, Global Navigation Satellite System (GNSS) placering, digitale busser og videobilleder.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Industriapplikationer

Select...

Indsamling af vejbelastningsdata til OEM og leverandør til bilindustrien

  • Teaminstrumentering - fremskynd instrumentering gennem adgang til flere brugere
  • Brug sensordatabase til hurtig og fejlfri opsætning
  • To-mandsdrift, enmandsdrift eller fuldt autonom drift
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Casestudie

Hyundai Motor Company

Læs, hvordan Hyundai reducerer testtiden i barske miljøer med op til 12 procent med Simcenter SCADAS RS og Simcenter Testlab for at registrere belastningsdata og optimere holdbarhedsdesignet.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Firma:Hyundai Motor Company

Industri:Automotive & transportation

Beliggenhed:Seoul, South Korea

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Et modulært system

Simcenter SCADAS RS enheder

Select...

Optagerenhed (REC)

Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) -enheden indsamler data fra flere konditioneringsenheder, tilsluttes problemfrit til både kablede og trådløse netværk og kan synkronisere med andre REC-enheder. Den understøtter også flere CAN-busser, flere digitale kodere og inkluderer et stik til et GNSS-antenne (Global Navigation Satellite System).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Indbygget lagerplads (240 GB SSD)
  • Enhver grænseflade: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB-porte (webcams)
  • Digital IO (4 indgange/udgange)
  • 3 indgange til indkoder (9 digitale impulser)
  • 4 CAN-bus
  • 4 stik til daisy-kæder af konditioneringsenheder
  • Autonomi om bord
  • Beregnede kanaler
  • Intelligent udløsning

Simcenter SCADAS RS-optagerapp

Simcenter SCADAS RS er designet til uovertruffen forbindelse og inkluderer en licensfri app, der er direkte integreret i REC-enheden og er let tilgængelig via enhver webbrowser. Denne Simcenter SCADAS Recorder App giver dig mulighed for at definere og gemme sensorindstillinger eksternt og straks begynde at verificere dine data, mens testen stadig kører, selv på din smartphone.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Bærbare mobile enheder og autonome smartoptagere, der er en del af Simcenter SCADAS hardware.

Hold din Simcenter SCADAS hardware i topform

Få mere at vide om de tilgængelige vedligeholdelses- og kalibreringskontrakter.

Få mere at vide

Relaterede ressourcer

En vej med et køretøj på, muligvis en lastbil, med en enhed knyttet til den, der indsamler data.

Indsamling af vejbelastningsdata

Brug af Simcenter SCADAS RS hardware som en løsning, som producenterne kan bruge til at fremskynde instrumentering og testopsætning, forbedre måleeffektiviteten og fremskynde datavalideringsprocessen.

Læs hvidbogen

Ofte stillede spørgsmål