Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Bestem den samlede SCCR

Tip til kontrolpanel: Kortslutningsberegning (SCCR) til industrielle kontrolpaneler på det nordamerikanske marked

Vidste du, at kortslutningsberegning er dit ansvar?

Maskiner og deres betjeningspaneler skal være konstrueret til at modstå den maksimale kortslutningsstrøm ved tilførselspunktet - typisk opstrøms for hovedkontakten - således at systemet ikke ødelægges i tilfælde af kortslutning. Amerikanske regler kræver bestemmelse af kortslutningsstrømmen (SCCR) ved det indgående forsyningspunkt. Medmindre andet er aftalt, operatøren angiver denne værdi og angiver den til systemproducenten.

Producenten er ansvarlig for det kortslutningsklassificerede design af det industrielle kontrolpanel. Betjeningspanelet skal være konstrueret til at modstå den maksimale kortslutningsstrøm ved tilførselspunktet under fejlforhold. NFPA 70 henviser til UL 508A Supplement SB som den anerkendte metode til bestemmelse af den nominelle kortslutningsstrøm for et industrielt kontrolpanel.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Tidsbesparende tips til dit projekt