Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Cirklen

Den seneste destination i Zürich kaldes 'The Circle'. Et nyt center er opstået lige ved siden af lufthavnen - bymæssigt, atmosfærisk og åbent.

Siemens leverer over 30.000 produkter og løsninger til Schweiz' største byggeprojekt.

Circle i Zürich Lufthavn forener ikke kun virksomheder fra forskellige brancher, men er også et møde- og kongrescenter med international appel - delvis takket være det bæredygtige byggeri, herunder ekspertise fra Siemens.

Når man står foran glasfacaden ved hovedindgangen til The Circle og kigger op, føles man som om man står foran et gigantisk skib. Den enorme facade stiger ikke lodret, men i en 18-graders vinkel mod himlen foran lufthavnen, hvilket matcher terminalens krumning. Omkring dig er der en travl atmosfære: busser, sporvogne, biler og fodgængere bevæger sig foran komplekset. I normale tider besøger 150.000 mennesker lufthavnen dagligt; kun halvdelen af dem flyver faktisk. De andre bruger deres tid andetsteds - herunder på Cirklen.

Forud for sin tid: Sustainability som standard

Men distriktet sætter nye standarder ikke kun udefra. Indvendigt imponerer det med bæredygtighed. Fordi foruden fremragende lydisolering sikrer glashulrumsfacaden høj energieffektivitet. Ved at udtrække luften, der varmer op mellem glasruderne, kan temperaturen reguleres og der skabes et behageligt indeklima. Den varme luft fra bygningen kanaliseres ned i jorden og opvarmes. Regnvand bruges til toiletterne, og solcelleanlæg installeres på tagene. Takket være sin kompakte konstruktion kræver komplekset også relativt lidt grundareal i forhold til dets anvendelige plads. Bygningsparken er Minergie-certificeret og opfylder LEED® PLATINUM standard fra US Green Building Council. Dette enorme projekt er således udelukkende fokuseret på bæredygtighed og stemmer overens med Zurich Airport AG's mål om at reducere CO2-emissionerne til næsten nul inden 2050. Siemens Schweiz spiller en vigtig rolle med sine produkter og løsninger inden for bygge- og energiteknologi, hvilket bidrager til The Circles bæredygtighed.

Fuldautomatiseret bygning og effektiv energiteknologi

Siemens Schweiz var i stand til at levere feltenheder til bygningsautomatisering, produkter inden for el- og energisektoren og stemmealarmsystemer til The Circle og ydede dermed et aktivt bidrag til bygningskompleksets certificerede energistandard med sine holistiske løsninger. De over 30.000 Siemens produkter og systemer, der er installeret, sikrer et sundt klima i alle rum; de er modulopbygget og optimeret til energieffektivitet. Dette giver maksimal fleksibilitet og sikkerhed for bygningsoperatører såvel som for bygningernes fremtid.

Projektets kompleksitet krævede problemfrit samarbejde. Koordineringen af talrige interessenter og den stramme tidsplan var derfor den største udfordring. For at projektet skulle være tilgængeligt for offentligheden fra november 2020, måtte alle involverede parter trække sig sammen - og det fungerede.