Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En solpanelfarm med flere rækker solpaneler under en klar blå himmel.

SION Afbrydere til Polens energiomstilling

Polen arbejder intensivt på at diversificere sin energiproduktion og reducere sin afhængighed af kul - og solenergi spiller en vigtig rolle i denne indsats. Pålidelig mellemspændingsteknologi fra Siemens er afgørende for driften af Polens store solcellekraftværker.

Hurtig udvidelse af solenergi

Hurtig udvidelse af solenergi

Den polske regering sigter mod at udvide landets samlede vedvarende energikapacitet til mellem 23 og 25 gigawatt (GW) inden 2030. (1) Indsatsen skrider hurtigt frem: Den installerede elektriske effekt fra fotoelektriske anlæg steg fra mindre end 0,3 GW i 2018 til ca. 15 GW i 2023. (2) Statsstøtte støtter denne indsats.

  1. Regering Polen
  2. Europæisk energiomstilling
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Hurtig idriftsættelse for en førende virksomhed

20

Kun 20 uger mellem ordren og idriftsættelsen.

700

Lamel producerer og sælger i øjeblikket omkring 700 paneler om året.

300

Siden 2018 har Lamel installeret over 300 Siemens laterale afbrydere.

SION afbrydere i aktion

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Understationer til nettilslutninger

I 2023 byggede en investor to solcellefelter i den nordlige del af landet i Gdansk: den ene med en installeret elektrisk effekt på 2 megawatt, den anden med 4 megawatt.

Begge felter leverer deres elektricitet til det offentlige net for at hjælpe med at forsyne husstande og virksomheder i området med klimaneutral elektricitet. Hvert af de to felter har sin egen transformatorstation med transformatorer til at konvertere og levere den genererede elektricitet til det offentlige net. Afbrydere i understationerne beskytter forbindelsen mellem nettet og transformatorerne og lukker dem ned i tilfælde af fejl eller til vedligeholdelse.

30 års erfaring med kraftoverførsel

Investoren bestilte Lamel, en familieejet virksomhed, der har specialiseret sig i konstruktion og konstruktion af mellemspændingssystemer, til at bygge transformatorstationerne. Lamel blev grundlagt i 1992 og beskæftiger omkring 170 medarbejdere og er baseret i Pępowo. Ud over fremstilling af mellemspændingsanlæg bygger Lamel også lavspændingstavler og transformatorstationer. Virksomheden sælger omkring 700 paneler om året.

Der var kun brug for 20 uger mellem ordren og idriftsættelsen. Transformatorstationerne stod færdige i maj 2023 lige før de solcellefelter begyndte kommerciel drift.

„Kombinationen af vores ekspertise inden for elektrotekniske løsninger med et gennemprøvet Siemens-produkt overbeviste vores kunder,“ siger Sławomir Plichta, Vice President for Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Gennemprøvet teknologi fra Berlin

Ved valg af afbrydere til transformatorstationerne valgte Lamel den internationalt anerkendte og førende SION-modelserie fra Siemens. 3AE6 vakuumafbrydere kommer alle fra Siemens mellemspændingsfabrik i Berlin. Afbrydere installeres hver opstrøms for en transformer med en udgang på 2 MVA.

Siden indledte sit partnerskab med Siemens i 2018, har Lamel installeret over 300 sidensafbrydere fra Siemens. Takket være SION-enhedens kompakte dimensioner er Lamel også i stand til at designe mere kompakte paneler, hvilket sparer værdifuld plads. Ud over deres kompakte design er SION-afbrydere kendetegnet ved deres høje pålidelighed og vedligeholdelsesfri drift gennem årtier samt deres innovative vakuumteknologi.

Den afgørende faktor var korte leveringstider og det faktum, at vi var i stand til at levere en skræddersyet løsning. Vores evne til at kombinere et polskbygget system med gennemprøvet mellemspændingsteknologi fra Siemens i Tyskland var også en vigtig succesfaktor.
Slawomir Plichta, Vicepræsident, Lamel

Start din rejse