Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Pålidelig vandforsyning til Ruhr-området

Wasserwerke Westfalen planlægger det næste skridt mod effektiv og bæredygtig vandforsyning med SIMATIC PCS 7, PCS neo, simulering og 5G.

Hvorfor et moderne kontrolsystem til Wasserwerke Westfalen?

På tværs af i alt seks vandværker leverer Wasserwerke Westfalen - den største drikkevandsproducent i Vesttyskland - drikkevand til omkring 1,5 millioner mennesker. Derudover producerer virksomheden vedvarende energi på fem flodstrømsanlæg og administrerer driften af adskillige forhøjede tanke, boosterstationer og andre faciliteter. Denne enorme infrastruktur overvåges af vores samlede og nemme at betjene processtyringssystem . Alle anlæg og stationer styres og overvåges fra et centralt kontrolrum. „Dette giver os en absolut stabil og pålidelig løsning, der giver os mulighed for fuldt ud at fokusere på nye projekter,“ forklarer Achim Koslowski, Head of Control Technology hos Wasserwerke Westfalen GmbH.

Tre grunde til smartere vandforvaltning

Ikoneffektivitet

Effektiv vedligeholdelse og modernisering

Centraliseret konstruktion sparer rejsetid, hvilket gør det muligt for Wasserwerke Westfalen effektivt at styre omfattende moderniseringstiltag samt adskillige komponenter og anlæg med et forholdsvis lille team af projektingeniører.

DIMCC-ikon - kortere afbrydelsestid - gennemsigtighed

Virtuelle vandværker forkorter idriftsættelsen

Takket være et „virtuelt vandværk“ baseret på SIMIT og SIMIT Solution Water Library kan Wasserwerke Westfalen reducere idriftsættelsen af nye rensningsanlæg fra flere måneder til blot et par uger.

SIPROTEC V Icon Sustainability

Fremtidssikrede teknologier

Kontrolteknologien er forberedt til nye teknologier såsom virtualisering, simulering, skybaseret automatisering og 5G-skæring, hvilket gør det muligt for Wasserwerke Westfalen at gøre deres anlæg fremtidsklare.

Ét system, ét blik og fornemmelse — overalt

En samlet driftsfilosofi er særlig vigtig for Achim Koslowski. Denne filosofi betyder, at operatørgrænsefladen er struktureret identisk på tværs af alle hierarkier og på alle lokationer. Grundlaget for dette er vores standardbibliotek til implementering af automatiserings- og processtyringsopgaver. Ved hjælp af dette bibliotek kortlægger Wasserwerke Westfalen den komplekse anlægsstruktur - med dens brede vifte af teknologier og driftshierarkier - inden for kontrolsystemet. Standardbiblioteket gør det muligt for værktøjet at implementere mange funktioner nemt ved hjælp af ensartede, forudprøvede moduler uden omfattende programmeringsindsats. Som følge heraf har Wasserwerke Westfalen stort set standardiserede funktioner og notifikationer, hvilket sikrer, at processtyringssystemet altid har det samme udseende og fornemmelse.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

Et virtuelt vandværk bygget til test

Vandforsyningen er i øjeblikket ved at realisere adskillige yderligere projekter drevet af vores teknologi. Et centralt fokus er et „virtuelt vandværk“ baseret på SIMIT og SIMIT Solution Water Library. Til dette projekt udviklede Wasserwerke Westfalen og vi specialiserede SIMIT bibliotekskomponenter til blandt andet vandbehandling. Modelleret på to virkelige vandbehandlingsanlæg blev et rensningsanlæg replikeret i SIMIT. De individuelle simuleringsfunktioner til pumper, filtre og bassiner blev oprettet som skabeloner og forbundet via et „rørdiagram“, hvilket gør det nemt at konfigurere og teste proces- og anlægsvarianter inden for modellen.

Simuler først, kommission med tillid

Ved at simulere anlæg med SIMIT kan Wasserwerke Westfalen hurtigere integrere nye teknologier i anlægsdriften og samtidig sætte operatørtræning og faglig udvikling på et moderne, digitalt grundlag. Det virtuelle vandværk gengiver realistisk udseendet og følelsen af den fysiske plante. Dette har gjort det muligt for Wasserwerke Westfalen at reducere idriftsættelsen af nye rensningsanlæg fra flere måneder til blot et par uger. Modifikationer og serviceforanstaltninger kan testes grundigt på forhånd for at sikre, at de implementeres sikkert og uden produktionsafbrydelser. Kritiske anlægsforhold og deres virkninger kan undersøges på modellen uden at stresse eller bringe teknisk udstyr i fare. Og sidst, men ikke mindst, bliver nye medarbejdere hurtigt og sikkert uddannet i det digitale tvillingesystem, inden de arbejder på følsomme produktionsanlæg.

Modernisering af fundamentet, trin for trin

Samtidig investerer Wasserwerke Westfalen løbende i sine systemer for at øge tilgængeligheden af automatisering og automatisere yderligere processer. Værktøjet moderniserer i øjeblikket sine perifere enheder med SIMATIC ET 200SP HA-systemer. Dette system er særligt kompakt og velegnet til brug selv under ekstreme forhold, hvilket gør det særligt velegnet til udendørs installationer eller distribuerede stationer. Den nuværende systemgeneration leverer ikke kun højere tilgængelighed, robusthed og skalerbarhed - den giver også Wasserwerke Westfalen mulighed for gradvist at opbygge et fremtidssikkert fundament for overgangen til det webbaserede processtyringssystem PCS neo om et par år.

Vi forbereder os allerede på nye teknologier. For eksempel vurderer vi, hvordan vi kan drage fordel af det HTML5-baserede styresystem SIMATIC PCS neo — for eksempel gennem en slankere arkitektur.
Bernd Heinz, Administrerende direktør, Wasserwerke Westfalen GmbH

Klar til 5G, PCS neo og hvad der kommer næste

Værktøjet tester også en ny tilslutningsløsning til skræddersyede 5G-mobilnetværk, udviklet i samarbejde med Telefónica og vores team. 5 G Slice til vandindustrien er beregnet til at muliggøre overvågning og kontrol af hele automatiseringsteknologien via et virtuelt 5G-netværk baseret på 5G-netværksskæringsteknologi. Målet er at opnå en problemfri løsning til datakommunikation helt ned til feltniveau, som Heinz forklarer: „Vi beskæftiger os i øjeblikket med dette emne med Siemens, og jeg er overbevist om, at vi vil opnå fremragende resultater.“