Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Mecalux og Siemens robotiserede plukkesystem i aktion.

Kunstig intelligens i Mecalux-plukkeroboten

Denne løsning fremmer effektivitet og autonomi ved plukning i lagre takket være implementeringen af SIMATIC Robot Pick AI-teknologi fra Siemens, visionssoftwaren baseret på deep learning-algoritmer.

Vores mål: Optimer ordreplukning og robotastomi

Plukning har altid været en af de mest kostbare og arbejdskrævende aktiviteter inden for lager- og produktionsprocesser. Mere end 90% af alle plukkeopgaver udføres stadig manuelt, hvilket repræsenterer en betydelig del af driftsomkostningerne, mens mangel på arbejdskraft, forbrugerkrav og konkurrence øges.

Et solidt partnerskab

Det nye robotiserede plukningssystem er resultatet af et solidt partnerskab mellem Mecalux og Siemens, der kombinerer viden og erfaring fra begge virksomheder inden for industriel automatiseringsteknologi.

De to virksomheder har i mange år samarbejdet om at implementere teknologiske løsninger, der reagerer på de udfordringer, som logistiksektoren står over for.

The image shows a warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

Nye standarder for drift og udførelse i plukning

Plukløsningen, der er udviklet på Mecalux teknologicenter i Barcelona, er designet til at fungere døgnet rundt og udføre op til 1000 plukninger i timen. De kollaborative robotter kan håndtere en lang række emner, hvilket betyder, at denne teknologi er anvendelig for virksomheder i alle sektorer, der ønsker at optimere deres plukkeprocesser.

Mecalux og Siemens bekræfter deres engagement

Mecalux og Siemens er forpligtet til at levere banebrydende teknologiske løsninger, der forbedrer deres kunders driftseffektivitet.

Den samarbejdsbaserede plukkeløsning, styret af Mecalux-styringssoftware, kan ændre grebssystemet automatisk afhængigt af produkttypen. Når den modtager en ny kasse, identificerer visionssystemet og AI-algoritmen fra Siemens elementerne indeni og bestemmer den mest passende plukningsmetode.

Når varen er valgt, placerer coboten den i plukkeboksen med præcision, hvilket optimerer den tilgængelige plads. Mecalux har udviklet en algoritme til at sikre, at coboten placerer varerne på det rigtige sted.

A warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
Det teknologiske partnerskab med Siemens har gjort det muligt for os at gå sammen om at skabe en robotløsning, der er yderst fleksibel, sikker og nem at bruge, og som dækker vores kunders specifikke behov.
Javier Carrillo, CEO, Mecalux
Et af de vigtigste aspekter ved denne løsning er, at den ikke behøver at kende 3D-modellen af den pågældende vare på forhånd. Den avancerede kunstige intelligensalgoritme fungerer som en hjerne, der muliggør den smarte plukningsproces.
Jose Ramon Castro, CEO, Siemens Digital Industries Spanien

Start din rejse