Clinique Saint-Jean, et 44.215 m² stort kompleks i centrum af Bruxelles, havde brug for en komplet opgradering af sine strømforsyningssystemer. „Den gamle installation dateres tilbage til 2004 og opfyldte ikke længere kontinuitetsstandarder,“ forklarer Ivo Coltura, projektingeniør hos Clinique Saint-Jean. “ Der var flere elnet uden centralt overblik, endsige central styring. Vi havde brug for mere gennemsigtighed.“ Cegelec, SDM-Projects og Siemens har gået sammen om at levere en strømforsyning, der overgår alle krav.

Clinique Saint-Jean får et nyt elektrisk hjerte
For et moderne hospital som Clinique Saint-Jean i Bruxelles er en pålidelig og effektiv strømforsyning noget som livsnerven. Ud over den tekniske ydeevne er det også vigtigt at sikre, at systemerne er tilgængelige på lang sigt.
Sikker pålidelighed og tilgængelighed
Smart overvågning
Det nye system skulle være robust, men også smart, og det er ikke bare et buzzword. Siemens valgte SIVACON S4 strømfordelingskort og SENTRON 3WA afbrydere til strømfordelingssystemet. Takket være det dataflow, som disse komponenter leverer, kan hele strømfordelingssystemet nu overvåges i Desigo CC.
Både den digitale og den virkelige verden
Siemens Solution Partner SDM-Projects var ansvarlig for design, konstruktion og installation. Dette blev opnået ved hjælp af en digital twin, da installationen skulle udføres hurtigt og korrekt første gang. Du kan ikke afbryde et hospitals strømforsyning i fire uger, stort set på samme måde som du ikke kan registrere fejl, når strømmen er tændt af åbenlyse årsager til personalets sikkerhed. Så teamet validerede hele installationen virtuelt og opdagede alle tænkelige fejl.
Installation ti gange hurtigere
SDM-projekter gik endda et skridt videre: Efter virtuel validering var det nødvendigt at kombinere den virtuelle verden og den virkelige verden, så det rigtige koblingsudstyr blev forbundet med de virtuelle strømkilder. Med live betjening af kontakterne og deres feedback transmitteret til den digitale twin var resultatet absolut sikkerhed for, at der heller ikke var nogen fejl i koblingsudstyret, hvilket blev bekræftet af mere systemvalidering senere. Selv Siemens var forbløffet, SDM kunne gøre dette.
Resultaterne er imponerende. Ikke kun er alt helt sikkert, men installationen var ti gange hurtigere end normalt. Fordi SDM-projekter var i stand til at debugge alt på forhånd, behøvede de ikke at foretage nogen justeringer under installationen. Alt er kompatibelt, hvilket er en stor præstation.
En bæredygtig løsning — åben for nye udfordringer
Til Ivo Coltura har Cegelec, SDM-Projects og Siemens gjort mere, end Clinique Saint-Jean bad om, og hurtigere. Ifølge projektingeniøren hos Clinique Saint-Jean er installationen nu fuldstændig bæredygtig og vil snart gøre det muligt for dem at gå meget længere.
I fremtiden vil Clinique Saint-Jean også være i stand til at integrere yderligere energikilder i systemet, såsom solcellepaneler eller kraftvarmeværker, så de kan levere energi intelligent. I tilfælde af netfejl danner klinikken sin egen energiø. Dette vil gøre det muligt for dem at gå fra nødoperation til komfortabel nødoperation, så de også kan fortsætte med at drive ikke-vitale aktiver. Clinique Saint-Jean kan endda sikre større netstabilitet ved at levere ekstra strøm til netoperatøren eller ved at trække mere, hvis der er for meget strøm på nettet. Dette er fordelene ved et smart kontrolsystem.