Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
CASESTUDIE

Eftermontering giver spindemaskiner nyt liv

Safilins fabrik i Szczytno har givet nyt liv til en gammel spindemaskine. Eftermontering af udstyret hjalp med at reducere omkostningerne, øge produktionseffektiviteten og sikkerheden og forbedre arbejdskomforten.

Safilin, en virksomhed, der kombinerer fransk kapital med polsk ekspertise, fremstiller hør- og hampbaserede produkter, herunder garn, der bruges i beklædning, møbler, tekniske tekstiler, fødevarer, bilindustrien og mange andre industrier. Virksomheden producerer også rovings til kompositmaterialer samt garn og snoede garn til en række applikationer. I Polen driver Safilin produktionsanlæg i Miłakowo og Szczytno. Sidstnævnte sted huser både en vådspindermølle og et kæmeanlæg. Anlægget producerer årligt ca. 2.000 tons færdige produkter. Til vådspinding bruger den PM88-maskiner, almindeligvis benævnt PM'er. Disse maskiner har været i drift siden 1982, hvilket betyder, at de har kørt i mere end 40 år. Som en del af sin industrielle strategi besluttede virksomheden at undersøge alternativer til sit eksisterende udstyr og udnytte sin dybe procesekspertise til at opbygge en konkurrencemæssig fordel inden for produktion af hørgarn. For at få mest muligt ud af sine eksisterende aktiver lancerede ledelsesteamet et eftermonteringsprogram med det formål at give PM-maskinen et nyt liv, mens den omdøbte til PZ-KA. Beslutningen om at modernisere de aldrende maskiner muliggjorde automatisering af processer og visualisering i realtid af produktionsparametre, hvilket resulterede i forbedret driftseffektivitet og betydelige omkostningsbesparelser. En vigtig succesfaktor var oprettelsen af et omfattende projektteam, der samlede Safilin-specialister fra forskellige discipliner, der aktivt bidrog til initiativet.

Safilin - Retrofitting - Case study - 01

PM88 spindemaskine efter modernisering. Eftermontering af udstyret hjalp med at reducere omkostningerne, øge produktionseffektiviteten og sikkerheden og forbedre arbejdskomforten.

Alternativet til eftermontering var at købe maskiner fra Kina. Vi valgte dog modernisering, fordi det udstyr, der i øjeblikket er tilgængeligt på markedet, ikke garanterer det krævede niveau af kvalitet eller produktivitet. Derudover er omkostningerne højere end renovering og opgradering af vores eksisterende maskinflåde. Tilbagebetalingsperioden for en ny maskine ville overstige otte år, mens den for eftermontering er mindre end to år. Derfor er den moderniserede PZ-KA blevet en del af spinningafdelingens maskinpark,“
siger Jan Słowiński, fabrikschef hos Safilin Szczytno.

Den komplekse proces med hørforarbejdning

Hørspindeprocessen involverer udarbejdelse og samtidig vridning af en kemisk behandlet roving, det vil sige en forbehandlet og let snoet hørskive med en specificeret lineær densitet.

På Szczytno-anlægget udføres spinding ved hjælp af vådspindemetoden. En roterende spole placeres på spinderammen, hvor 'spindeforberedelse'-processen begynder. Dette indebærer, at vandreturen føres gennem et vandbad, der holdes ved 18-22° C, og derefter gennem en række guider, der gør det muligt at slappe af gradvist og på en kontrolleret måde,
forklarer Aleksandra Kaszubowska, procesingeniør hos Safilin.

I den kollegiale fase er der tale om en uforudset, at der er tale om en overgangsfase. Når du besidder mellem alle strømforsyninger og andre strømforsyninger, vil det fortsætte med at afbryde forbindelsen med en strømforsyning og afvikle denne proces. Udskiftningen er fortsat på et tidspunkt, hvor der er tale om, at der er tale om en eventuel optagelse i september. For at tilslutte den optiske gevinst- og afvigelsesfrihed ved hjælp af en række andre parametre skal du kontrollere overskud, hemmelighed, rækkevidde og flere andre parametre. Det er muligt at udføre dette i fuldt omfang efter eftermontering, automatisering af processer og forlængelse til overvågning.

Indledende tilstand før modernisering

PM88-maskinen bestod af tre hovedkomponenter: et elektrisk skab, et mekanisk skab og et arbejdsmodul. Det mekaniske skab blev designet til at overføre drivkraft gennem et system af gear, kæder og bælter. Faktisk blev hele mekanismen, bestående af ca. 50 komponenter, primært tandhjul, drevet af en enkelt elektrisk motor.

Denne løsning gjorde det vanskeligt at ændre maskinparametre, da det krævede manuel indgriben, herunder udskiftning af gear for at ændre transmissionsforhold. Derudover skulle mekaniske justeringskomponenter anvendes, såsom en skraldemekanisme til styring af cyklisk bevægelse. Dette krævede præcise indstillingsjusteringer og forlængede den tid, der var nødvendig for at tilpasse maskinen til et nyt produktsortiment,
minder om Aneta Siemak, vejleder for spinningafdelingen.

Desuden var nogle drivlinekomponenter, såsom aksler og lejeenheder, ikke tilpasset maskinens driftsforhold korrekt, hvilket førte til hyppigere fejl og funktionsfejl, der påvirkede maskinens pålidelighed og oppetid,“ tilføjer Krzysztof Ogonowski, maskinchef i spinningafdelingen.

Det elektriske system i den konventionelle PM88-maskine indeholdt kun det mindste antal komponenter, der kræves til at drive styresystemet og drev. Hele kontroldiagrammet for maskinen passer på et enkelt ark. “Dette skyldtes maskinens begrænsede funktionalitet,“ forklarer Aneta Siemak.

Hovedmotoren drev alle maskinkomponenter, inklusive foderruller, trækruller og ringskinneoscillationsmekanismen,“ tilføjer hun.

Motoren blev drevet direkte fra en 3 × 400 V netforsyning. Antallet af detektionsanordninger, nemlig grænsekontakter, var begrænset til at bekræfte endepositionerne for mekaniske mekanismer. Kontrolsystemet udførte kun grundlæggende funktioner: opstart, stop og cyklusafslutning.

Safilin - Eftermontering - Casestudie - 03

Før modernisering blev det mekaniske skab designet til at overføre strøm gennem et system af gear, kæder og bælter. Hele drivlinjen blev drevet af en enkelt elektrisk motor.
Eftermonteringen gav maskinen et nyt liv. Som en del af moderniseringsprocessen blev det mekaniske skab redesignet og tilpasset til installation af servomotorer.

Ændret efter modernisering

Arbejdet med eftermonteringsprojektet begyndte i maj 2023 og fortsatte indtil juli 2024. Hele det mekaniske skab blev redesignet og tilpasset til installation af servomotorer. Under moderniseringen blev flere komponenter udskiftet, herunder gearstangen, som blev erstattet med servodrevne systemer. Lejesamlinger og drivaksler blev også ændret til at fungere under de nye forhold. Disse ændringer muliggjorde præcis justering af maskinens driftsparametre, hvilket forbedrede den samlede ydeevne betydeligt.

Takket være servomotorer er der ikke længere behov for manuel indgriben i drivsystemet, hvilket eliminerer kravet om udskiftning af gear. Maskinparametre justeres nu via PLC-controlleren. Derudover har vi fuld synlighed af hver parameter inden for hver arbejdssektion af maskinen, hvilket giver mulighed for hurtig og nem omkonfiguration af indstillinger og optimering af produktionsprocessen,“ siger Maciej Rusinek, Chief Energy Engineer hos Safilin.

Vi optimerede holdbarheden af vigtige kraftoverførselskomponenter, såsom lejer, aksler og andre samlinger, hvilket har forbedret pålideligheden af hele systemet betydeligt,“ tilføjer Kamil Baran, maskiningeniør hos Safilin.

Reduktionen i antallet af mekaniske komponenter har også gjort vedligeholdelsen lettere ved at give bedre adgang til kritiske dele, hvilket reducerer nedetiden betydeligt. Alt i alt har disse forbedringer bidraget til højere maskineffektivitet og større driftssikkerhed.

Efter moderniseringen indeholder PM88-maskinens elektriske system komponenter, der er tilpasset konceptet med de modificerede drivsystemer, samt nye funktioner introduceret for at opfylde produktionskravene. Disse løsninger er baseret på Siemens teknologier, som opfyldte Safilins forventninger og viste sig at være ideel til eftermonteringsprojektet til maskiner,“ forklarer Jakub Chojnacki, Senior Technical Support Specialist hos Siemens.

Hoveddrevelementet forbliver en asynkron motor; dets funktion har dog været begrænset til at drive spindlerne. Takket være det specialiserede design af SIMOTICS GP (VSD) -motoren og den modulære SINAMICS G120 frekvensomformer er dens ydelsesfunktioner blevet forbedret betydeligt. De resterende drevkomponenter, der er ansvarlige for processpecifikke funktioner, bruger SINAMICS S210 servodrevsystemer kombineret med højtydende, højdynamiske SIMOTICS S-1FK2 synkrone servomotorer med permanentmagnet og SIMOGEAR 2KJ gearkasser.

Antallet af fysiske betjeningselementer på betjeningspanelet er reduceret til nul ved at overføre alle betjeningsfunktioner til HMI-panelet. De eneste fysiske betjeningselementer, der er tilbage, er dem, der er forbundet med sikkerhedssystemet, nemlig nødstopknapperne og sikkerhedskredsløbets nulstillingsanordninger“ forklarer Wiktor Bartko, automatiseringsspecialist hos Safilin.

Den nye løsning er også udstyret med en slukningsfunktion, der automatisk afbryder understøttende medier, nemlig vand og trykluft, når maskinen slukkes. Yderligere funktioner inkluderer automatisk vandpåfyldning i maskintruget og automatisk afkøling af både de elektriske og mekaniske skabe. Hele styresystemet styres af en pålidelig Siemens S7-1500-familie controller, der arbejder sammen med HMI-panelet.

Safilin - Retrofitting - Case study - 07 img 01

Elektrisk kontrolskab før modernisering.

Case study - 07 img 02

Elektrisk kontrolskab efter modernisering.

Automatisering, der øger produktiviteten og sikkerheden

Takket være eftermonteringen er sikkerheden ved maskinens drift også blevet væsentligt forbedret. PZ-KA er nu udstyret med et nyt sikkerhedssystem designet i overensstemmelse med de krav, der er identificeret gennem risikovurderingsprocessen. Maskinen er blandt andet udstyret med standard nødstopknapper af svampetype.

Sikkerhedssystemet overvåges af et programmerbart sikkerhedsrelæ fra SIRIUS 3SK2-familien. Ud over den grundlæggende nødstopfunktion er der også implementeret en oplåsningsanmodningsfunktion, der gør det muligt at bringe maskinen til et sikkert stop,“ siger Ewelina Radomska, specialist inden for sundhed, sikkerhed og miljø.

Sikker standsning af maskinens drev kan også opnås ved hjælp af sikkerhedskredsløb og sikkerhedsfunktioner, der er integreret i servodrev og frekvensomformer. Disse funktioner fungerer baseret på signaler, der genereres af sikkerhedsrelæet, hvilket muliggør hurtig reaktion i farlige situationer. Samtidig med at sikkerheden er blevet væsentligt forbedret, er maskinens produktivitet også steget.

SINAMICS G120 delemaskine, der svarer til forhåndsudvikling. Den fornødne 87Hz teknik kalder på udtagning af omdrejningscylinderen ved en hastighed på op til 2610 omdr./min., hvilket giver en maksimal mængde af omdrejninger på drejninger op til ca. 12 tusind omdr./min. Indholdet er på 173%
Maciej Rusinek, chefenergitekniker, Safilin
Safilin - Eftermontering - Casestudie - 10 img

Operatørpanel før og efter modernisering.

Automatisering styres af Siemens CPU integreret i SIMATIC S7-1500 controller, som koordinerer driften af servodrev og andre maskinkomponenter. Blandt dens funktioner er synkronisering af drevhastigheder og processer samt styring af magnetventiler og ventilationssystemer. TP1200 Comfort HMI betjeningspanel, styrer igen maskinens grundlæggende funktioner. Det muliggør diagnosticering af systemkomponenter, herunder drev, og giver kontrol og overvågning af procesparametre. Panelet visualiserer også vigtige driftsdata, såsom fyldningsniveauet for spolen, som garnet vikles på.

HMI-panelet viser længden af trådet garn, målt i meter, samt processens varighed. Det giver operatører mulighed for at justere aktuelle procesindstillinger baseret på laboratorietestresultater og genererer positionsgrafer til ringskinne-servodrevet,“ forklarer Wiktor Bartko.

Opnåelse af optimal produktion

Maskinmoderniseringsprojektet omfattede en bred vifte af aktiviteter relateret til teknologisk integration og implementering af nye it-løsninger. Det primære mål med denne del af projektet var at skabe et system, der er i stand til digitalt at indsamle produktionsdata, behandle dem og analysere dem for at optimere fremstillingsprocesser.

De indsamlede data gør det muligt at genskabe et komplet billede af maskinens drift, så vi kan identificere potentielle problemer, planlægge korrigerende handlinger og forbedre driftseffektiviteten. Mere end 120 maskinparametre registreres, hvoraf de vigtigste inkluderer spindelhastighed, ringskinneoscillation, tilførselshastighed og leveringshastighed,“ siger Jan Słowiński.

Derudover overvåges maskinens driftstid og nedetid, hvilket gør det muligt at vurdere proceseffektivitet og energiforbrug, hvilket igen understøtter effektiv omkostningskontrol. Der indsamles også data om produktionsmængder, produktkvalitet og affaldsgenerering. På det teknologiske niveau udføres digital dataudveksling med maskinen ved hjælp af Modbus kommunikationsprotokoller og API'er. Modbus giver pålidelig forbindelse til styreenheder, mens API'er muliggør fleksibel integration med andre it-systemer. Ved at kombinere disse to teknologier er det muligt at indsamle data i realtid og overføre konsoliderede rapporter til servere til yderligere analyse.

Som en del af projektet blev applikationsservere konfigureret til at indsamle live produktionsdata. Datatransmission strømlines af Node-RED-procesorkestreringsmiljøet, som muliggør automatisering af datastrømme mellem forskellige systemer. Kombineret med cron-planlægningsværktøjet giver det os fuld fleksibilitet til at definere, hvornår og hvordan information overføres. Alle indsamlede maskindata gemmes i en SQL-database,“ forklarer Maciej Chudziński, Software Engineer hos Safilin.

Den sidste fase af it-implementeringen var udviklingen af et datavisualiseringssystem i Power BI. Denne platform muliggør oprettelse af interaktive rapporter og analytiske dashboards, der giver brugerne klar og dynamisk indsigt i produktionsydelsen. Disse visualiseringer understøtter identifikation af problemer og letter datadrevet beslutningstagning.

Safilin - Retrofitting - Case study - 13

Det centrale element i projektet var de mennesker, der var involveret i det. Som Jan Słowiński påpeger, ville eftermontering af PM88 ikke have været mulig uden deres engagement og ekspertise.

Fordele ved eftermontering

Resultaterne opnået gennem moderniseringen af PM88 har været så vellykkede, at anlægget planlægger at eftermontere yderligere maskiner. Ifølge projektforudsætningerne forventes investeringsafkastet at blive opnået på lidt over et år. Andre fordele inkluderer øget driftssikkerhed og en betydelig forbedring af arbejdsforholdene takket være en reduktion i støjniveauet fra 94 dB til 89,5 dB. Kvaliteten af det færdige produkt er også forbedret, især med hensyn til styrke og garnjævnhed. Takket være de implementerede it-løsninger overvåges nu garnkvalitetsindikatorerne løbende i Power BI.

De økonomiske fordele skyldes primært lavere garnproduktionsomkostninger, der opnås gennem en stigning i maskinproduktiviteten på ca. 19%. I absolutte tal steg den gennemsnitlige produktion fra 176 kg pr. dag til 209,5 kg pr. dag.

Automatiseringssystemet, der er bygget op omkring SIMATIC S7-1500 controller, den fleksible justering af procesparametre gennem HMI og den kontinuerlige overvågning af energiforbruget, herunder indikatoren kWh/kg, har hjulpet Szczytno-anlægget med at opnå betydelige omkostningsreduktioner. Safilins beslutning om at investere i eftermontering og det positive resultat af projektet viser, at denne tilgang ikke kun er miljømæssigt fordelagtig, men også økonomisk levedygtig for virksomheden,“ understreger Sławomir Kalita, salgschef hos Siemens Polen.