Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hospital optimerer energiforbruget med digital tvilling

Medisch Spectrum Twente (MST) er det første hospital i Holland, der autonomt styrer sin energiforsyning ved hjælp af en digital tvilling. Systemet er selvlærende og bliver derfor smartere hver dag. Dette fører til en betydelig reduktion i energiomkostninger og CO2-emissioner.

Energiomstillingen har i de senere år forbundet mange vedvarende energikilder til elnettet. Som følge heraf er energistrømmene mindre forudsigelige, og priserne svinger baseret på udbud og efterspørgsel. I 2025 kom 57% af den energi, der forbruges i Holland, fra vedvarende kilder. Denne andel udjævnes, fordi udbud og efterspørgsel ikke er tilstrækkeligt afstemt. Vi løser dette med Energy Flexibility Services. „Vi starter med at samarbejde med kunderne om at identificere, hvordan de frigør den fleksibilitet, der allerede findes i deres energisystem.“ forklarer Jeroen Bakker, der hjælper kunderne med at gøre deres energisystemer mere fleksible. „Så hjælper vi dem med at øge og optimere denne fleksibilitet.“

Fokus på bæredygtighed

MST er et af de største undervisningshospitaler i Holland - og et godt eksempel på energifleksibilitet i aktion. Hospitalet dækker et samlet areal på 180.000 kvadratmeter. „I 2024 forbrugte vi fire millioner kubikmeter gas og 20 millioner kilowatt-timer elektricitet. Af det genererede vi selv 8,7 millioner kilowatt-timer,“ siger Jan-Willem Jansen, ejendoms- og facilitetschef hos MST. “ Vi har arbejdet aktivt med bæredygtighed i årevis. Siden 2013 har vi reduceret vores CO2-udledning med 52%. Vores energi-, vand- og gasforbrug er også faldet gennem årene.“ I 2016 tog MST et stort skridt fremad ved at åbne en ny 80.000 kvadratmeter stor bygning. Bygningen er fremragende isoleret og har et Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) system og en varmepumpe.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Digital tvilling

MST's energianlæg huser to kombinerede varme- og kraftvarmeenheder (CHP), der genererer varme fra gas. De kørte året rundt uden indsigt i det faktiske varmebehov. Som et resultat gik meget varme tabt, fordi den ikke blev brugt fuldt ud. I 2023 byggede vi en digital tvilling af det fysiske energisystem for at undersøge, hvordan vi kunne optimere det. Vi fodrede tvillingen med feltdata fra den virkelige verden. „Simuleringen viste, at det slet ikke var nødvendigt at køre begge kraftvarmeenheder kontinuerligt,“ siger Kuno Kamstra, bæredygtigheds- og energirådgiver hos MST. „Nu er den ene kraftvarmeenhed slukket, mens den anden kun kører, når det er nødvendigt.“

Simuler, optimer, kontroller — det er sådan, vi bliver ved med at blive mere bæredygtige og forbliver forberedt på fremtidige energiudfordringer.
Old Kamstra, Sustainability og energirådgiver, MST hospital

Realtidskontrol

I begyndelsen af 2025 installerede vi den digitale tvillingemodel - kaldet BEOS (Building Energy Optimization System) - på en server på MST, så den kunne lære af realtidsenergimålerdata. Siden august 2025 har det kontrolleret gasmotorerne i realtid. Kraftvarmeeffektiviteten er steget fra 67% til 89%, da overproduktion af varme ikke længere forekommer. CO2-emissionerne er allerede faldet betydeligt, og energiomkostningerne er faldet betydeligt. „Modellen reagerer automatisk på ændringer på energimarkedet,“ siger Kamstra. “ Energiafgiften på kraftvarmegas er steget hvert år siden 2025. Vi plejede manuelt at beregne, om det stadig var rentabelt at køre motorerne. Modellen gør det nu helt for os, hvilket sparer tid og reducerer omkostningerne. Med tiden vil vi oprette forbindelse til fjernvarmenettet. I 2035 ønsker vi at være helt ude af benzin, men indtil da ønsker vi, at vores gasmotorer skal køre så effektivt som muligt.

Reduktion af emissioner og energibesparelse

Simuleringen viste, at autonom styring af MST's energisystem kan reducere emissionerne med 35% og spare 15% på energi. Endnu større besparelser er mulige, hvis MST skifter fra en fast til en dynamisk energikontrakt. Vi er låst fast i vores nuværende kontrakt indtil 2028. Derefter overvejer vi at skifte til en variabel elkontrakt,“ siger Kuno. “ For gas ønsker vi ikke det, da gaspriserne pludselig kan stige. Det smukke ved den digitale tvilling er, at du kan køre forskellige scenarier. Vi vil også bruge modellen til at simulere, hvordan en ekstra varmepumpe kan fungere.“ Jeroen tilføjer: „Scenariet, der sparer flest penge, reducerer ikke nødvendigvis mest CO2. Derfor er det vigtigt at definere dit mål klart på forhånd: Vil du primært reducere omkostningerne, reducere emissionerne eller begge dele?“

Næste fase: køling

Efter opvarmning ønsker MST at styre sine kølesystemer autonomt i en anden fase. En velkommen bivirkning, siger Kuno, er, at hospitalets personale i stigende grad kommer med deres egne initiativer for at forbedre bæredygtigheden. „Der plejede at være et klistermærke ved siden af hver dør, der sagde 'lys sluk'. Folk bekymrede sig ofte ikke, forudsat at rengøreren ville tage sig af det - men de kommer kun en gang om dagen. Nu kommer folk selv med energibesparende tips og slukker spontant udstyr, når det ikke er nødvendigt. Især udstyr, der hurtigt kan genstartes. Det er dejligt at se, hvordan dette initiativ har taget sit eget liv.“

Juli 2026

Er din bygning egnet til energifleksibilitetstjenester?

For at bruge Energy Flexibility Services har din bygning brug for datapunkter og et bygningsstyringssystem, der understøtter standardprotokoller. Bygningsstyringssystemet behøver ikke at være vores. Det, der betyder noget, er, at det eksisterende energisystem — eller tilføjede komponenter — tilbyder fleksibilitet, for eksempel gennem flere kilder til produktion, forbrug eller lagring. Det er også vigtigt, at organisationen deler en samlet vision om bæredygtighed.