Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Et innovativt mikronet i Upper Blinkwater, Sydafrika, leverer bæredygtig vedvarende elektricitet, styrker lokalsamfund og driver lokal udvikling.

Strøm til sidst

Omkring 1,2 milliarder mennesker rundt om i verden mangler stadig adgang til elektricitet. Mikronet kan bringe strøm til de mest fjerntliggende steder ved hjælp af vedvarende energikilder til at sikre klimaneutrale og bæredygtige løsninger. Upper Blinkwater, Sydafrika, fungerer som en model for denne tilgang.

Når Neliswa Gaju vil vide, hvad der foregår i verden lige nu, går hun ind i stuen og tænder for sit tv. Det lyder måske trivielt, eller som en kedelig, selvindlysende rutine. Men det er det ikke! Fordi Neliswa bor i Upper Blinkwater i Eastern Cape i Sydafrika omkring 200 km nordøst for Port Elizabeth. Den lille landsby med omkring 70 husstande er så fjerntliggende, at den ikke var tilsluttet det nationale elnet. I lang tid var der ingen elektricitet her indtil 2020, da et lille uafhængigt elnet - et såkaldt mikronet - blev installeret. Mange forskellige virksomheder og foreninger er involveret i projektet, som blev initieret af Eastern Cape Province i Sydafrika og delstaten Niedersachsen i Tyskland.

Happy South African woman posing with baby in rural village.

Alt er nemt nu

„Vores liv var meget, meget vanskeligt på det tidspunkt for vores forældre, den gamle tid“, siger Neliswa. „På det tidspunkt brugte vi ild til madlavning, selv til at lave varmt vand. Hver morgen, at stå tidligt op om morgenen og udføre det job. Og madlavning, alt hvad vi lavede på bålet. Selv belysning brugte stearinlys og paraffin til at tænde om natten. Nu, alt har ændret sig. Alt er nemt! Vi kan bruge elektricitet til madlavning, strygning, køleskabe, vaskemaskiner. Vi har elektriske lys og tv. Vi kan se alt, selv fra udlandet.“

Man typing on computer at power plant.

Desmond Mabilo

Mikronettet i Upper Blinkwater består af tre hovedkomponenter: et solcelleanlæg (75 kWp), en dieselgenerator og et batterilagringssystem. „Det intelligente net er forbundet og styret af komponenter fra Siemens „, forklarer Desmond Mabilo fra Siemens Smart Infrastructure, der ledsagede installationen af systemet. „En SICAM Microgrid Controller styrer energikilderne (PV, dieselgenerator, batteri) og et belastningsmodul sikrer, at strømmen udnyttes optimalt. Med dette system sikrer vi, at der i det mindste er nok energi til hver husstand til at køre en mobiltelefonoplader, et tv plus parabol og en kedel. Derudover er der nogle fælles vaskemaskiner og et par kommercielle maskiner.“

En bæredygtig løsning

„Dieselgeneratoren, som selvfølgelig ikke er bæredygtig, bruges kun, når solsystemet ikke kan køre, og batterilageret er tomt,“ siger Desmond. „I de sidste tre år har Upper Blinkwater allerede været i stand til at generere omkring 90% af sin elektricitet gennem solceller. For at sikre, at vi klarer os endnu bedre i fremtiden, vil vi også integrere små vindgeneratorer i mikronettet. Analyser har vist, at der er nok vind i Upper Blinkwater. Derfor forventer vi, at vi i fremtiden kun behøver at bruge dieselgeneratoren her meget sjældent og vil være i stand til udelukkende at forsyne husholdningerne med bæredygtig elektricitet.“

En chance for at bryde ud af fattigdom

„Det var forbløffende at se de økonomiske aktiviteter, der blev udløst af levering af elektricitet alene. Da vi kom her for første gang, var der meget lidt økonomisk aktivitet i dette lille samfund. Meget af handlen var faktisk byttehandel“, siger Tshibvumo Sikhwivhilu, medstifter og administrerende direktør for Lamo Solar. „Nu, fire år senere, blev vi overrasket over ændringerne. For eksempel er der en lokal tømrer, der er i stand til at fremstille stole og borde gennem vedvarende grøn elektricitet til at levere og sælge dem. Nu kan disse stole virke som, du ved, en luksus eller noget at sidde på, fordi det er møbler, men virkningen af at have en stol spænder langt ud over, hvad vi ser med det blotte øje, fordi skoler og børn er i stand til at samles ét sted siddende på noget, der er meget mere behageligt og ikke under træer for at lære. Et lille skridt for at bryde sig væk fra fattigdomscyklussen. “

En løsning til mange landsbyer

Upper Blinkwater er ikke et isoleret tilfælde. Alene i Eastern Cape Province i Sydafrika er omkring 25% af landsbyerne i landdistrikterne ikke tilsluttet elnettet. På verdensplan har omkring 1,2 milliarder mennesker ingen elektricitet og er derfor principielt udelukket fra mange muligheder for at leve, handle og kommunikere med hinanden. Mikronet skaber nye perspektiver for disse mennesker og er bæredygtige på samme tid.
Neliswa siger: „Nyhederne i Sydafrika er fulde af rapporter om elmangel. Mange klager over belastningsafbrydelse (midlertidig afbrydelse af elektricitet på grund af overbelastning af nettet). Vi har ikke det problem i Upper Blinkwater. Elektriciteten er stabil.“

Aenne Barnard, august 2023

South African man standing in microgrid facility.

Tshibvumo Sikhwivhilu

Fascinerende forskning og teknologi

Indsigt i vores forskningslaboratorier og tekniske baggrunde

Siemens logo med en farverig abstrakt baggrund med en blanding af blå, grøn og gul farver.