Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

AI hjælper med at overvåge og høste jordbær

Bæredygtig dyrkning af afgrøder med færre kilder og uden brug af kemiske produkter er fremtidens tendens i landbruget. Robotter spiller en afgørende rolle i dette scenarie. Et eksempel er Fravebot, en robot, der overvåger og høster jordbær på Ráječek-familiens gård i Brno i Tjekkiet.

Et jordbærs vej fra det lille frø i drivhuset til den søde frugt på supermarkedshylden er lang og kringlet. Det involverer mange trin og en masse manuelt arbejde. Eller rettere, det gjorde det. På Ráječek-familiens gård og med deres tilgang til revolutionering af jordbærhøstningen bruger de to typer robotter til at gøre processen lettere og mere bæredygtig:

  • En Fraud Scout til overvågning af planternes sundhed og modenhed
  • En Fravebot Harvestor til plukning af frugten

„At opdele arbejdsopgaverne mellem to robottyper er fordelagtigt i mange henseender,“ forklarer Vratislav Beneš, chefkonstruktør hos Fravebot og virksomhedens grundlægger. "Spejderne, hvis primære opgave er at overvåge planterne, bevæger sig hurtigere rundt i drivhusene, og hvis de skulle udføre noget andet arbejde samtidigt, ville det forsinke dem. Det er omvendt - arbejdende robotter fungerer effektivt, når de kun kører ud, hvor der er brug for dem.“

Fravebot står for Fruit and Vegetable Robot, men internt har robotten kælenavnet Franta. Studerende fra Brno University of Technology og Mendel University i Brno har også været involveret i dens udvikling.

Digital twin i landbruget

Ud over robotterne er et digital twin-miljø fra NVIDIA helt centralt på Ráječek-familiens gård. Det hjælper med at udvikle, simulere og implementere en AI, der er beregnet til at være robottens hjerne.

Ved hjælp af en digital twin af planter og frugter i NVIDIA Omniverse er robotterne i stand til at opdage sygdomme og skadedyr i den virkelige verden. Grænsefladen mellem den virkelige og den digitale verden kommer fra den åbne digitale forretningsplatform Siemens Xcelerator.

Da moderne simuleringsværktøjer også kan simulere fysiske love (f.eks. vægten af jordbær), kan robotens neurale netværk trænes på forhånd uden behov for at skulle bevæge sig rundt i det virkelige miljø.

Denne tilgang fremskynder robotudviklingsprocessen betydeligt og reducerer omkostningerne.

„Jeg tror, at det er den vigtigste vej at følge: ikke kun at fokusere på robotdelen, men også på analyse og brugergrænsefladen for planteavlere,“ understreger Matěj Sklenář, medejer af Ráječek-gården og chefagronom for hydroponisk dyrkning.

Takket være et teknologibibliotek er robotprogrammering og styring nu blevet nemmere end nogensinde, hvilket eliminerer behovet for at have to programmeringsmiljøer. Det betyder, at kombinationen af den virkelige og den digitale verden er tættere og enklere end nogensinde før.

December 2023


Kontakt
: Radek Hofirek

Farma Ráječek Jahody.

En Fravebot Scout overvåger planternes sundhed og modenhed.

Showcasing Siemens technology inside, a robotic unit moves on rails for ideal navigation.

En Fravebot Harvestor plukker frugten.

The robots are equipped with Simatic S7-1500 controller and other Siemens technologies.

Robotterne er udstyret med Simatic S7-1500 controller og andre Siemens-teknologier.

Colorful hot air balloons floating in a clear blue sky above a green landscape

Teamet bestående af Siemens, Ráječek-familiens gård og Fravebot har revolutioneret planters overvågning og høst (fra venstre): Radek Hofírek, produktchef, Siemens Digital Industries, Tjekkiet; Matěj Sklenář, medejer af Ráječek Farm og chefagronom for hydroponisk dyrkning; og Vratislav Beneš, grundlægger af og CEO for Fravebot.